계통 연계형 인버터의 과도 응답 분석 방법

모듈형 메인프레임 직류 전원 공급 장치
+ 모듈형 메인프레임 DC 전원 공급 장치

PV 입력에 대한 계통 연계형 인버터 과도 응답 평가

계통 연계형 태양광 인버터는 구름 이동, 부분 음영 및 대기 변화와 같은 동적 일사량 조건으로 인해 발생하는 광전지 입력의 변화에 지속적으로 반응해야 합니다. 이러한 변동은 가용 전력에 급격한 변화를 가져오므로, 인버터는 계통과의 안정적인 상호 작용을 유지하면서 작동 지점을 조정해야 합니다. 이러한 조건에서의 과도 응답은 전력 품질, 제어 루프 성능 및 전반적인 시스템 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다.

이러한 동작을 정확하게 평가하려면 광전지 어레이의 비선형 I-V 특성과 일사량 변화에 대한 시간 가변 응답을 모두 재현해야 합니다. 정적 DC 소스는 이러한 효과를 재현할 수 없어 실제 작동 시나리오에서 인버터가 어떻게 동작하는지에 대한 가시성을 제한합니다. 태양광 어레이 시뮬레이터는 실제 일사량 기반 과도 현상을 반영하는 프로그래밍 가능한 PV 출력을 제공하여 제어되고 반복 가능한 테스트 조건을 가능하게 합니다.

계통 연계형 인버터 과도 현상 분석 솔루션

태양광 어레이 시뮬레이션은 동적 일사량 조건에서 광전지 동작을 정밀하게 에뮬레이션하여 실제 작동 시나리오를 제어된 방식으로 재현할 수 있게 합니다. 비선형 I-V 특성을 생성하고 시간 가변 프로파일을 적용함으로써 엔지니어는 실제 PV 구동 과도 현상을 인버터 입력에 도입할 수 있습니다. 이는 계통 연계 작동 중 오버슈트, 안정화 시간 및 제어 루프 안정성을 포함한 응답 동역학에 대한 상세한 분석을 지원합니다. 이러한 접근 방식은 급변하는 조건에서 인버터 성능을 평가하기 위한 반복 가능하고 구성 가능한 테스트 환경을 제공하여 제어 알고리즘의 유효성을 검증하고 실제 태양광 설치를 대표하는 일사량 변동에 노출될 때 안정적인 작동을 보장합니다.

당사의 계통 연계형 인버터 과도 분석 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

계통 연계형 인버터 과도 응답을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?