스퍼 검색을 위한 스윕 측정 속도 향상 방법

전문 신호 분석기
+ Expert 신호 분석기

가속화된 무선 주파수 스퍼 검색

스윕 스퍼 검색에는 스윕 스팬, 분해능 대역폭, 비디오 대역폭, 검출기 선택, 감쇠, 평균화 및 제한 평가의 균형을 맞추는 신호 분석기 구성이 필요합니다. 이 측정은 정의된 무선 주파수 범위를 스캔하여 진폭 임계값을 초과하는 협대역 원치 않는 방출, 고조파 제품, 믹서 제품, 잔류 클록 톤 또는 기타 스퓨리어스 신호를 식별합니다. 엔지니어는 일반적으로 예상되는 신호 환경 및 필요한 스퍼 가시성에 따라 스윕 범위, 기준 레벨, 입력 감쇠, 대역폭 설정 및 감지 방법을 구성합니다.

이 테스트는 예상 스퍼 폭, 주파수 커버리지 및 진폭 범위에 대해 스윕 스펙트럼 설정을 최적화하여 작동합니다. 엔지니어는 적절한 대역폭 및 검출기 설정을 선택하고, 분할된 주파수 범위를 적용하며, 마커 또는 제한선을 사용하여 스퍼 주파수, 진폭 및 마진 결과를 캡처함으로써 불필요한 체류 시간을 줄일 수 있습니다. 자동화된 워크플로에서 분석기는 스윕을 반복하고, 정의된 제한과 결과를 비교하며, 합격/불합격 보고, 추세 분석 또는 추가 디버깅을 위해 측정 데이터를 내보낼 수 있습니다.

가속화된 스퍼 검색 솔루션

더 빠른 스윕 스퍼 검색을 수행하려면 속도, 감도 및 주파수 분해능의 적절한 균형을 유지하면서 필요한 주파수 범위를 스캔하도록 분석기를 구성해야 합니다. 키사이트 XA5 신호 분석기는 스윕 파라미터를 최적화하고, 측정 시간을 단축하며, 낮은 수준의 스퓨리어스 응답에 대한 가시성을 유지합니다. 엔지니어는 분석기의 스펙트럼 측정 기능과 키사이트 X-시리즈 측정 애플리케이션 소프트웨어를 함께 사용하여 스윕 스펙트럼 측정, 마커, 트레이스, 제한선 및 자동화된 측정 설정을 구성할 수 있습니다. 이 조합은 반복 가능한 스퍼 검색 루틴, 분할 스윕, 마커 기반 스퍼 식별 및 스퍼 주파수 내보내기를 위해 LAN을 통한 원격 자동화를 통해 테스트 검증을 가속화하는 데 도움이 됩니다. 

가속화된 스퍼(Spur) 검색 솔루션 시연 시청

당사의 고속 광대역 EVM 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?