RF 자동화 테스트를 가속화하는 방법

주파수 합성기
+ 주파수 신시사이저

자동화된 RF 주파수 스위칭 가속화

빠른 주파수 스위칭을 사용하는 RF 자동화 테스트에는 프로그래밍 가능한 RF 소스, 자동화된 컨트롤러, 피시험 장치(DUT), 그리고 각 프로그래밍된 주파수에서의 응답을 캡처하는 데 사용되는 계측기가 필요합니다. 테스트 시퀀스는 필요한 주파수 목록, 출력 레벨, 체류 시간, 기준 구성, 트리거링 방법, 수집 조건을 정의하는 것으로 시작됩니다. 컨트롤러는 첫 번째 주파수 포인트에서 주파수 신시사이저를 구성하고, 필요한 스위칭 및 정착 간격을 기다린 후 해당 측정을 시작합니다. 결과가 캡처되면 컨트롤러는 소스를 다음 주파수로 이동하고 전체 목록이 완료될 때까지 이 시퀀스를 반복합니다. 각 단계의 타이밍은 소스가 명령된 상태에 도달한 후에만 측정 수집이 이루어지도록 조율되어야 합니다. 다중 계측기 설정에서, 테스트 방법에 동기화된 작동이 필요한 경우 소스와 측정 계측기는 공통 주파수 기준 또는 트리거 경로를 공유할 수도 있습니다. 결과 신호 생성 시퀀스는 장치 및 측정 절차에 따라 단계별 주파수 스윕(stepped-frequency sweep) 또는 프로그래밍된 개별 주파수 상태 목록으로 구현될 수 있습니다. 각 포인트에 대해 테스트 프로그램은 명령된 주파수, 측정된 응답, 그리고 시퀀스를 평가하는 데 필요한 모든 관련 타이밍 정보를 기록합니다. 테스트가 넓은 주파수 범위를 다루거나 많은 장치에서 동일한 시퀀스를 반복하는 경우, 제어 프로그램은 측정에 정의된 타이밍 조건을 유지하면서 소스 프로그래밍, 소스 정착, 측정 수집 사이의 불필요한 소프트웨어 지연을 최소화해야 합니다.

측정 워크플로는 소스 스위칭에 소요되는 시간을 장치 응답, 측정 수집, 데이터 전송, 테스트 프로그램 실행에 필요한 시간과 분리해야 합니다. 이를 통해 빠른 주파수 스위칭은 가정된 고정 지연이 아니라 RF 자동화 테스트의 측정 가능한 부분이 됩니다. 일반적인 시퀀스는 주파수 신시사이저로 전송된 명령, 소스가 측정 준비가 된 시점, 수집 트리거, 그리고 측정 완료에 타임스탬프를 지정할 수 있습니다. 엔지니어는 프로그래밍된 주파수 목록에서 이러한 간격을 비교하고 총 테스트 처리량 중 소스 전환과 남은 측정 프로세스가 차지하는 비율을 확인할 수 있습니다. 소스가 빠른 주파수 민첩성을 지원하는 경우, 프로그램은 해당 기능을 사용하여 각 지점에서 필요한 신호 생성 조건을 유지하면서 시퀀스의 소스 전환 부분을 줄일 수 있습니다. 또한 테스트는 주파수 목록을 통한 반복 통과를 포함하여 여러 주기에 걸쳐 스위칭 동작과 측정 결과가 일관되게 유지되는지 확인할 수 있습니다. 둘 이상의 RF 소스가 사용되는 경우, 자동화 시퀀스는 수집이 시작되기 전에 의도된 주파수 상태가 설정되도록 각 소스가 참조되고, 트리거되며, 전진하는 방식을 정의해야 합니다. 최종 데이터셋은 장치 측정 결과와 프로그래밍된 주파수 포인트 및 타이밍 정보를 결합하여 엔지니어가 자동화된 시퀀스의 전기적 응답과 실행 타이밍을 모두 확인할 수 있도록 해야 합니다. 이 구조는 기본 측정 목표를 변경하지 않고 대체 체류 설정, 명령 시퀀스, 스위칭 구성을 직접 비교할 수 있도록 지원하며, 반복 가능한 자동화 환경에서 테스트 처리량을 분석하기 위한 명확한 기반을 제공합니다.

고속 주파수 전환 테스트 솔루션

빠른 주파수 스위칭 테스트에는 각 프로그래밍된 주파수에서 응답을 캡처하기 위해 프로그래밍 가능한 RF 소스가 필요합니다. 컨트롤러는 정의된 주파수 목록에 따라 소스를 단계별로 이동하고, 각 소스 전환을 측정 트리거와 조율하며, 필요한 스위칭 및 정착 간격이 지난 후에만 수집을 시작합니다. 키사이트 주파수 신시사이저는 각 테스트 포인트에서 요구되는 신호 생성 조건을 유지하면서 빠른 주파수 스위칭과 신속한 주파수 민첩성을 제공합니다. 자동화된 시퀀스는 프로그래밍된 주파수 및 출력 설정을 적용하고, 정의된 전환 간격을 기다린 후, 하류 측정을 트리거하고, 결과를 저장한 다음, 다음 주파수로 이동할 수 있습니다. 이 접근 방식은 소스 스위칭 시간을 고정된 지연 내에 내장하는 대신 RF 자동화 테스트 시퀀스의 측정 가능한 부분으로 만듭니다.

빠른 주파수 스위칭 테스트 솔루션 블록 다이어그램

RF 자동 테스트를 가속화하는 방법 - 블록 다이어그램

빠른 주파수 스위칭 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?