Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
WirelessPro는 탁월한 용이성과 정확성으로 5G 네트워크, 5G Advanced 기술 및 미래 6G 무선 채널의 다양한 측면을 모델링, 시뮬레이션 및 분석할 수 있도록 지원합니다.
키사이트의 VSA 소프트웨어로 신호 분석 테스트를 가속화하십시오. 75개 이상의 신호 표준을 정밀하게 시각화, 복조 및 문제 해결할 수 있습니다.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 7가지 기능 클래스의 광학 부품 분석기, 코히어런트 전송 테스터 및 포토닉 테스트 부품을 제공합니다.
광학 특성화 및 분석을 위한 정밀 기기
복잡하게 변조된 광 트랜시버 검증을 위한 코히어런트 테스트 솔루션
확장 가능하고 자동화된 광학 검증을 위한 포토닉 테스트 도구
키사이트 포토닉 부품 분석기에는 XP1 클래스, XP2 클래스, XP3 클래스, XP4 클래스, XP5 클래스 및 XP6 클래스가 포함됩니다. 이들은 광범위한 광학 부품 및 시스템에 걸쳐 복잡한 특성화 및 검증을 지원합니다. 정밀성, 정확성 및 유연성을 위해 설계된 이 솔루션은 광학 성능에 대한 중요한 통찰력을 발견하고, 설계가 오늘날의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 보장합니다. 귀하의 애플리케이션에 적합한 포토닉 부품 분석기를 찾으려면 당사의 다양한 제품을 살펴보십시오.
키사이트 코히어런트 전송 테스트 제품에는 XP7 클래스 광 변조 분석기와 모듈형 옵션이 포함됩니다. 이 제품을 통해 장거리 광 송신기를 특성화하고 고속 데이터 센터 네트워크에 사용되는 코히어런트 트랜시버 및 시스템을 검증할 수 있습니다. 변조된 광 신호를 높은 충실도로 측정하여 산업 표준 준수를 위한 오류 벡터 크기(EVM), Q-팩터, 위상 오류와 같은 성능 지표를 분석할 수 있습니다. Pro 벤치탑 오실로스코프 기반의 고주파 분석기 또는 다양한 대역폭 및 채널 구성으로 제공되어 애플리케이션 요구 사항에 맞는 모듈형 코히어런트 전송 테스트 솔루션 등 광범위한 솔루션 중에서 선택하십시오. 개발, 검증 또는 제조 테스트 요구 사항에 적합한 구성을 찾으려면 키사이트의 광범위한 포트폴리오를 살펴보십시오.
키사이트 포토닉 테스트 부품은 광범위한 광학 애플리케이션을 위한 안정적이고 효율적이며 확장 가능한 테스트 시스템을 개발하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 차세대 부품을 개발하든 복잡한 네트워크를 검증하든, 키사이트의 포괄적인 포트폴리오는 모든 단계에서 정밀하고 고성능 테스트를 지원합니다. 현재와 미래의 요구 사항을 충족하는 광학 테스트 환경을 구축하는 데 필요한 다양한 포토닉 테스트 부품을 살펴보십시오.
키사이트 포토닉 부품 분석기에는 XP1 클래스, XP2 클래스, XP3 클래스, XP4 클래스, XP5 클래스 및 XP6 클래스가 포함됩니다. 이들은 광범위한 광학 부품 및 시스템에 걸쳐 복잡한 특성화 및 검증을 지원합니다. 정밀성, 정확성 및 유연성을 위해 설계된 이 솔루션은 광학 성능에 대한 중요한 통찰력을 발견하고, 설계가 오늘날의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 보장합니다. 귀하의 애플리케이션에 적합한 포토닉 부품 분석기를 찾으려면 당사의 다양한 제품을 살펴보십시오.
키사이트 코히어런트 전송 테스트 제품에는 XP7 클래스 광 변조 분석기와 모듈형 옵션이 포함됩니다. 이 제품을 통해 장거리 광 송신기를 특성화하고 고속 데이터 센터 네트워크에 사용되는 코히어런트 트랜시버 및 시스템을 검증할 수 있습니다. 변조된 광 신호를 높은 충실도로 측정하여 산업 표준 준수를 위한 오류 벡터 크기(EVM), Q-팩터, 위상 오류와 같은 성능 지표를 분석할 수 있습니다. Pro 벤치탑 오실로스코프 기반의 고주파 분석기 또는 다양한 대역폭 및 채널 구성으로 제공되어 애플리케이션 요구 사항에 맞는 모듈형 코히어런트 전송 테스트 솔루션 등 광범위한 솔루션 중에서 선택하십시오. 개발, 검증 또는 제조 테스트 요구 사항에 적합한 구성을 찾으려면 키사이트의 광범위한 포트폴리오를 살펴보십시오.
키사이트 포토닉 테스트 부품은 광범위한 광학 애플리케이션을 위한 안정적이고 효율적이며 확장 가능한 테스트 시스템을 개발하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 차세대 부품을 개발하든 복잡한 네트워크를 검증하든, 키사이트의 포괄적인 포트폴리오는 모든 단계에서 정밀하고 고성능 테스트를 지원합니다. 현재와 미래의 요구 사항을 충족하는 광학 테스트 환경을 구축하는 데 필요한 다양한 포토닉 테스트 부품을 살펴보십시오.
키사이트의 새로운 광학 레퍼런스 송신기(ORT)는 1.6T 이상을 포함한 차세대 데이터 전송 기술 테스트를 위한 새로운 표준을 제시합니다. 업계 최고의 신호 무결성과 정밀도를 제공하도록 설계된 ORT는 고속 광 트랜시버 및 부품의 정확하고 반복 가능한 검증을 가능하게 합니다. 최첨단 변조 형식 지원 및 기존 테스트 설정과의 원활한 통합을 통해 광 통신의 한계를 뛰어넘는 R&D 팀을 위한 이상적인 솔루션입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
AI 워크로드의 급격한 증가는 대역폭의 대규모 증가와 낮은 지연 시간 전송을 유도하고 있으며, 800G/1.6T 이더넷 및 CPO(코패키징 광학)와 같은 기술의 채택을 촉진하고 있습니다. 이는 결과적으로 더 높은 주파수의 광 포토닉스 및 트랜시버에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
광학 테스트는 고차 변조 형식, 고밀도 WDM 채널 및 더욱 엄격한 신호 무결성 요구 사항을 검증하기 위해 발전하고 있습니다. 테스트 솔루션은 하이퍼스케일 배포 일정에 보조를 맞추기 위해 자동화 및 정밀도와 함께 확장되어야 합니다.
완전한 광학 또는 광자 테스트 설정에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.
이러한 장비들은 R&D 및 제조 환경 모두에서 광학 부품의 정밀한 제어 및 특성화를 가능하게 합니다. 올바른 조합을 선택하는 것은 수동 소자 검증, 능동 변조기 테스트 또는 PIC 개발과 같은 애플리케이션에 따라 달라집니다.
테스트 대상 장치, 성능 요구 사항, 그리고 R&D, 검증 또는 제조와 같은 개발 단계를 정의하는 것부터 시작하십시오. 이러한 요소들은 귀하의 요구에 맞는 광자 테스트 장비 유형을 결정하는 데 도움이 될 것입니다.
코히어런트 전송 테스트
장거리, 메트로 또는 AI 데이터 센터 애플리케이션에서 고급 고속 광 트랜시버 또는 코히어런트 시스템의 R&D 작업을 수행하는 경우 이 솔루션을 사용하십시오. 복잡한 변조 신호를 생성 및 분석하고, EVM 또는 Q-factor와 같은 성능 지표를 검증하거나, 코히어런트 광학 표준을 준수해야 할 때 코히어런트 테스트 솔루션을 선택하십시오.
포토닉 부품 분석기
이 범주에는 튜너블 레이저, 파장 미터, 광학 반사 손실 미터, 기준 송신기 및 개별 광학 부품을 특성화하는 데 사용되는 기타 장비가 포함됩니다. 이러한 장비는 R&D 또는 검증 단계에서 개별 광자 부품을 특성화하고, 스펙트럼 동작, 반사 손실 또는 편광 효과를 분석하거나, 표준 기반 광 신호 생성이 필요할 때 매우 중요합니다.
포토닉 테스트 부품
광 파워 미터, 감쇠기 및 스위치는 반복 가능하고 확장 가능하며 자동화된 R&D 또는 제조 테스트 설정을 구축하는 데 도움이 됩니다. 이러한 장비는 연구실 또는 생산 환경에서 신호 레벨을 관리하고, 실제 조건을 에뮬레이션하거나, 신호를 효율적으로 라우팅하는 데 필수적입니다. 빠르고 교정된 광 파워 측정이 필요하거나, 시스템의 신호 손실과 같은 네트워크 조건을 에뮬레이션해야 하거나, 고처리량 자동화 제조 테스트 시스템을 구축해야 할 때 이 장비들을 사용하십시오.
고속 광 통신(예: 800G 및 1.6T 이더넷)은 종종 코히어런트 전송 기술에 의존합니다. 이러한 시스템을 테스트하려면 변조된 광 신호를 생성, 캡처 및 분석할 수 있는 장비가 필요합니다.
주요 장비는 다음과 같습니다.
이러한 설정은 장거리 링크 또는 하이퍼스케일 데이터 센터 내에서 신호 충실도를 보장하는 데 중요합니다.
라이트웨이브 컴포넌트 분석기와 같은 광자 부품 분석기는 수동 및 능동 광학 장치에 대한 정밀 S-파라미터 특성화를 제공합니다. 또한 튜너블 레이저 및 파장 미터는 고속 광자 집적 회로(PIC) 및 차세대 광학 모듈을 검증하는 데 필수적인 상세한 파장 의존적 테스트 및 레이저 교정을 가능하게 합니다.