Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 치플릿, 적층 다이, 패키지, PCB 등 모든 첨단 상호 연결 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 활용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 분야의 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
배터리 수명 분석부터 규제 준수 검증까지
최적화되고 상호 운용 가능한 IoT 디바이스를 개발하기 위한 키사이트의 IoT 설계 솔루션을 살펴보십시오.
간소화된 규제 테스트를 통해 IoT 규정 준수를 가속화하십시오.
실제 디바이스 검증을 위한 확장 가능한 WLAN 테스트 솔루션을 살펴보십시오.
키사이트 IoT 설계 솔루션은 향상된 무선 및 배터리 수명 테스트를 통해 디바이스 인증을 가속화하여 성능, 기능 및 효율성을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 애플리케이션 요구 사항에 가장 적합한 IoT 규제 준수 테스트 솔루션을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트의 규제 준수 테스트 솔루션은 비면허 주파수 대역에서 작동하는 무선 IoT 디바이스의 인증을 가속화하도록 설계되었습니다. 이 솔루션은 유럽 통신 표준 협회(ETSI) 및 연방 통신 위원회(FCC)를 포함한 글로벌 규제 표준을 지원하며, 2.4 GHz, 5 GHz 및 새롭게 부상하는 6 GHz 대역을 커버합니다. 통합 자동화 소프트웨어는 테스트 실행 및 보고를 간소화하고, 확장 가능한 아키텍처는 병렬 테스트 및 향후 확장을 가능하게 합니다. 원활한 연결을 위해 키사이트의 신호 컨디셔닝 테스트 세트를 사용하거나, 4채널 MIMO 전력 테스트 세트로 빠르고 정확한 MIMO 측정을 수행하십시오. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 WLAN 테스트 솔루션은 Wi-Fi 5, 6/6E 및 7을 포함한 모든 IEEE 802.11 표준에서 Wi-Fi® 디바이스 성능을 검증하기 위한 포괄적인 툴을 제공합니다. 이 솔루션은 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 RF 교정, 처리량 분석, 프로토콜 검증 및 상호 운용성 테스트를 지원합니다. 향상된 에뮬레이션, 전체 스택 가시성 및 셀룰러 네트워크와의 통합을 통해 Wi-Fi 지원 디바이스 및 인프라의 더 빠른 개발, 강력한 성능 검증 및 출시 시간 단축을 보장할 수 있습니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 IoT 설계 솔루션은 향상된 무선 및 배터리 수명 테스트를 통해 디바이스 인증을 가속화하여 성능, 기능 및 효율성을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 애플리케이션 요구 사항에 가장 적합한 IoT 규제 준수 테스트 솔루션을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트의 규제 준수 테스트 솔루션은 비면허 주파수 대역에서 작동하는 무선 IoT 디바이스의 인증을 가속화하도록 설계되었습니다. 이 솔루션은 유럽 통신 표준 협회(ETSI) 및 연방 통신 위원회(FCC)를 포함한 글로벌 규제 표준을 지원하며, 2.4 GHz, 5 GHz 및 새롭게 부상하는 6 GHz 대역을 커버합니다. 통합 자동화 소프트웨어는 테스트 실행 및 보고를 간소화하고, 확장 가능한 아키텍처는 병렬 테스트 및 향후 확장을 가능하게 합니다. 원활한 연결을 위해 키사이트의 신호 컨디셔닝 테스트 세트를 사용하거나, 4채널 MIMO 전력 테스트 세트로 빠르고 정확한 MIMO 측정을 수행하십시오. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 WLAN 테스트 솔루션은 Wi-Fi 5, 6/6E 및 7을 포함한 모든 IEEE 802.11 표준에서 Wi-Fi® 디바이스 성능을 검증하기 위한 포괄적인 툴을 제공합니다. 이 솔루션은 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 RF 교정, 처리량 분석, 프로토콜 검증 및 상호 운용성 테스트를 지원합니다. 향상된 에뮬레이션, 전체 스택 가시성 및 셀룰러 네트워크와의 통합을 통해 Wi-Fi 지원 디바이스 및 인프라의 더 빠른 개발, 강력한 성능 검증 및 출시 시간 단축을 보장할 수 있습니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
규제 테스트가 병목 현상이 될 필요는 없습니다. 복잡하고 시간이 많이 소요되며 비용이 많이 드는 경우가 많지만, 제품이 시장에 출시되는 속도를 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 그렇기 때문에 스마트한 계획과 올바른 툴이 필수적입니다. 키사이트 IoT 규제 테스트 솔루션은 비면허 대역에서 작동하는 무선 디바이스의 인증 프로세스를 신속하게 처리하도록 설계되었습니다. 직관적이고 목적에 맞게 구축된 소프트웨어와 유연하고 확장 가능한 아키텍처를 통해 규제 준수 워크플로우를 간소화하고 고유한 테스트 요구 사항에 맞춰 조정할 수 있습니다. 복잡성을 줄이고 지연을 최소화하며 혁신적인 제품을 더 빠르게 시장에 출시하십시오.
키사이트의 포괄적인 WLAN 및 IoT 테스트 소프트웨어 제품군 중에서 선택하여 제품의 상용화를 체계화하고 간소화하며 가속화할 수 있습니다.
무선
자동화되고 효율적인 하드웨어 및 소프트웨어 툴을 사용하여 글로벌 표준에 대한 IoT 규제 준수를 검증하십시오.
무선
통신 표준을 준수하여 저전력 신호를 측정함으로써 최신 IoT 무선 디바이스의 전력 소비를 특성화하십시오.
무선
궤도 시뮬레이션 및 인증 지원을 통한 엄격한 종단 간 NB-IoT NTN 테스트.
무선
Wi-Fi RF 및 처리량 성능 테스트를 위해 실제 네트워크를 에뮬레이션하십시오.
무선
전압 및 전류를 측정하면서 배터리 상태 및 조건을 에뮬레이션하여 배터리 수명을 최적화하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
IoT 규제 준수 테스트는 무선 IoT 디바이스가 글로벌 규제 기관이 정한 기술적 및 법적 요구 사항을 충족하는지 확인하는 과정입니다. 이 테스트는 2.4 GHz, 5 GHz 및 6 GHz와 같은 비면허 주파수 대역에서 작동하는 디바이스가 스펙트럼 사용을 규제하고 간섭을 제한하며 안전을 보장하는 IoT 규제 표준을 준수하는지 확인합니다.
테스트에는 일반적으로 송신기 전력, 스퓨리어스 방출, 수신기 감도 및 프로토콜 동작 확인이 포함됩니다. 무선 장치 인증을 획득하면 합법적인 시장 접근이 가능할 뿐만 아니라 실제 환경에서 장치 신뢰성이 향상되어 제조업체가 비용이 많이 드는 리콜, 인증 지연 또는 재설계 노력을 피할 수 있습니다.
IoT 장치는 지역별로 다른 규제 표준을 준수해야 합니다. 유럽 연합에서는 무선 장비에 대한 일반적인 표준으로 ETSI EN 300 328, EN 301 893 및 EN 303 687이 있습니다. 미국에서는 FCC Part 15.247 및 Part 15.407이 비인가 무선 장치 작동을 규정합니다.
많은 지역에서는 레이더 시스템과의 간섭을 방지하기 위해 5 GHz 디바이스에 대한 동적 주파수 선택(DFS) 테스트도 요구합니다. 일본, 한국, 중국과 같은 다른 국가들도 자체 규정을 가지고 있습니다. 제품 개발 초기에 이러한 요구 사항을 이해하면 원활한 시장 진입을 보장하고 비용이 많이 드는 재설계 또는 인증 지연을 방지하는 데 도움이 됩니다.
IoT 규정 준수 테스트를 준비하는 개발자는 규제 지침, 기술 표준 문서 및 산업 모범 사례 가이드와 같은 리소스를 활용할 수 있습니다. 웨비나, 백서 및 규정 준수 교육 프로그램은 DFS 테스트, WLAN 인증 및 스펙트럼 사용 규정과 같은 주제에 대한 이해를 심화할 수 있습니다.
경험이 풍부한 규정 준수 컨설턴트 또는 공인 테스트 랩과 협력하면 글로벌 및 현지 규제 요구 사항에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 개발 중에 사전 규정 준수 테스트 도구를 사용하면 인증 위험을 더욱 줄여 시장 출시를 원활하게 하고 무선 장치 인증을 더 빠르게 획득할 수 있습니다.