Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XN3 클래스 Essential 벡터 네트워크 분석기에는 E5063A 및 E5061B ENA가 포함됩니다. Essential VNA는 수동 부품 테스트에 최적화된 Pro 모델 기술을 활용합니다. 임피던스 분석부터 기본 펄스 RF 측정에 이르는 자동화된 테스트 및 옵션 측정 소프트웨어를 통해 귀중한 측정 인사이트를 신속하게 얻을 수 있습니다. 당사의 경제적인 Essential 모델은 DC-DC 컨버터 및 전력선 전자기 간섭 필터와 같은 장치 테스트에 이상적인 5Hz까지의 주파수 범위를 제공합니다. 당사의 최고 Essential 모델은 Expert 모델의 일관된 측정 프레임워크를 활용하여 효율성과 생산성을 높입니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
저항기, 안테나 또는 감쇠기와 같은 수동 부품의 성능을 S-파라미터, 위상 응답 및 그룹 지연을 포함한 측정을 통해 분석합니다.
신뢰할 수 있고 반복 가능한 수동 부품 측정을 >100dB 동적 범위로 보장하여 저전력 신호 응답을 캡처합니다.
시간 영역 반사 측정(TDR) 강화 시간 영역 분석과 같은 기능을 사용하여 고속 전자 성능을 진단하고 최적화합니다.
임피던스 및 시간 영역 측정과 같은 옵션 테스트 애플리케이션을 사용하여 다양한 장치 파라미터를 특성화합니다.
Maximum number of sources
1
Integrated low-noise receivers
0
Maximum frequency
3 GHz ~ 18 GHz
Number of built-in ports
2
E5063A
E5063A ENA 벡터 네트워크 분석기(100 kHz ~ 18 GHz, 2포트)는 패시브 디바이스 테스트를 위한 저가형 네트워크 분석기입니다. (PCB 테스트 옵션 포함).
키사이트 E5063A ENA는 안테나, 필터, 케이블 또는 커넥터와 같은 단순 수동 컴포넌트를 테스트할 수 있는 경제적인 벤치탑 벡터 네트워크 분석기(최대 18 GHz)입니다. 산업 표준 ENA 시리즈의 일관적인 측정 프레임워크를 활용하여 효율성과 생산성을 개선합니다. 이 제품은 기술 발전에 따른 업그레이드가 가능합니다.
E5061B
E5061B ENA 벡터 네트워크 분석기, 5 Hz ~ 3 GHz, 50/75옴, 2포트, 임피던스 분석 옵션
키사이트 E5061B는 저주파수부터 고주파수까지 전자 부품과 회로에 요구되는 폭넓은 측정을 처리합니다. E5061B는 무선 통신, 항공우주 및 방위, 컴퓨터, 의료, 자동차, CATV 등 다양한 산업 부문에 적합한 솔루션입니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
수신기 감도는 VNA(벡터 네트워크 분석기)에서 중요한 성능 파라미터입니다. 이는 장비가 낮은 레벨의 신호를 정확하게 감지하고 측정하는 능력을 직접적으로 결정하기 때문입니다. 많은 RF 및 마이크로파 애플리케이션에서 DUT(테스트 대상 디바이스)를 통해 반사되거나 전송되는 신호는 특히 필터, 케이블 또는 안테나와 같은 손실이 많은 구성 요소를 통과한 후 매우 약할 수 있습니다. 높은 수신기 감도를 가진 VNA는 이러한 작은 신호를 노이즈 플로어에서 구별하여, DUT가 상당한 삽입 손실을 발생시키거나 테스트 설정에 긴 케이블 연결 및 높은 감쇠 경로가 포함된 경우에도 정확한 S-파라미터 측정을 가능하게 합니다.
또한, 밀리미터파 또는 서브-THz 주파수에서 작동하는 수동 부품 및 고주파 디바이스를 특성화하는 데 향상된 감도가 필수적입니다. 이러한 주파수에서는 신호 전력이 본질적으로 낮습니다. 다중 포트, OTA(Over-the-Air) 또는 반사율이 높은 테스트 환경에서 감도가 낮으면 측정 정확도와 동적 범위가 저하되어 신뢰할 수 없는 결과로 이어질 수 있습니다. 우수한 수신기 감도를 갖춘 네트워크 분석기는 더 정밀한 측정을 보장할 뿐만 아니라, 특히 복잡하거나 손실이 많은 환경에서 디바이스를 테스트할 때 R&D에서 생산에 이르기까지 가능한 테스트 시나리오의 범위를 확장합니다.
네트워크 분석기는 엔지니어가 PCB 트레이스, 커넥터, 케이블, 비아 및 패키지와 같은 인터커넥트를 통해 고속 신호가 이동할 때 어떻게 동작하는지 특성화할 수 있도록 함으로써 SI(신호 무결성) 분석에서 중요한 역할을 합니다. 신호 무결성이 좋지 않으면 반사, 누화, 손실 또는 지터와 같은 문제가 발생할 수 있으며, 이 모든 것은 특히 기가비트 데이터 속도에서 디지털 신호 성능을 저하시킵니다. 네트워크 분석기를 사용하여 엔지니어는 S-파라미터(S11, S21 등)를 측정하여 이러한 경로를 통해 신호가 어떻게 반사되고(반사 손실) 전송되는지(삽입 손실) 평가할 수 있으며, 이는 신호를 손상시킬 수 있는 임피던스 불일치, 불연속성 또는 과도한 손실을 식별하는 데 도움이 됩니다.
VNA는 또한 TDR(시간 영역 반사 측정) 또는 TDT(시간 영역 전송)를 통한 시간 영역 분석을 지원하여 전송 경로를 따라 임피던스 불연속성 또는 반사를 시각화할 수 있습니다. 이러한 통찰력은 모든 전환, 스터브 또는 비아가 원치 않는 신호 저하를 유발할 수 있는 고속 디지털 시스템을 설계할 때 매우 중요합니다. SI 분석을 위해 네트워크 분석기를 사용함으로써 엔지니어는 인터커넥트 설계를 최적화하고, 시뮬레이션 모델을 검증하며, 고속 디지털 표준 준수를 보장하여 궁극적으로 더 안정적이고 견고한 디지털 시스템을 구현할 수 있습니다.
네트워크 분석기는 수동 부품의 전기적 동작을 다양한 주파수 범위에 걸쳐 평가하기 위해 여러 가지 주요 테스트를 수행합니다. 이러한 테스트는 성능을 검증하고, 설계 사양과의 일관성을 보장하며, 부품이 시스템 수준 요구 사항을 충족하는지 확인하는 데 필수적입니다. 다음은 네트워크 분석기가 수동 디바이스에 대해 수행하는 주요 테스트입니다.
1. S-파라미터 측정 – VNA의 핵심 기능인 S-파라미터 테스트는 수동 부품이 RF 신호를 어떻게 반사하고 전송하는지에 대한 포괄적인 통찰력을 제공합니다. 일반적인 파라미터는 다음과 같습니다.
* S11(입력 반사 계수)을 사용하여 입력 매칭 또는 반사 손실을 평가합니다.
* S21(순방향 전송 계수)을 사용하여 삽입 손실 또는 이득을 측정합니다.
* S12 및 S22를 사용하여 역방향 전송 및 출력 매칭을 평가합니다.
2. 반사 손실 및 VSWR – 이 테스트는 수동 부품이 시스템 임피던스(일반적으로 50옴)와 얼마나 잘 일치하는지 평가합니다. 반사 손실이 좋지 않거나 VSWR(전압 정재파비)이 높으면 잠재적인 신호 반사 및 전력 손실을 나타냅니다.
3. 삽입 손실 – 이는 신호가 부품을 통과할 때 손실되는 신호 전력의 양을 정량화하며, 케이블, 필터 또는 감쇠기와 같은 디바이스에 특히 중요합니다.
4. 임피던스 특성화 – 주파수 영역 데이터를 시간 또는 임피던스 영역으로 변환함으로써 VNA는 특성 임피던스를 확인하고 불연속성을 감지하는 데 도움을 주며, 특히 커넥터, 트레이스 및 전송 라인에 대해 그렇습니다.
5. 위상 및 그룹 지연 – 이 파라미터는 신호 왜곡을 이해하는 데 중요합니다. 그룹 지연은 신호의 서로 다른 주파수 구성 요소가 수동 디바이스를 통과할 때 얼마나 일관되게 지연되는지 정량화하는 데 도움이 됩니다.
6. 아이솔레이션 및 커플링(다중 포트 부품용) – 방향성 커플러 또는 스플리터와 같은 디바이스에서 VNA는 포트 간의 아이솔레이션과 다른 경로로 결합되는 전력 레벨을 측정합니다.
이러한 측정은 엔지니어가 넓은 주파수 범위에 걸쳐 성능을 검증하고 필터, 안테나, 케이블 또는 매칭 네트워크와 같은 특정 RF 애플리케이션에 대한 부품 동작을 최적화할 수 있도록 합니다.