Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 PerfectStorm ONE 시스템은 고성능 트래픽 생성을 컴팩트하고 휴대형 폼 팩터로 제공합니다. 네트워크 장치, SD-WAN 솔루션 및 가상화된 환경을 위한 확장 가능하고 현실적인 애플리케이션 테스트를 제공합니다. 통합된 트래픽 및 위협 에뮬레이션을 통해 단일 어플라이언스에서 상태 저장 Layer 2–7 흐름 생성 및 고급 보안 테스트를 가능하게 합니다. PerfectStorm ONE 시스템은 수백 가지 애플리케이션 프로필, 멀웨어 시뮬레이션 및 프로토콜 익스플로잇을 지원합니다. 이는 충실도나 제어를 희생하지 않고 애자일 개발 워크플로우, CI/CD 파이프라인 및 원격 사이트 검증에 이상적입니다. 사용자 지정 포트 구성이 필요한 경우, 여러 테스트 모듈에 걸쳐 사용자 지정 포트 구성을 허용하는 PerfectStorm 모듈형 생성기와 페어링된 XGS 섀시를 고려하십시오. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
내장 컨트롤러 및 트래픽 엔진을 갖춘 휴대형 섀시로, 연구실, 지사 또는 원격 사이트에서 빠른 설정이 가능합니다.
멀티 기가비트 속도로 실제 애플리케이션 트래픽 및 다양한 공격 시나리오를 에뮬레이션하여 최신 네트워크를 스트레스 테스트합니다.
업그레이드 가능한 라이선스와 유연한 포트 구성으로 성능 및 보안 요구 사항이 증가함에 따라 적용 범위를 확장할 수 있습니다.
키사이트 보안 공격 에뮬레이션 소프트웨어 플랫폼과 원활하게 통합되어 모든 환경에서 일관된 워크플로를 보장합니다.
Ports
2 ~ 8
Interface
SFP+, QSFP+
Interface speed modes
10GE, 1GE, 40GE
Software compatibility
IxLoad, BreakingPoint
Additional features
Hardware-based traffic capture (available in BreakingPoint)
941-0031
키사이트 PerfectStorm ONE Fusion은 10GE 4포트 SFP+ 어플라이언스(PS10GE4NG)를 포함합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
고성능 네트워크 트래픽 생성기는 대규모로 매우 사실적인 네트워크 트래픽을 생성하고 전송하도록 특별히 제작된 시스템입니다. 범용 서버에 의존하는 소프트웨어 전용 도구와 달리, 이러한 시스템은 최적화된 하드웨어를 사용하여 정밀한 패킷 타이밍, 결정론적 처리량, 그리고 초당 100기가비트 이상의 초고속 인터페이스를 지원합니다.
이 기능은 테스트 조건이 실제 환경을 반영하도록 보장하므로 방화벽, 침입 탐지 시스템, 보안 웹 게이트웨이 및 기타 보안 어플라이언스를 평가하는 데 필수적입니다. 수백만 명의 동시 사용자, 암호화된 트래픽 흐름 및 다양한 애플리케이션 프로토콜을 시뮬레이션함으로써 조직은 성능 병목 현상을 파악하고, 부하 상태에서의 신뢰성을 검증하며, 진화하는 사이버 위협에 대한 복원력을 평가할 수 있습니다.
요약하자면, 고성능 트래픽 생성기는 보안 테스트를 현실적이고 확장 가능하게 만들어 시스템이 프로덕션에 배포되기 전에 정확한 통찰력을 가능하게 합니다.
하드웨어 가속은 중앙 처리 장치에만 의존하는 대신 FPGA(Field-Programmable Gate Array) 및 특수 네트워크 인터페이스 컨트롤러와 같은 전용 프로세서를 사용하는 것을 의미합니다. 이러한 구성 요소는 패킷 처리 및 높은 처리량 작업을 위해 특별히 설계되었습니다.
네트워크 및 보안 검증의 맥락에서 하드웨어 가속은 정밀한 패킷 간 타이밍을 가능하게 하고, 운영 체제 또는 하이퍼바이저로 인한 가변성을 제거하며, 패킷 손실 없이 멀티 테라비트 처리량을 허용합니다. 이는 테스트 시나리오에 암호화된 트래픽, 복잡한 애플리케이션 워크로드 및 동시 공격 벡터를 정확성을 저해하지 않고 포함할 수 있음을 의미합니다.
조직에게는 이점이 명확합니다. 보안 및 성능 결과는 신뢰할 수 있고, 반복 가능하며, 실제 운영 네트워크가 경험하는 것과 동일한 조건으로 확장 가능합니다.
방화벽 및 침입 방지 시스템은 복잡하고 암호화되어 있으며 예측 불가능한 트래픽을 처리하도록 설계되었습니다. 균일하거나 합성된 트래픽으로만 테스트하는 것은 공격자들이 실제 환경에서 악용하는 취약점을 노출하지 못하기 때문에 충분하지 않습니다. 실제와 같은 트래픽 시뮬레이션은 테스트에 스트리밍, 파일 공유 또는 웹 브라우징과 같은 일반적인 애플리케이션 동작과 악성 트래픽 및 암호화된 세션을 포함하도록 보장합니다.
이러한 조합은 보안 장치가 실제 조건에서 처리량, 지연 시간 및 탐지 정확도의 균형을 어떻게 맞추는지 평가하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 딥 패킷 검사 또는 전송 계층 보안(TLS) 암호 해독은 방화벽에 상당한 부담을 주어 리소스가 제대로 관리되지 않으면 성능을 저하시킬 수 있습니다. 현실적인 사용 패턴을 시뮬레이션함으로써 조직은 보안 시스템이 사각지대나 병목 현상을 만들지 않고도 효과와 효율성을 유지하는지 여부를 파악할 수 있습니다.
현대 기업들은 하이브리드 클라우드, 멀티 클라우드, 엣지 컴퓨팅과 같은 분산 아키텍처에 점점 더 의존하고 있습니다. 이러한 환경은 가변 지연 시간, 동적 확장성, 다중 테넌트 워크로드를 포함한 새로운 복잡성을 야기합니다. 네트워크 트래픽 시뮬레이션은 조직이 배포 전에 인프라가 일관된 성능을 제공하고, 안전한 데이터 흐름을 보장하며, 트래픽 급증을 관리할 수 있는지 검증하는 데 도움을 줍니다.
암호화된 통신, SD-WAN(소프트웨어 정의 광역 네트워킹) 터널, 가상화된 네트워크 기능과 같은 실제 워크로드를 에뮬레이션함으로써 조직은 가시성 격차, 잠재적인 혼잡 지점, 보안 정책 적용 문제를 식별할 수 있습니다. 이는 트래픽 검사 및 세분화가 다양한 플랫폼에서 원활하게 작동해야 하는 제로 트러스트 환경에서 특히 중요합니다. 궁극적으로 트래픽 시뮬레이션은 클라우드 마이그레이션 및 분산 배포가 실제 사용에 대해 복원력 있고 안전하며 최적화되도록 보장합니다.
대규모 트래픽 및 공격 시뮬레이션은 극단적이지만 현실적인 조건에서 네트워크 및 보안 장치가 어떻게 작동하는지에 대한 포괄적인 시야를 제공합니다. 기업은 서비스 품질을 보장하기 위해 처리량 용량, 지연 시간 및 지터를 측정할 수 있으며, 동시에 시스템이 악성 트래픽, 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 또는 지능형 지속 위협에 어떻게 반응하는지 평가할 수 있습니다.
통찰력은 단순한 합격/불합격 결과를 넘어섭니다. 테스트는 성능이 저하되는 임계값을 밝히고, 구성의 취약점을 식별하며, 탐지 정확도의 격차를 드러낼 수 있습니다. 이러한 한계를 이해함으로써 기업, 서비스 제공업체 및 정부 기관은 적이 약점을 악용하기 전에 용량 업그레이드를 계획하고, 정책을 미세 조정하며, 방어를 강화할 수 있습니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 보안 검증을 전략적 이점으로 전환하여 위험을 줄이고 미션 크리티컬 인프라에 대한 신뢰를 향상시킵니다.