Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
"키사이트는 오실로스코프를 Essential, Advanced, Expert, Pro의 네 가지 성능 등급으로 제공합니다. 필요한 기능과 성능에 따라 적합한 등급을 선택하여 구성할 수 있습니다."
범용 분석부터 최첨단 연구까지 수행
컴팩트한 폼팩터에 벤치탑 기능까지 갖춰 랙 공간을 절약
키사이트 InfiniiVision 및 Infiniium 오실로스코프는 이제 네 가지 성능 등급으로 구분되어 8가지 클래스로 제공됩니다. Essential 등급은 가격이 저렴한 보급형 오실로스코프로 XR1, XR2, XR3 클래스로 구분되며 가장 광범위한 측정에 사용됩니다. Advanced 등급은 XR4 및 XR5 클래스로 구분되며, Essential 등급보다 확장된 주파수 범위와 샘플링 속도를 제공합니다. Expert 등급은 XR6 클래스로 자동화된 테스트 기능과 함께 대역폭을 6GHz까지 확장할 수 있습니다. Pro 등급은 XR8 및 XR9 클래스로 구분되며 최고 성능의 연구용 기능을 제공합니다. 오실로스코프 리소스 라이브러리를 통해 실험실에 가장 적합한 성능 등급 및 클래스를 확인해 보시기 바랍니다.
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Starting from
Starting from
Maximum bandwidth키사이트 모듈형 오실로스코프는 컴팩트하고 유연한 폼 팩터에 벤치탑 오실로스코프의 강력한 성능을 제공하여 귀중한 랙 공간을 절약할 수 있도록 도와줍니다. 고밀도 PXIe 모듈에서 Essential 및 Advanced 등급의 오실로스코프와 동일한 성능을 경험해 보세요.
200 MHz부터 1 GHz까지 세 가지 모델 중에서 애플리케이션에 적합한 모듈형 오실로스코프를 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하시다면 아래 자료를 확인해 보십시오.
키사이트 InfiniiVision 및 Infiniium 오실로스코프는 이제 네 가지 성능 등급으로 구분되어 8가지 클래스로 제공됩니다. Essential 등급은 가격이 저렴한 보급형 오실로스코프로 XR1, XR2, XR3 클래스로 구분되며 가장 광범위한 측정에 사용됩니다. Advanced 등급은 XR4 및 XR5 클래스로 구분되며, Essential 등급보다 확장된 주파수 범위와 샘플링 속도를 제공합니다. Expert 등급은 XR6 클래스로 자동화된 테스트 기능과 함께 대역폭을 6GHz까지 확장할 수 있습니다. Pro 등급은 XR8 및 XR9 클래스로 구분되며 최고 성능의 연구용 기능을 제공합니다. 오실로스코프 리소스 라이브러리를 통해 실험실에 가장 적합한 성능 등급 및 클래스를 확인해 보시기 바랍니다.
Starting from
Maximum bandwidth
Starting from
Starting from
Starting from
Maximum bandwidth키사이트 모듈형 오실로스코프는 컴팩트하고 유연한 폼 팩터에 벤치탑 오실로스코프의 강력한 성능을 제공하여 귀중한 랙 공간을 절약할 수 있도록 도와줍니다. 고밀도 PXIe 모듈에서 Essential 및 Advanced 등급의 오실로스코프와 동일한 성능을 경험해 보세요.
200 MHz부터 1 GHz까지 세 가지 모델 중에서 애플리케이션에 적합한 모듈형 오실로스코프를 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하시다면 아래 자료를 확인해 보십시오.
새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 최대 33 GHz의 디지털 검증 속도를 높이십시오. 새로운 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 하는 XR8 오실로스코프는 여러 처리 코어를 활용하여 더 빠르게 분석하고 응답합니다. 초저노이즈 및 고 ENOB를 위해 설계된 맞춤형 프런트엔드 ASIC으로 복잡한 신호 동작에 대한 즉각적인 통찰력을 확보하십시오.
XR8 오실로스코프는 신호 무결성 및 지터 분석, 디버그 및 시각화 도구, USB, DDR, DisplayPort 등 다양한 송신기 적합성 애플리케이션을 포함한 차세대 검증 및 적합성 소프트웨어를 지원합니다. 더 작고 가벼우며 전력 효율적인 설계로 벤치 공간을 확보하고 성능 저하 없이 더 빠르고 선명한 신호 분석을 제공합니다.
가전제품
오실로스코프 및 프로토콜 분석 소프트웨어로 작은 신호 및 드문 글리치를 디버깅하고 해결하십시오.
오토모티브
최신 표준에 따라 자동차 이더넷 설계의 물리 계층을 디버깅하십시오.
유선 통신
PCI-SIG® 사양을 충족하기 위해 PCIe® 6.0 송신기 상호 운용성 및 컴플라이언스를 테스트하십시오.
무선 통신
다양한 표준 준수 파형으로 5G 무선 통신 시스템을 테스트하십시오.
유선 통신
100Gb/s 이더넷 전기 송신기의 상호 운용성을 평가하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
오실로스코프는 전압을 시간 경과에 따라 플로팅하여 전기 신호를 측정하고 시각화하는 데 사용되는 전자 테스트 장비입니다. 엔지니어는 전자 시스템을 설계, 테스트 및 디버깅할 때 오실로스코프를 사용하여 파형 모양, 진폭, 주파수, 타이밍 및 신호 무결성을 관찰합니다.
키사이트에서 설계한 것과 같은 최신 디지털 오실로스코프는 아날로그 신호를 디지털 데이터로 변환하여 정밀한 측정, 고급 트리거링 및 심층적인 신호 분석을 가능하게 합니다.
테스트 엔지니어와 개발자는 연구 개발, 검증, 품질 보증, 전자 시스템, 회로 기판 및 집적 회로의 문제 해결 또는 디버깅 과정에서 전기 신호를 표시하고 그래프로 나타내고 분석하기 위해 오실로스코프를 사용합니다. 오실로스코프는 고속 디지털 전자, 광통신, RF, 전력 전자, 자동차, 항공우주 및 방위 산업을 포함한 다양한 응용 분야와 기술에서 모든 산업 분야에 걸쳐 중요한 역할을 합니다.
오실로스코프는 전기 신호의 동작을 관찰, 분석 또는 기록하는 데 필수적인 테스트 장비입니다. 전자 실험실에서 오실로스코프를 사용하는 구체적인 사례로는 전압 파형 측정, 전자 신호 분석, 원치 않는 노이즈 및 누화 감지, 전력 시스템의 유해 과도 현상 평가 등이 있습니다.
고속 신호 분석에서 오실로스코프는 Eye 다이어그램(Eye 높이 및 너비 포함)을 표시하고 측정하여 신호 무결성을 측정할 수 있습니다. 혼합 신호 오실로스코프는 측정된 디지털 신호의 논리 상태와 타이밍을 표시하여 디지털 회로 디버깅에 도움을 줄 수 있습니다. 고성능 오실로스코프는 송신기 테스트를 위한 이상적인 기준 수신기를 모방하거나, 광섬유 신호 측정을 위한 광-전기 변환 장치를 사용하거나, RF 신호를 분석하는 데에도 활용될 수 있습니다.
다양한 기능을 갖춘 오실로스코프는 용도에 따라 다양한 성능 수준과 소프트웨어 기능을 제공합니다. 전자 제품 개발, 문제 해결 및 분석에 없어서는 안 될 필수 도구입니다.
오실로스코프를 선택할 때 대역폭, 채널 수, 샘플링 속도, 메모리 깊이, 디스플레이 크기 등 여러 사양을 고려해야 합니다. 이러한 매개변수는 오실로스코프가 실제 신호 동작을 얼마나 정확하게 캡처하고 나타내는지 결정합니다. 다음은 필요에 맞는 오실로스코프를 선택할 때 평가해야 할 가장 중요한 질문입니다.
오실로스코프의 대역폭은 무엇입니까?
대역폭은 오실로스코프가 정확하게 재현할 수 있는 주파수 범위를 결정합니다. 대역폭이 높을수록 표시할 수 있는 주파수가 높아집니다. 애플리케이션의 대역폭 요구 사항을 고려하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 고속 디지털 신호를 다룰 때는 모든 과도 현상 세부 정보를 정확하게 캡처하기 위해 높은 대역폭의 오실로스코프가 필요합니다. 오실로스코프를 기본적인 문제 해결 또는 시간 영역 분석에 사용하는 경우 더 낮은 대역폭으로도 충분할 수 있습니다.
채널 수는 무엇입니까?
오실로스코프의 채널 수는 동시에 측정할 수 있는 입력 신호의 수를 나타내며, 각 채널은 아날로그 또는 디지털 입력에 사용됩니다. 아날로그 채널은 연속적인 실시간 신호를 포착하고 표시하며, 일반적으로 사인파와 같은 아날로그 신호의 전압 변동을 파형으로 보여줍니다. 반면 디지털 채널은 디지털 회로에서 이산적인 이진 신호(0 또는 1)를 관찰하여 논리 신호, 펄스 및 데이터 패턴을 단계별로 처리하고 표시함으로써 정확한 타이밍 및 논리 분석을 지원합니다. 일반적인 오실로스코프는 2개, 4개 또는 그 이상의 아날로그 채널을 가질 수 있으며, 특히 혼합 신호 오실로스코프의 경우 최대 16개 이상의 디지털 채널을 제공하는 경우가 많습니다. 채널 수가 많을수록 여러 신호를 동시에 관찰할 수 있어 복잡한 시스템을 분석하고 다양한 신호 유형 간의 상호 작용을 감지하는 능력이 향상됩니다.
샘플링 속도는 무엇입니까?
오실로스코프의 샘플링 속도는 초당 수집되는 샘플 수입니다. 샘플링 속도가 높을수록 신호 해상도가 높아집니다. 나이퀴스트 정리(Nyquist theorem)에 따르면, 앨리어싱 없이 샘플링하려면 오실로스코프의 샘플링 속도는 측정하려는 신호의 최고 주파수보다 최소 2배 이상이어야 합니다. 실제로는 고속 신호를 캡처하기 위해 대역폭의 최소 3~5배에 해당하는 더 높은 샘플링 속도가 권장됩니다. 이것이 샘플링 속도를 설정할 때 해상도와 속도 사이의 균형을 찾는 것이 이상적인 이유입니다. 일부 신호 세부 정보는 더 낮은 샘플링 속도로 정확하게 캡처할 수 있지만, 다른 신호는 올바르게 표현하기 위해 더 높은 속도가 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 빠른 에지 속도를 가진 디지털 회로를 테스트하는 경우 모든 세부 정보를 정확하게 캡처하려면 높은 샘플링 속도를 가진 오실로스코프를 사용해야 합니다. 반면에 느리게 움직이는 신호를 관찰하는 경우 더 낮은 샘플링 속도로도 충분합니다.
메모리 깊이는 무엇입니까?
메모리 깊이는 오실로스코프가 저장하고 표시할 수 있는 데이터의 양입니다. 메모리가 깊을수록 고해상도로 캡처할 수 있는 신호 데이터의 시간 범위가 길어집니다. 이는 메모리가 얕은 오실로스코프는 몇 초 분량의 데이터만 저장할 수 있어 실제 상황을 파악하기에 충분하지 않을 수 있기 때문에 중요합니다. 하지만 메모리가 깊은 오실로스코프는 몇 시간 또는 며칠 분량의 데이터를 캡처하여 관심 있는 특정 신호 부분을 고해상도로 확대하여 볼 수 있습니다. 더 깊은 메모리는 가끔 발생하는 간헐적인 문제를 추적할 때 유용할 수 있습니다. 얕은 메모리는 이벤트를 전혀 캡처하지 못할 수 있지만, 깊은 메모리는 되감아서 이벤트 전후에 발생한 일을 자세히 살펴볼 수 있도록 합니다.
디스플레이 크기는 무엇입니까?
디스플레이 크기는 사용자 경험, 측정 정밀도에 영향을 미치고 실시간 분석에 도움이 되므로 고려해야 할 중요한 요소입니다. 더 큰 디스플레이 크기는 고주파 신호, 다채널 신호 분석 및 상세한 파형 해석에 특히 중요합니다. 예를 들어, 더 큰 디스플레이는 파형 세부 정보의 선명도를 향상시켜 간헐적인 문제를 더 쉽게 찾고 오류 또는 이상 현상이 발생하는 정확한 순간을 찾을 수 있도록 합니다.
오실로스코프는 전기 신호를 측정하고, 이를 시각적 파형으로 변환하여 수직축에 전압, 수평축에 시간을 표시하여 화면에 나타냅니다. 이를 통해 엔지니어는 신호가 시간 경과에 따라 어떻게 변하는지 관찰하고 전자 회로에서 파형 동작을 평가할 수 있습니다.
입력 신호는 먼저 감쇠, 증폭 및 컨디셔닝 회로를 통과합니다. 디지털 오실로스코프에서 신호는 아날로그-디지털 변환기(ADC)에 의해 디지털 샘플로 변환된 다음 메모리에 저장됩니다. 이 장비는 이러한 샘플을 사용하여 파형을 재구성하고 화면에 표시합니다. 트리거링 시스템은 반복되는 신호를 안정화하거나 특정 이벤트를 캡처하여 엔지니어가 회로의 글리치, 노이즈 또는 타이밍 이상을 분석할 수 있도록 돕습니다.
오실로스코프는 획득한 파형에서 광범위한 전기 측정을 수행할 수 있습니다. 일반적인 측정에는 전압 진폭, 주파수, 주기, 상승 시간, 하강 시간, 펄스 폭, 듀티 사이클, 신호 간 위상차, 지터와 같은 타이밍 변화가 포함됩니다.
최신 디지털 오실로스코프는 자동 측정 및 파형 동작, 신호 무결성, 타이밍 관계에 대한 고급 분석도 지원합니다. 엔지니어는 이러한 기능을 사용하여 회로 성능을 평가하고, 채널 간 신호를 비교하며, 고속 설계 문제를 조사합니다. 키사이트 오실로스코프는 범용 디버깅 및 고급 전자 테스트 애플리케이션 모두를 위한 측정 및 분석 도구를 제공합니다.
올바른 오실로스코프를 선택하는 것은 장비를 애플리케이션에 필요한 신호, 인터페이스 및 측정에 맞추는 것에서 시작됩니다. 엔지니어는 일반적으로 관찰해야 하는 파형 동작을 기반으로 대역폭, 샘플링 속도, 채널 수, 메모리 깊이, 트리거링 및 소프트웨어 분석을 평가합니다.
임베디드 설계를 위해 엔지니어는 혼합 신호 채널, 직렬 프로토콜 디코드 및 트리거 옵션을 우선시할 수 있습니다. 전력 전자의 경우 고전압 프로빙, 절연 측정 및 전력 분석에 중점을 둘 수 있습니다. 고속 디지털 설계의 경우 신호 무결성, 노이즈 플로어, 타이밍 정확도 및 깊은 메모리가 가장 중요합니다. 키사이트 오실로스코프는 범용 디버깅부터 고급 검증 및 규정 준수 테스트에 이르기까지 이러한 모든 사용 사례에 사용됩니다.
대역폭과 샘플링 속도는 오실로스코프가 신호 콘텐츠를 얼마나 정확하게 캡처하는지 결정합니다. 오실로스코프 대역폭은 장비가 허용 가능한 충실도로 측정할 수 있는 주파수 범위를 나타내며 일반적으로 -3dB 지점에서 지정됩니다. 샘플링 속도는 아날로그 신호를 디지털 데이터로 변환할 때 초당 캡처되는 샘플 수입니다.
정확한 측정을 위해 엔지니어는 관찰해야 하는 최고 주파수 콘텐츠 및 신호 세부 정보를 기반으로 오실로스코프 대역폭을 선택합니다. 일반적으로 빠른 에지 속도, 과도 세부 정보 및 고속 디지털 신호에는 더 높은 대역폭의 오실로스코프가 필요하며, 기본 문제 해결 또는 느린 시간 도메인 분석에는 더 낮은 대역폭으로도 충분할 수 있습니다. 에일리어싱을 방지하려면 샘플링 속도가 충분히 높아야 합니다. 최고 신호 주파수의 2배가 이론적인 최소값이지만, 실제로는 파형 세부 정보, 에지 전환 및 타이밍 정확도를 보존하기 위해 오실로스코프 대역폭의 최소 3~5배의 샘플링 속도를 사용하는 경우가 많습니다.
디지털, 아날로그 및 혼합 신호 오실로스코프는 신호를 획득, 표시 및 분석하는 방식이 다릅니다. 아날로그 오실로스코프는 연속 전압 증폭을 사용하여 신호를 직접 표시하며 전통적으로 CRT 디스플레이를 사용하는 반면, 디지털 오실로스코프는 신호를 디지털 데이터로 변환하여 표시, 저장 및 분석합니다. 혼합 신호 오실로스코프는 아날로그 측정 채널과 디지털 입력을 결합하여 파형 및 로직 활동을 모두 분석합니다.
아날로그 오실로스코프는 실시간 파형 시각화를 제공하지만 저장 및 분석 기능이 제한적입니다. 디지털 오실로스코프는 파형 저장, 자동 측정, 프로토콜 디코딩 및 고급 신호 분석을 지원하므로 최신 전자 테스트 및 설계에 널리 사용됩니다. 혼합 신호 오실로스코프는 엔지니어가 임베디드 및 혼합 도메인 시스템에서 아날로그 파형을 디지털 로직 신호와 상호 연관시킬 수 있도록 하여 디지털 오실로스코프 기능을 확장합니다. 키사이트는 다양한 측정 요구 사항을 위해 디지털 스토리지 오실로스코프, 혼합 신호 오실로스코프, 모듈형 오실로스코프 및 샘플링 오실로스코프를 제공합니다.
오실로스코프를 사용하여 신호를 측정하고 문제 해결하는 과정은 올바른 프로브를 선택하고, 전압 및 시간 설정을 조정하며, 안정적인 트리거를 설정한 다음, 진폭, 주파수, 상승 시간, 타이밍, 노이즈, 왜곡 또는 프로토콜 동작과 같은 파형 특성을 검사하는 것으로 시작됩니다.
엔지니어는 오버슈트, 링잉, 지터, 타이밍 위반, 간헐적 오류, 전원 레일 불안정성 및 통신 오류와 같은 문제를 조사하기 위해 오실로스코프를 사용합니다. 일반적인 접근 방식은 프로브를 연결하고 보상하며, 명확한 파형 캡처를 위해 디스플레이를 조정하고, 적절한 트리거 조건을 선택한 다음, 측정, 커서, 수학 함수 또는 프로토콜 디코딩을 적용하여 문제의 원인을 분리하는 것입니다. 키사이트 오실로스코프는 설계 검증, 디버깅 및 테스트에 사용되는 표준 엔지니어링 측정 기능과 고급 분석 도구를 통해 이러한 워크플로우를 지원합니다.