Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 사용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 전반에 걸쳐 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
상호운용성 시험부터 엔드투엔드 네트워크 검증까지
최대 10GE까지 지원하는 실제 네트워크 에뮬레이션
최대 100GE까지 지원하는 고성능 네트워크 에뮬레이션
키사이트 네트워크 에뮬레이터 2는 100MbE, 1GE 및 10GE 손상 에뮬레이션을 위한 정밀 이더넷 테스트 장비로, 실제 및 최악의 네트워크 조건에서 애플리케이션, 프로토콜 및 하드웨어를 검증하는 데 이상적입니다. 8포트 FPGA 하드웨어 아키텍처를 기반으로 구축된 이 에뮬레이터는 라인 속도 성능과 유연한 리소스 관리를 제공하여 동일한 디바이스에서 속도를 혼합하여 동시에 혼합 속도 구성을 테스트할 수 있습니다. 네트워크 에뮬레이터를 관련 소프트웨어와 페어링하여 실제 네트워크 조건, 애플리케이션 트래픽 및 보안 위협을 에뮬레이션함으로써 완벽한 테스트 환경을 구축하고 복잡한 성능, 상호 운용성 및 재해 복구 시나리오를 자신 있게 처리할 수 있습니다.선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인해 보십시오.
키사이트 네트워크 에뮬레이터 3은 10GE에서 100GE까지의 속도를 지원하는 고속 이더넷 테스트 플랫폼입니다. 네트워크 에뮬레이터 2를 기반으로 구축된 이 모델은 더 높은 속도에서 전체 라인 속도 성능을 제공하며, 유연한 리소스 할당을 통해 단일 섀시에서 동시에 혼합 속도 구성을 가능하게 합니다. 또한 대기 시간, 지터, 패킷 손실 및 기타 손상에 대한 정밀한 제어를 통해 초고속 링크 속도로 실제 조건을 에뮬레이션하여 데이터 센터, 전송 및 재해 복구 테스트를 위한 네트워크 손상 시나리오를 에뮬레이션하는 데 이상적인 선택입니다. 랙 마운트 가능하며 엔터프라이즈급인 이들은 수천 개의 동시 세션, 동적 토폴로지 변경 및 네트워크 슬라이싱 시나리오를 지원하여 반복 가능한 대규모 에뮬레이션을 보장합니다.선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인해 보십시오.
키사이트 네트워크 에뮬레이터 2는 100MbE, 1GE 및 10GE 손상 에뮬레이션을 위한 정밀 이더넷 테스트 장비로, 실제 및 최악의 네트워크 조건에서 애플리케이션, 프로토콜 및 하드웨어를 검증하는 데 이상적입니다. 8포트 FPGA 하드웨어 아키텍처를 기반으로 구축된 이 에뮬레이터는 라인 속도 성능과 유연한 리소스 관리를 제공하여 동일한 디바이스에서 속도를 혼합하여 동시에 혼합 속도 구성을 테스트할 수 있습니다. 네트워크 에뮬레이터를 관련 소프트웨어와 페어링하여 실제 네트워크 조건, 애플리케이션 트래픽 및 보안 위협을 에뮬레이션함으로써 완벽한 테스트 환경을 구축하고 복잡한 성능, 상호 운용성 및 재해 복구 시나리오를 자신 있게 처리할 수 있습니다.선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인해 보십시오.
키사이트 네트워크 에뮬레이터 3은 10GE에서 100GE까지의 속도를 지원하는 고속 이더넷 테스트 플랫폼입니다. 네트워크 에뮬레이터 2를 기반으로 구축된 이 모델은 더 높은 속도에서 전체 라인 속도 성능을 제공하며, 유연한 리소스 할당을 통해 단일 섀시에서 동시에 혼합 속도 구성을 가능하게 합니다. 또한 대기 시간, 지터, 패킷 손실 및 기타 손상에 대한 정밀한 제어를 통해 초고속 링크 속도로 실제 조건을 에뮬레이션하여 데이터 센터, 전송 및 재해 복구 테스트를 위한 네트워크 손상 시나리오를 에뮬레이션하는 데 이상적인 선택입니다. 랙 마운트 가능하며 엔터프라이즈급인 이들은 수천 개의 동시 세션, 동적 토폴로지 변경 및 네트워크 슬라이싱 시나리오를 지원하여 반복 가능한 대규모 에뮬레이션을 보장합니다.선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인해 보십시오.
대기 시간, 지터 및 패킷 손실과 같은 네트워크 손상에 대한 정밀한 제어를 제공하는 애플리케이션 인식 에뮬레이션 엔진으로 구축된 키사이트 네트워크 에뮬레이터 3 솔루션을 사용하여 애플리케이션 성능을 검증하고 최적화하십시오. 비교할 수 없는 정확도로 실제 조건에서 테스트하여 숨겨진 성능 문제를 찾아내고 일관된 사용자 경험을 보장하십시오. 사용자에게 도달하기 전에 가장 미묘하고 드문 연결 중단을 밝혀내는 네트워크 에뮬레이터를 통해 애플리케이션 동작을 디버깅하고, 배포 위험을 줄이며, 릴리스 주기를 단축하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
네트워크 에뮬레이터를 사용하면 실제 네트워크에 의존하지 않고 대기 시간, 지터, 패킷 손실, 대역폭 제약 및 링크 불안정성과 같은 실제 네트워크 조건에서 애플리케이션 또는 디바이스가 어떻게 작동하는지 테스트할 수 있습니다. 이상적인 저지연 연결을 사용하는 기존 실험실 환경과 달리 네트워크 에뮬레이터는 혼잡한 WAN(무선 액세스 네트워크) 링크 및 불안정한 모바일 네트워크부터 위성 경로 및 공용 인터넷 가변성에 이르기까지 모든 것을 모방하는 제어되고 반복 가능한 손상을 도입합니다.
네트워크 에뮬레이터를 사용하면 팀이 저하되거나 변동하는 조건에 디바이스가 어떻게 반응하는지 평가하여 광범위한 배포 시나리오에서 견고성, 성능 및 사용자 경험을 보장하는 데 도움이 됩니다. 이는 실시간 애플리케이션(예: 화상 회의, 클라우드 게임), IoT 안정성, 모바일 앱 응답성 및 펌웨어 복원력을 테스트하는 데 특히 유용합니다. 엔지니어 및 QA 팀은 또한 제어되고 자동화 준비가 된 실험실 설정에서 약점을 식별하고, 구성을 최적화하며, 출시 시간을 단축하기 위해 페일오버 이벤트, 경로 변경 또는 최악의 시나리오를 시뮬레이션할 수 있습니다.
네트워크 에뮬레이터는 실제 환경에서 애플리케이션 및 디바이스 성능에 영향을 미치는 광범위한 장애를 재현할 수 있습니다. 여기에는 위성 또는 모바일 백홀과 같은 장거리 또는 혼잡한 네트워크에서 발생하는 지연을 시뮬레이션하기 위한 고정 및 가변 지연이 포함됩니다. 음성 또는 비디오와 같이 시간에 민감한 애플리케이션에 미치는 영향을 평가하기 위해 지터 또는 지연 변동을 도입할 수 있습니다. 에뮬레이터는 또한 혼잡 또는 무선 간섭으로 인한 조건을 재현하기 위해 임의 또는 버스트 패킷 손실을 지원하며, 제한된 처리량 시나리오를 시뮬레이션하기 위한 대역폭 제한 기능도 제공합니다. 패킷 재정렬, 중복 및 비트 오류와 같은 더욱 향상된 장애는 전송 계층의 견고성과 오류 복구 메커니즘을 테스트할 수 있도록 합니다.
또한, 링크 플래핑 또는 간헐적인 인터페이스 끊김을 사용하여 네트워크 중단 또는 페일오버 이벤트 중 시스템 동작을 테스트할 수 있으며, 업스트림 및 다운스트림 경로가 서로 다른 장애 수준을 겪는 비대칭 조건은 실제 클라우드, SD-WAN 또는 모바일 네트워크 조건을 반영할 수 있습니다. 이러한 장애를 개별적으로 또는 조합하여 적용함으로써 에뮬레이터는 팀이 엔터프라이즈, 무선, 하이브리드 클라우드 또는 원격 에지 네트워크의 동작을 반영하는 현실적이고 반복 가능한 테스트 환경을 생성할 수 있도록 합니다.
다양한 시스템이 네트워크 에뮬레이션 테스트의 이점을 얻으며, 특히 안정적이고 신뢰할 수 있으며 실시간 네트워크 연결에 의존하는 시스템이 그렇습니다. 협업 도구, 화상 회의 및 VoIP와 같은 엔터프라이즈 애플리케이션은 허용 가능한 사용자 경험을 제공하기 위해 일관된 네트워크 조건에 의존하며, 이는 에뮬레이션 기반 유효성 검사에 이상적인 후보입니다. 모바일 및 IoT 장치는 4G, 5G 및 WAN 환경에서 변동하는 신호 품질, 핸드오버 및 제한된 대역폭에 어떻게 반응하는지 테스트하여 이점을 얻습니다.
클라우드 기반 서비스 및 웹 애플리케이션은 다양한 지리적 지역 및 사용자 프로필에서 성능을 보장하기 위해 시뮬레이션된 WAN 또는 인터넷 조건에서 테스트를 통해 이점을 얻습니다. WAN 어플라이언스, 방화벽 및 라우터는 일반적으로 에뮬레이션된 페일오버, 혼잡 및 동적 경로 변경 하에서 테스트되어 복원력 및 정책 적용을 검증합니다. 심지어 자율 시스템, 산업 제어 및 의료, 국방 또는 운송에 사용되는 것과 같은 미션 크리티컬 플랫폼도 저하되거나 중단된 연결 상태에서 동작을 평가하기 위해 네트워크 에뮬레이션에 의존합니다. 전반적으로 예측 불가능하고, 높은 지연 시간을 가지며, 가변적인 네트워크를 통해 통신하는 모든 시스템은 에뮬레이션 테스트가 제공하는 현실성, 반복성 및 통찰력으로부터 이점을 얻습니다.
네트워크 에뮬레이션은 사용자, 데이터 센터 및 클라우드 서비스 간의 실제 연결성에 대한 예측 불가능하고 분산된 특성을 재현할 수 있도록 함으로써 클라우드 및 하이브리드 IT 테스트에서 중요한 역할을 합니다. 워크로드가 온프레미스 인프라와 퍼블릭 클라우드에 분산된 하이브리드 환경에서 에뮬레이터는 엔지니어가 인터넷 기반 링크에서 일반적으로 발생하는 WAN 지연, 패킷 손실, 지터 및 대역폭 변동의 영향을 시뮬레이션할 수 있도록 합니다. 이는 저하된 네트워크 조건에서 SaaS(서비스형 소프트웨어) 애플리케이션, 가상 데스크톱, 마이크로서비스 및 API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)의 성능을 검증하여 지역 전반에 걸쳐 일관된 사용자 경험과 서비스 제공을 보장하는 데 도움이 됩니다.
에뮬레이터는 또한 IT 팀이 클라우드 마이그레이션 전략을 테스트하고, 지역 간 페일오버를 시뮬레이션하며, 멀티 클라우드 연결성을 평가하여 배포 전에 성능 병목 현상을 식별하고 라우팅 및 보안 정책을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 지사에서 사용자 액세스를 검증하든, SD-WAN을 통해 애플리케이션 성능을 최적화하든, 하이브리드 클라우드 아키텍처 전반의 복원력을 보장하든, 네트워크 에뮬레이션은 클라우드 종속 시스템이 실제 네트워크 스트레스 하에서 어떻게 작동하는지 테스트할 수 있는 안전하고 반복 가능한 환경을 제공합니다.