Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 성능 테스트 솔루션은 칩셋 및 디바이스 제조업체, 이동통신 사업자 및 테스트 랩에서 초기 개발부터 승인 및 상호 운용성 테스트에 이르기까지 5G 디바이스 성능을 검증하고 최적화하는 데 이상적입니다. 최첨단 성능, 가상 드라이브 및 실제 네트워크 테스트를 위한 통합 툴셋 포트폴리오를 통해 5G NR, mmWave 기술, 이동성 시나리오 및 실제 조건의 복잡한 과제를 해결하십시오. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
빔 관리, 3D 공간 페이딩, FR1 및 FR2 주파수에 대한 MIMO OTA 테스트를 통해 실제 조건에서 5G 디바이스를 검증하고 최적화합니다.
필드 데이터를 사용하여 고속 열차 및 터널과 같은 이동성 시나리오를 연구실에서 재현하여 장치 상호 운용성 및 성능을 반복적으로 검증합니다.
채널 에뮬레이션 및 무반향 챔버 액세서리를 결합하여 실험실에서 가장 정확한 RF 환경을 조성합니다.
최첨단 기하학적 채널 모델링, 로깅, 시각화 및 자동화 도구를 사용하여 개발을 가속화하고 문제를 해결하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
밀리미터파 및 5G용 네트워크 에뮬레이션 및 테스트 툴셋과 같은 솔루션은 디바이스를 에뮬레이션되거나 랩에 배포된 기지국에 연결하고 제어된 실험실 환경에서 현실적인 무선 전파 조건을 시뮬레이션하여 모바일 디바이스 성능의 포괄적인 검증을 가능하게 합니다. 이 접근 방식을 통해 스마트폰, 모뎀 또는 태블릿과 같은 디바이스가 실제 작동 시나리오, 특히 고주파 대역에서 어떻게 작동하는지 정확하게 평가할 수 있습니다.
이러한 솔루션이 사용되는 주요 방법은 다음과 같습니다.
전반적으로 이러한 솔루션은 시뮬레이션된 실험실 조건과 실제 배포 간의 격차를 해소하여, 차세대 무선 네트워크에서 디바이스 안정성, 표준 준수 및 최적의 성능을 보장하는 기술적으로 견고한 검증을 제공합니다.
MIMO(다중 입력 다중 출력)와 Massive MIMO는 모두 무선 통신 성능 향상을 위해 여러 안테나를 활용하는 무선 기술이지만, 규모, 기능 및 네트워크 설계에 미치는 영향에서 상당한 차이가 있습니다.
4G LTE 네트워크에서 일반적으로 사용되는 기존 MIMO는 일반적으로 송신기와 수신기 모두에서 2x2, 4x4 또는 때로는 8x8 안테나 구성을 포함합니다. 이는 공간 다중화(여러 데이터 스트림을 동시에 전송) 및 신호를 일반적인 방향으로 집중시키는 기본 빔포밍을 통해 처리량과 신호 품질을 향상시킵니다. 이는 개별 사용자의 스펙트럼 효율성을 높이지만, 상대적으로 적은 수의 안테나 요소로 인해 많은 수의 동시 사용자를 지원하는 능력에는 한계가 있습니다.
5G의 핵심 기능인 Massive MIMO는 기지국에서 안테나 요소의 수를 크게 늘립니다(예: 64T64R 이상으로 64개 이상). 이를 통해 정교한 공간 다중화가 가능해지며, 기지국이 동일한 시간-주파수 자원에서 많은 사용자를 동시에 서비스하면서 간섭을 보다 효과적으로 관리할 수 있게 합니다. 또한 고도로 동적이고 사용자별 빔포밍을 가능하게 하여 각 사용자를 실시간으로 추적하는 좁고 지향성 있는 빔을 생성합니다. 이는 스펙트럼 효율성, 신호 강도, 지연 시간 및 네트워크 용량에서 상당한 개선을 가져오며, 특히 인구 밀집도가 높은 도시 환경에서 두드러집니다.
Massive MIMO 시스템은 채널 추정 및 실시간 빔포밍 알고리즘의 복잡성으로 인해 더 많은 컴퓨팅 자원을 필요로 합니다. 그러나 필요한 곳에 에너지를 집중함으로써 전체 시스템 전력 소비량이 더 높을 수 있더라도 사용자당 더 높은 에너지 효율성을 달성할 수 있습니다.
5G 장치 테스트의 맥락에서 네트워크 시뮬레이션과 에뮬레이션은 제어된 조건에서 성능을 평가하는 데 사용되는 별개의 접근 방식이며, 방법론, 현실성 및 적용 측면에서 차이가 있습니다.
네트워크 시뮬레이션은 네트워크 환경의 순수 소프트웨어 기반 모델을 생성하는 것을 포함합니다. 여기서는 기지국, 디바이스 및 전파 채널과 같은 모든 구성 요소가 물리적 하드웨어 없이 수학적으로 또는 알고리즘적으로 표현됩니다. 이 방법은 다양한 트래픽 부하 또는 간섭 패턴과 같은 가상 상황의 빠른 반복 및 테스트를 가능하게 하므로 초기 단계 설계, 이론적 분석 및 시나리오 탐색에 이상적입니다. 그러나 시뮬레이션은 하드웨어별 동작 또는 예측 불가능한 요소를 간과할 수 있는 추상화 및 가정에 의존하므로 실제 상호 작용의 충실도가 부족할 수 있습니다.
반면에 네트워크 에뮬레이션은 실제 하드웨어 요소를 소프트웨어 또는 하드웨어 도구와 결합하여 실시간으로 특정 네트워크 측면을 모방합니다. 예를 들어, 라이브 연결에 지연, 패킷 손실, 페이딩 또는 다중 경로 효과와 같은 손상을 도입하는 것입니다. 이를 통해 실제 장치 및 인프라(예: 물리적 기지국 연결)로 테스트하면서 실험실 환경에서 현실적인 조건을 재현할 수 있습니다. 에뮬레이션은 제어된 환경과 현장 배포 간의 격차를 해소하므로 종단 간 성능, 상호 운용성 및 사용자 경험을 검증하는 데 더 높은 정확도를 제공합니다.
전반적으로 시뮬레이션은 더 추상적이지만 광범위한 모델링에 유용할 수 있으며, 에뮬레이션은 실용적이고 하드웨어 통합된 통찰력을 제공하여 무선 조건의 정밀한 복제가 중요한 5G 시나리오에서 검증에 적합합니다.