Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
실제 주행 조건에 맞춰 거리, 속도 및 각도를 제어하여 여러 객체가 있는 동적 레이더 장면을 생성하십시오.
모듈형으로 업그레이드 가능한 시스템 설계를 통해 단일 타겟 검증에서 완전한 고속도로 시나리오까지 테스트 설정을 조정하십시오.
포괄적인 레이더 동작 테스트를 위해 표적 속도 및 각도를 정밀하게 제어하여 사실적인 상대 운동을 재현하십시오.
비, 안개 또는 다중 경로 반사와 같은 까다로운 조건을 모델링하여 모든 시나리오에서 안정적인 레이더 성능을 보장합니다.
Targets simulated
Up to 160 ~ 512
E8708A
키사이트 E8708A 레이더 표적 시뮬레이터는 76 GHz ~ 81 GHz의 내장된 평균 전력 및 점유 대역폭 측정과 도플러 시뮬레이션을 제공합니다.
오늘날의 차량에 사용되는 자동차 레이더 모듈에 대한 수요로 인해 테스트 엔지니어링 팀이 의지할 수 있는 입증된 테스트 솔루션이 필요합니다. 키사이트 E8708A 레이더 표적 시뮬레이터는 수신되는 테스트 대상 레이더 신호로부터 점유 대역폭과 평균 전력을 측정하는 기능을 내장하고 있습니다.
이제 테스트 엔지니어 팀은 현재와 미래의 애플리케이션 범위에 맞는 소형 솔루션을 활용할 수 있습니다. E8708A 레이더 표적 시뮬레이터의 범위는 76 GHz ~ 81 GHz(4 GHz 대역폭)까지 확장됩니다.
이 솔루션은 4 m ~ 300 m 범위 또는 사용자가 정의하는 고정 범위에서 전체 범위 시뮬레이션을 지원합니다.
AR8700T
AR8700T 자동차 레이더 송신기 및 적합성 테스트 솔루션은 RF 및 기능적 관점에서 자동차 레이더 모듈 테스트를 가능하게 합니다.
키사이트 AR8700T 자동차 레이더 송신기 및 적합성 테스트 솔루션은 24GHz, 77GHz, 79GHz 레이더의 전체 주파수 범위에 걸쳐 자동차 레이더 신호를 분석하며, 테스트 요구 사항에 따라 2.5GHz에서 5GHz 이상까지 확장 가능한 분석 대역폭을 제공합니다.
AD1012A
레이더 씬 에뮬레이터(AD1012A)를 사용하면 자동차의 전체 씬을 에뮬레이션할 수 있으며 512픽셀 해상도에서 최대 512개의 사물을 지원하고 1.5미터 거리까지 에뮬레이션이 가능합니다.
차량의 자율성을 높이기 위해서는 자동차 레이더 센서가 감지한 레이더 반사 데이터를 해석할 수 있는 강력한 알고리즘을 보유해야 합니다. 키사이트가 시장에서 최초로 선보이는 이 기술은 수백 개의 작은 레이더 표적 시뮬레이터를 확장 가능한 화면에 통합시켜 최대 512픽셀 해상도의 사물을 1.5미터 거리까지 에뮬레이션할 수 있습니다. 이 혁신적인 레이더 씬 에뮬레이션 솔루션은 시계(FOV)가 제한되어 4미터보다 가까운 거리의 물체를 시뮬레이션할 수 없는 일반적인 레이더 센서 테스트 솔루션보다 훨씬 더 뛰어납니다.
"전체 씬 생성" 기능을 활용하는 이 레이더 씬 에뮬레이션 솔루션은 실제 센서에 대해 시간 동기화 입력을 적용하여 자동화된 주행 시스템과 알고리즘을 실행합니다. 이 개방형 아키텍처는 기존의 HIL(hardware-in-the-loop) 시스템과 3D 모델러를 재사용할 수 있다는 이점도 있습니다. 따라서 소프트웨어 시뮬레이션과 도로 테스트 간 격차를 해소하는 솔루션이 구축됩니다. 따라서 실제 레이더 센서 응답을 테스트하지 않는 소프트웨어 시뮬레이션의 제한을 극복할 수 있으며, 테스트 트랙과 다르게 레이더 씬을 반복적으로 테스트할 수 있습니다.
레이더 씬 에뮬레이터를 사용하면 연속 FOV 전반에서 실제 주행 시나리오, 다양한 속도, 거리, 여러 표적을 에뮬레이션할 수 있습니다. 복잡한 실제 주행 시나리오에 대해 레이더 센서와 백엔드 소프트웨어를 정확하게 테스트할 수 있으므로 더 빠르게, 더 적은 리스크를 가지고 ADAS와 차세대 차량 자율성의 비전을 실현할 수 있습니다.
실험실 내 전체 레이더 씬 에뮬레이션
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
레이더 장면 에뮬레이터는 제어된 실험실에서 고도로 사실적인 레이더 표적과 주행 환경을 생성하는 테스트 시스템입니다. 이를 통해 엔지니어는 예측 불가능한 실제 주행에 의존하지 않고 자율 주행 차량의 레이더 센서가 물체를 감지, 추적 및 분류하는 방법을 평가할 수 있습니다. 여러 개의 움직이는 표적, 다양한 속도 및 가변 거리를 가진 복잡한 시나리오를 생성함으로써 이러한 시스템은 레이더 센서 성능을 확인하기 위한 안전하고 반복 가능하며 효율적인 방법을 제공합니다.
레이더 장면 에뮬레이션은 갑작스러운 보행자 횡단이나 사각지대에서 빠르게 접근하는 차량과 같이 공공 도로에서 재현하기 어려운 특이하거나 위험한 상황을 테스트할 수 있게 합니다. 이러한 조건에서 레이더 신뢰성을 검증하는 것은 자율 주행 시스템에 대한 신뢰를 구축하고 도로 안전을 개선하는 데 도움이 됩니다.
레이더 장면 에뮬레이터는 자동차, 자전거 및 보행자와 같은 객체를 나타내는 시뮬레이션된 레이더 타겟을 전자적으로 생성합니다. 엔지니어는 각 타겟의 특성(거리, 속도, 각도 및 레이더 단면적 포함)을 제어하여 현실적이고 동적인 교통 조건을 생성할 수 있습니다. 많은 시스템은 다양한 각도에서 여러 타겟을 처리할 수 있어 밀집된 교통 상황을 재현할 수 있습니다.
에뮬레이터는 테스트 중인 레이더 센서에 직접 연결되어 환경을 어떻게 인지하는지에 대한 즉각적인 피드백을 제공합니다. 엔지니어는 시나리오를 조정하여 다양한 날씨 또는 간섭 조건에서 감지 범위, 추적 정확도, 오경보 필터링 및 센서 성능을 측정할 수 있습니다.
레이더 장면 에뮬레이터는 기존 도로 테스트가 제공할 수 없는 일관성, 안전성 및 효율성을 제공합니다. 엔지니어는 갑작스러운 장애물, 합류 차량 또는 제한된 시야 이벤트와 같은 어려운 시나리오를 사람이나 재산에 대한 위험 없이 반복적으로 재현할 수 있습니다. 제어된 테스트는 광범위한 도로 주행 거리를 축적할 필요성을 최소화하여 시간을 절약하고 운영 비용을 절감합니다.
이러한 시스템은 또한 혼잡한 다중 타겟 상황이나 급변하는 교통 패턴과 같이 실제 환경에서 안전하지 않거나 재현하기 어려운 조건에서의 평가를 가능하게 합니다. 이 기능은 개발 주기 초기에 레이더 센서의 한계를 식별하는 데 도움이 되며, 설계 개선 및 전반적인 검증 속도를 높입니다.
초기 설계 단계에서 팀은 완전한 차량 통합 전에 새로운 센서 아키텍처와 알고리즘을 테스트할 수 있습니다. 검증 단계에서 엔지니어는 물체 감지 및 추적 시스템이 광범위한 주행 시나리오에서 성능 목표를 충족하는지 확인할 수 있습니다.
후기 단계에서는 에뮬레이터가 소프트웨어 업데이트 또는 하드웨어 변경 후 동일한 시나리오를 실행하여 일관된 센서 동작을 보장함으로써 회귀 테스트를 지원합니다. 이러한 반복성은 실제 배포를 위한 레이더 시스템의 준비 상태에 대한 신뢰도를 향상시킵니다.