Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
자동차 센서 검증부터 현실적인 자율 주행 시나리오까지
키사이트 자동차 레이더 테스트 솔루션은 안전하고 제어 가능하며 반복 가능한 실험실 조건에서 레이더 센서 및 모듈을 검증하는 데 도움을 줍니다. 이 포트폴리오에는 주요 자동차 레이더 대역 전반에 걸쳐 레이더 타겟 시뮬레이션 및 전체 장면 에뮬레이션은 물론, Tx/Rx 검증, 적합성, OTA 특성화, 간섭/내성 테스트가 포함됩니다. 벤치탑 검증부터 고밀도 다중 타겟 시나리오까지 귀하의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 선택하여 검증을 가속화하고 신뢰성을 향상시키십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.
키사이트 자동차 레이더 테스트 솔루션은 안전하고 제어 가능하며 반복 가능한 실험실 조건에서 레이더 센서 및 모듈을 검증하는 데 도움을 줍니다. 이 포트폴리오에는 주요 자동차 레이더 대역 전반에 걸쳐 레이더 타겟 시뮬레이션 및 전체 장면 에뮬레이션은 물론, Tx/Rx 검증, 적합성, OTA 특성화, 간섭/내성 테스트가 포함됩니다. 벤치탑 검증부터 고밀도 다중 타겟 시나리오까지 귀하의 애플리케이션에 적합한 솔루션을 선택하여 검증을 가속화하고 신뢰성을 향상시키십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.
레이더 장면 에뮬레이션은 실험실에서 레이더 인지 및 기능에 대한 반복 가능하고 제어된 검증을 가능하게 합니다. 핵심 레이더 기능부터 인지 및 ADAS/AD 테스트까지 진행되는 엄선된 레이더 장면 에뮬레이터(RSE) 데모를 살펴보십시오. 애플리케이션 노트를 읽고 반사를 동기화하고 실제 레이더 측정값과 비교하여 검증함으로써 다중 경로 효과를 에뮬레이션하는 방법을 살펴보십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
적합한 자율 주행 테스트 솔루션 선택은 센서 기술, 차량 플랫폼 및 검증 단계에 따라 달라집니다. 레이더 중심 애플리케이션은 주요 자동차 레이더 대역 전반에 걸쳐 레이더 타겟 시뮬레이션, 전체 장면 에뮬레이션, Tx/Rx 검증, OTA 특성화, 적합성 테스트 및 간섭/내성 테스트를 필요로 할 수 있습니다.
라이다 기반 인지 시스템의 경우, 라이다 장면 에뮬레이터는 제어된 거리 및 반사율로 실제 주행 시나리오를 실험실로 가져올 수 있습니다. 적합한 솔루션은 벤치탑 검증부터 고밀도 다중 타겟 테스트까지 검증해야 하는 시나리오를 지원하면서 검증 속도와 신뢰성을 향상시키는 데 도움을 주어야 합니다.
자율 주행 시스템은 센서, 인지, 시나리오, 적합성 및 시스템 수준 검증 테스트의 조합을 필요로 합니다. 레이더 센서 및 모듈은 타겟 시뮬레이션, 전체 장면 에뮬레이션, 송신기 및 수신기 검증, OTA 특성화, 간섭/내성 테스트, 그리고 적합성 검증을 필요로 할 수 있습니다.
라이다 시스템은 센서가 현실적인 주행 장면에 어떻게 반응하는지 검증하기 위해 거리 및 반사율에 대한 정밀한 제어와 함께 장면 에뮬레이션을 필요로 할 수 있습니다. 이러한 제어된 테스트는 엔지니어가 중요한 시나리오를 안전하게 반복하고, 변수를 분리하며, 실험실에서 ADAS/AV 동작을 평가할 수 있도록 함으로써 실제 도로 테스트를 보완합니다.
주요 지표에는 인지 정확도, 의사 결정 지연 시간, 통신 신뢰성, 시스템 복원력, 반복성, 그리고 다양한 조건에서의 안전한 작동이 포함됩니다. 레이더 검증을 위해 팀은 송신기 및 수신기 성능, 타겟 응답, OTA 동작, 간섭 내성, 그리고 적합성 결과를 평가할 수도 있습니다.
라이다 검증을 위해 중요한 측정값에는 거리 응답, 반사율 응답, 장면 반복성, 그리고 제어된 시나리오 전반에 걸친 일관된 센서 동작이 포함됩니다. 이러한 KPI는 엔지니어가 ADAS 및 자율 주행 시스템이 주변 환경을 안정적으로 인지하고 안전한 차량 작동을 지원할 수 있는지 여부를 이해하는 데 도움을 줍니다.
자율 주행 차량은 안전하고 제어 가능하며 반복 가능한 실험실 환경에서 중요한 주행 시나리오를 재현함으로써 실제 조건에서 테스트되며, 필요에 따라 현장 또는 실제 도로 테스트로 해당 결과를 보완합니다. 레이더 타겟 시뮬레이션 및 전체 장면 에뮬레이션은 실제 도로 테스트에만 의존하지 않고 센서가 물체, 움직임, 거리 및 복잡한 다중 타겟 조건에 어떻게 반응하는지 검증하는 데 도움을 줍니다.
라이다의 경우, 장면 에뮬레이션은 엔지니어가 거리 및 반사율을 제어하여 주행 시나리오를 일관되게 재현할 수 있도록 합니다. 이 접근 방식은 실제 도로 테스트의 위험, 비용 및 가변성을 줄이면서 팀이 엣지 케이스, 고장 모드 및 위험한 상황을 평가하는 데 도움을 줍니다.
자율 주행 테스트는 개발 중인 센서 또는 시스템의 적합성, 규정 준수 및 안전 검증 요구 사항을 지원해야 합니다. 자동차 레이더의 경우, 정의된 테스트 조건에서 레이더 센서 및 모듈이 올바르게 작동하는지 확인하기 위해 적합성 테스트, OTA 특성화, Tx/Rx 검증, 그리고 간섭/내성 테스트가 포함될 수 있습니다.
차량 및 시스템 수준에서 안전성 검증은 ADAS/AV 기능이 통제되고 반복 가능한 조건에서 환경을 인지하고, 시나리오에 반응하며, 신뢰할 수 있게 작동하는지 여부에 중점을 둡니다. 교정 및 지원 서비스는 또한 테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 적용 가능한 지역 및 글로벌 표준을 충족하는지 보장하는 데 도움이 됩니다.
자율 주행 테스트는 하드웨어 및 소프트웨어가 발전함에 따라 센서, 모듈 및 ADAS/AV 기능을 검증하기 위한 반복 가능한 랩 시나리오를 사용하여 개발 워크플로에 통합될 수 있습니다. 시나리오 재생 소프트웨어, 레이더 타겟 에뮬레이션, 라이다 장면 에뮬레이션, 교정 도구 및 자동화된 테스트 실행은 엔지니어가 설계 변경 후 조건을 다시 실행하고 결과를 일관되게 비교하는 데 도움이 됩니다.
검증 워크플로에서 반복 가능한 테스트는 팀이 변수를 분리하고, 개선 또는 퇴보를 추적하며, 벤치탑 검증에서 더 복잡한 다중 타겟 또는 전체 장면 시나리오로 진행하는 데 도움이 됩니다. 이는 수동 테스트 또는 도로 주행에만 의존하는 것보다 자율 주행 개발에 대한 보다 확장 가능한 접근 방식을 지원합니다.