그리드 현대화 가속화

전력망 현대화 가속화

에너지 전환 실현

노후화된 인프라, 급증하는 에너지 수요, 그리고 증가하는 환경 영향은 전력망 및 에너지 산업을 혁신해야 할 시급한 필요성을 드러냈습니다. 전력망 현대화는 물리적 인프라, 디지털 인텔리전스, 보안 통신을 아우르는 기술의 긴밀하게 통합된 생태계를 필요로 합니다. 키사이트는 전력망 운영자, 디바이스 제조업체 및 테스트 랩을 위한 스마트하고 확장 가능하며 표준 기반의 테스트 솔루션을 통해 지속 가능한 에너지로의 전환을 가속화하며 에너지 전환을 지원합니다.

그리드 현대화가 중요한 이유는 무엇인가요?


2050년까지 전력 수요는 두 배로 증가할 것으로 예상되지만, 노후화된 인프라는 신뢰성 및 통합 문제로 어려움을 겪고 있습니다. 유틸리티, OEM(Original Equipment Manufacturer) 및 에너지 혁신 기업은 다음과 같은 압력을 점점 더 많이 받고 있습니다.

  • 인공지능(AI), 전기차(EV) 및 암호화폐 채굴로 인한 급증하는 전력 수요를 충족하십시오.
  • 태양광, 배터리 저장 장치, EV와 같은 분산 에너지 자원(DER)을 그리드에 통합
  • IEEE 1547.1, UL 1741 SB 및 ISO 15118을 포함한 진화하는 그리드 표준을 준수합니다.
  • 실시간으로 그리드 안정성, 안전 및 복원력 보장

키사이트는 자동화된 표준 준수 테스트 및 에뮬레이션을 통해 더 빠르고 안전하며 비용 효율적인 그리드 현대화를 가능하게 합니다.

전력망 현대화 개요

 

현대 그리드 인프라는 에너지 생성, 전송 시스템, 통신 네트워크, DER 및 사이버 보안에 걸쳐 있는 복잡하고 상호 연결된 생태계로 작동합니다. 이 포괄적인 아키텍처는 기존 발전소 운영을 스마트 인버터, 에너지 저장 시스템, EV 충전 인프라 및 고급 관리 플랫폼과 통합합니다.

 

모든 구성 요소 및 시스템 전반에 걸친 테스트 및 검증은 설계부터 배포까지 상호 운용 가능하고 안전하며 안정적으로 작동하도록 보장하는 데 매우 중요합니다.

기술 역량 강화

오늘 바로 실험실에서 적용할 수 있는 새로운 기술과 테스트 접근 방식을 배우려면 키사이트의 그리드 및 에너지 부트캠프 라이브러리를 살펴보십시오.

그리드 현대화를 가속화하는 솔루션 알아보기

그리드 현대화 솔루션을 찾고 계신가요?

전력 수요 급증, 그리드 인프라 업그레이드 필요성, 분산 에너지 자원(DER) 통합, 그리고 다양한 지역 및 국제 표준 준수 요구 사항에 따라 에너지 환경이 빠르게 변화하고 있습니다. 그리드 시뮬레이션 및 그리드 에뮬레이션은 설계부터 배포까지 상호 운용성, 안전성 및 복원력을 보장하는 데 매우 중요합니다. 키사이트는 통합된 표준 준수 그리드 시뮬레이션 및 에뮬레이션 테스트 솔루션을 제공하여 개념 단계부터 연결까지 그리드 현대화를 가속화합니다. 이러한 툴은 전력 회사, OEM 및 에너지 이해관계자가 타협 없이 그리드를 현대화할 수 있도록 지원합니다. 지금 그리드 현대화 솔루션 카탈로그를 다운로드하십시오.

전력망 사이버 보안 현대화

상호 연결성이 증가함에 따라 그리드 사이버 보안은 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 방화벽, 액세스 제어 및 경계 방어가 여전히 중요하지만, 공격자들은 벽을 뚫을 수 없다면 문을 통해 들어갈 방법을 찾을 것이라는 점을 거듭 증명했습니다. 일단 침투하면 조용히 움직여 정상적인 네트워크 트래픽에 섞여 들어가 너무 늦을 때까지 감지되지 않는 경우가 많습니다. NERC 표준 CIP-015-1: 내부 네트워크 보안 모니터링은 유틸리티 회사가 보안 운영을 현대화하는 데 도움을 주는 것을 목표로 합니다. 이 표준은 적을 막는 데만 의존하는 대신, 회사들이 네트워크 내부에서 무슨 일이 일어나고 있는지 확인하고 지속적으로 모니터링하도록 요구합니다. 키사이트 네트워크 가시성 솔루션이 CIP-015-1 규정 준수 목표를 달성하기 위해 노력하는 전력 유틸리티 회사들을 지원하는 데 어떻게 중요한 역할을 하는지 알아보십시오.

전력망 변혁을 주도하는 기술들

 

그리드 현대화는 첨단 네트워크 통신, 에너지 저장 시스템, 재생 에너지 통합, 사이버 보안 프레임워크, 분산 에너지 자원이라는 다섯 가지 핵심 기술의 융합으로 추진됩니다. 이러한 상호 연결된 시스템은 유틸리티가 중앙 집중식 발전에서 향상된 신뢰성, 운영 효율성 및 지속 가능한 에너지 공급을 제공하는 지능형 양방향 네트워크로 전환할 수 있도록 합니다.

 

그리드 및 에너지 생태계와 이를 변화시키는 기술에 대해 자세히 알아보십시오.

그리드 부문 관점

키사이트 전문가들이 그리드 현대화를 형성하는 트렌드 및 기술에 대한 기술적 관점을 공유합니다.

문의하기 로고

그리드 현대화는 키사이트와 함께 시작됩니다

키사이트의 산업 혁신 지원 전문 지식과 최첨단 설계, 에뮬레이션 및 테스트 솔루션을 활용하여 장애물을 극복하고 글로벌 그리드 현대화를 실현하십시오.