무엇을 찾고 있습니까?
처음부터 양자를 위해 설계된 새로운 시스템으로 양자 실험을 간소화하십시오.
무어의 법칙의 종말이 다가옴에 따라, 양자 기술은 컴퓨팅 분야에서 혁신을 달성할 수 있는 수단을 제공합니다. 중첩과 얽힘의 고유한 특성은 컴퓨팅, 통신 및 감지와 같은 양자 애플리케이션에서 이전에는 상상할 수 없었던 성능을 가능하게 합니다. 양자 연구가 물리학 및 수학의 새로운 단계에 진입함에 따라, 엔지니어링을 사용하여 실제 시스템을 구축할 수 있습니다.
키사이트의 양자 솔루션에 대해 알아보십시오.
양자 컴퓨팅
양자 컴퓨팅은 양자 중첩과 얽힘의 특성을 사용하여 이전에는 해결할 수 없었던 문제를 해결합니다. 키사이트의 큐비트 제어 솔루션과 정밀 측정 장비는 연구원들이 우수한 시스템을 설계하고 확장할 수 있도록 지원합니다.
큐비트 유형
갇힌 이온, 초전도 회로, 실리콘 스핀과 같은 많은 양자 역학 플랫폼은 양자 2준위 시스템 또는 큐비트를 물리적으로 구현할 수 있습니다. 키사이트의 광범위한 솔루션 포트폴리오에는 선도적인 큐비트 기술을 위한 제어 및 측정 솔루션이 포함됩니다.
- 초전도
- 실리콘 스핀
- 포획 이온
양자 시스템 확장
큐비트 수가 증가함에 따라 여러 제어 신호를 동기화하는 복잡성이 증가합니다. 키사이트의 모듈형 및 확장 가능한 솔루션은 개방형 FPGA(Field-Programmable Gate Array) 아키텍처를 활용하여 비용과 공간을 최적화하면서 유연성과 낮은 지연 시간을 제공합니다.
Labber Quantum
Labber는 장비 제어 및 실험실 자동화를 위한 완벽하면서도 사용하기 쉬운 솔루션을 제공합니다. 당사의 소프트웨어는 양자 과학자 또는 엔지니어가 실험 잠재력을 극대화하도록 돕습니다. 간단한 실험 설정, 직관적인 결과 시각화, 수집된 데이터의 효율적인 구성을 통해 더 빠른 결과를 얻을 수 있습니다.
Quantum Benchmark - True-Q
Quantum Benchmark는 양자 컴퓨터 제작자와 사용자 모두에게 필수적인 소프트웨어 레이어를 제공하여 오류 발생 가능성이 있는 양자 컴퓨터의 런타임 성능을 향상시킵니다.
True-Q 소프트웨어 도구는 런타임 오류 억제, 오류 인식 컴파일, 오류 진단 및 최적화를 제공하여 양자 하드웨어 성능을 획기적으로 개선합니다.
이 소프트웨어는 양자 하드웨어가 사용자가 제공한 알고리즘을 사용자가 지정한 정밀도로 실행할지 여부를 확인하는 핵심 과제를 해결하여 사용자에게 양자 이점을 제공합니다. Quantum Benchmark는 양자 컴퓨팅 분야의 세계 최고 전문가들의 수년간의 연구를 기반으로 독점 기술을 구축합니다.
양자 통신
양자 통신은 양자 역학 원리를 사용하여 정보를 전송하는 방법입니다. 양자 통신의 주요 특징 중 하나는 정보의 보안 전송을 가능하게 한다는 것입니다. 이는 전송을 가로채거나 도청하려는 시도가 양자 상태를 붕괴시켜 송신자와 수신자 모두에게 보안 침해를 알리기 때문입니다.
양자 통신은 양자 키 분배(QKD), 양자 텔레포테이션, 양자 얽힘을 포함한 다양한 방법을 통해 구현될 수 있습니다. 이러한 기술은 암호화, 보안 통신 및 양자 인터넷과 같은 분야에서 잠재력을 가지고 있습니다.
양자 센싱
양자 센싱은 양자 역학 원리를 사용하여 물리적 특성을 높은 정밀도와 감도로 감지하고 측정하는 것을 의미합니다. 이는 초전도 회로, 갇힌 이온 또는 다이아몬드의 질소-공공 중심과 같은 양자 시스템을 사용하여 달성되며, 이러한 시스템은 얽힘 또는 결맞음과 같은 양자 효과를 나타낼 수 있습니다. 양자 센싱은 계측학, 내비게이션 및 의료 영상과 같은 분야에서 잠재적인 응용 분야를 가지고 있습니다.
양자 EDA
키사이트 EDA 도구는 양자 하드웨어 엔지니어 팀이 모멘트법 기반의 비용 효율적인 전자기 시뮬레이션 접근 방식을 사용하여 워크플로우를 간소화하고 양자 칩 개발을 가속화할 수 있도록 지원합니다.
양자 교육
양자 과학은 더 이상 틈새 연구 분야가 아닙니다. 어려운 문제를 해결하기 위한 기술의 잠재력을 활용하기 위해 전 세계적으로 수십억 달러가 투자되고 있습니다. 이러한 폭발적인 성장은 숙련된 과학자, 엔지니어 및 기술 인력에 대한 필요성을 증대시킵니다. 대학들이 양자 강좌를 늘림에 따라, 키사이트는 양자 시스템의 과제를 해결해야 하는 엔지니어를 위해 설계된 이러닝 강좌를 제공합니다.
키사이트 유니버시티는 대규모 양자 시스템 설계와 가장 일반적인 문제를 해결하는 솔루션에 중점을 둔 강좌를 제공합니다.
이벤트
키사이트 양자 엔지니어링 솔루션은 전 세계적으로 양자 혁신을 연결하고 가속화할 기회를 제공합니다.
다가오는 모든 컨퍼런스, 전시회 및 웨비나의 전체 이벤트 목록을 확인하십시오.
관련 제품
-
"키사이트 및 볼더 극저온 양자 테스트베드와의 협력은 밀리켈빈 온도에서 마이크로파 측정의 정밀도를 이해하는 데 결정적인 역할을 했습니다. 불과 1년여 만에 우리는 고정밀 테스트 및 측정 기술과 교정을 초전도 양자 시스템에 적용하는 데 매우 효과적인 협력을 구축했습니다."
Josh Mutus, Google AI Quantum 선임 연구원
-
"모든 양자 기술은 제어 및 판독을 위한 고전 시스템을 필요로 합니다. 키사이트는 가장 진보된 시스템을 제공하여 학생들이 가장 잘하는 것, 즉 과학에 집중할 수 있도록 함으로써 저의 연구를 가속화합니다. 마찬가지로 중요한 것은 키사이트와의 긴밀한 협력을 통해 우리가 함께 개발하는 제품이 전체 스핀 큐비트 커뮤니티를 위한 차세대 실험을 가능하게 할 것이라는 점입니다."
Michel Pioro-Ladrière 교수, Institut quantique, Université de Sherbrooke
-
"키사이트의 양자 엔지니어링 툴킷은 제어 하드웨어보다는 양자 기술 개발에 집중하는 데 큰 도움이 되었습니다. 말 그대로 몇 시간 만에 상자를 개봉하는 것부터 완전한 큐비트 제어에 이르기까지 스타트업 활동을 신속하게 시작할 수 있었습니다!"
Nord Quantique 사장 겸 CTO Julien Camirand Lemyre 박사
-
"Quantum Engineering Toolkit 플랫폼은 양자 제어를 위한 최첨단 신호 발생기에 대해 SBQ의 양자 자력계 전자 장치를 벤치마킹하는 핵심 장비임이 입증되었습니다. Labber 소프트웨어와의 긴밀한 통합을 통해 양자 엔지니어 교육을 위한 간단한 플랫폼을 제공하면서 테스트 및 프로토타이핑 일정이 단축되었습니다. 양자 초기화, 제어 및 판독 방식이 클릭 한 번으로 가능해지면서 QET는 우리의 개인적인 양자 공학 동반자가 되었습니다.”
SBQuantum CEO David Roy-Guay 박사
-
"2년 전에 시작된 키사이트와의 협력은 반도체 스핀 큐비트에 대한 측정 속도를 수십 배 가속화했습니다."
Lieven Vandersypen, TU Delft
-
“Montana Instruments와 키사이트의 협력은 저온 부품 및 디바이스의 신속하고 턴키 방식 특성화를 위한 새로운 기능을 제공하여, 공동 고객 기반의 생산성을 높이고 QIST의 과학 및 응용 분야를 발전시킬 것입니다.”
Luke Mauritsen, Montana Instruments 설립자/CEO -
"키사이트 팀은 극저온 측정 인프라를 마이크로웨이브 양자 한계까지 검증하려는 블루포스(Bluefors)의 노력을 지원하는 데 있어 매우 큰 도움이 되었습니다."
러셀 레이크, 기술 책임자, Bluefors Oy
-
"키사이트의 Labber 양자 소프트웨어는 Seeqc 팀이 양자 측정 기능을 신속하게 구현하도록 지원했으며, 이를 통해 R&D 연구소 설립 후 몇 달 이내에 고유한 아키텍처를 기반으로 최첨단 큐비트 성능을 시연할 수 있었습니다."
매튜 허칭스, Seeqc 최고 제품 책임자
-
깊이 있는 도메인 지식을 갖춘 키사이트 양자 엔지니어링 팀은 FormFactor의 핵심 파트너였습니다. 저희는 키사이트의 Labber 소프트웨어를 사용하여 HPD Shasta 106과 같은 극저온 웨이퍼 프로브 시스템 및 극저온 장치와 키사이트 계측기의 통합되고 원활한 제어를 제공하기 위해 협력했습니다. 함께, 우리는 선도적인 양자 하드웨어 개발자가 혁신을 가속화할 수 있도록 생산성이 높고 포괄적이며 작동하기 쉬운 시스템을 제공했습니다.
Mike Slessor, FormFactor 사장 겸 CEO
-
“키사이트와의 협력을 통해 극저온 CMOS 디바이스용 디바이스 모델을 생성할 수 있었으며, 이는 실험적인 극저온 CMOS 회로 동작에 대한 이해를 크게 향상시켰고 향후 극저온 CMOS 회로의 설계 시간과 신뢰성을 확실히 개선할 것입니다.”
Fabio Sebastiano 교수, TU Delft
-
Quantum Benchmark와 버클리 연구소의 Advanced Quantum Testbed 간의 협력은 팀의 전문성을 활용하여 양자 제어 분야에서 획기적인 발전을 가져왔습니다. 고급 컴파일러의 오류 억제 도구와 추가적인 오류 완화 전략을 결합하면 양자 애플리케이션의 성능이 크게 향상됩니다.
로렌스 버클리 국립 연구소 첨단 양자 테스트베드 디렉터 Irfan Siddiqi 박사
어떤 도움을 드릴까요?