양자 및 6세대(6G) 셀룰러와 같은 개발을 계속 추진하는 연구는 엔지니어들이 이를 지원하기 위한 인프라 및 개발 장애물을 극복하도록 동기를 부여합니다. 셀룰러 기술의 다음 반복인 6G는 사람들을 서로 그리고 환경과 더 잘 연결할 것입니다. 양자 기술은 트랜지스터를 큐비트로 대체하여 가장 인상적인 슈퍼컴퓨터조차 능가함으로써 컴퓨팅에 혁명을 일으킬 것입니다. 이러한 애플리케이션은 고주파 RF, 디지털 신호 생성 및 처리, 정밀 전력 제어 분야에서 획기적인 제어 및 정밀도를 요구할 것입니다. 초기 연구부터 설계 및 제조에 이르기까지 키사이트는 세상을 변화시키는 엔지니어들을 지원합니다.

6G 기술

6G 기술

차세대 셀룰러 기술은 즉각적인 통신, 연결된 로봇 공학 및 자율 시스템, 무선 인공지능 상호 작용을 포함하여 사람들이 주변 환경과 상호 작용할 수 있는 독창적인 방법들을 가능하게 할 것입니다. 그러나 6G를 구현하려면 컴퓨팅 아키텍처, 칩셋 설계 및 재료 분야에서 상당한 발전이 필요합니다.

서브 테라헤르츠(THz) 및 THz 스펙트럼에서 극단적인 대역폭과 짧은 파장은 빔 폭을 줄이는 동시에 안테나 및 디바이스 통합을 증가시킵니다. 키사이트의 솔루션은 5G를 훨씬 뛰어넘는 테스트를 지원하는 고급 기능을 제공하므로 오늘날 6G에서 발생하는 설계 과제를 해결할 수 있습니다.

퀀텀 기술

우주를 구성하는 기본 입자는 양자 역학적 행동을 보입니다. 양자 역학적 접근 방식으로 이들을 효율적으로 연구하는 것은 중첩과 얽힘을 사용하여 컴퓨팅 성능을 크게 향상시키는 양자 컴퓨팅으로 이어졌습니다. 설계에서 양자 특성을 활용하면 또한 매우 안전한 통신 링크와 훨씬 우수한 센서를 만들 수 있습니다.

물리학자들은 소수의 양자 비트(큐비트)를 가진 양자 시스템에서 높은 성능을 입증했습니다. 이제 과제는 유용한 계산을 위해 이러한 시스템을 확장하는 것입니다. 키사이트는 정밀한 동기화와 유연한 FPGA 기반 신호 생성 및 디코딩을 갖춘 고품질의 확장 가능한 전자 제어 시스템을 통해 이러한 양자 혁명을 가능하게 합니다.

양자 솔루션
Solutions_emergingtechnologies_800x450

800G 및 1.6T

5G 및 사물 인터넷(IoT)은 네트워크에서 폭발적인 양의 데이터를 계속 생성하고 데이터 센터에서 새로운 컴퓨팅 및 성능 요구 사항을 만들어냅니다. 400G 트랜시버가 데이터 센터에 출시됨에 따라, 증가하는 대역폭 요구 사항을 충족하기 위해 800G 및 1.6T 연구가 진행 중입니다. 이미 800G에서는 설계 마진이 최소한으로 줄어들고 표준 테스트 요구 사항이 매우 복잡해지고 있습니다. 테스트 시간을 절약하고 비용이 많이 드는 재설계를 방지하는 솔루션과 함께 개발 주기 전반에 걸쳐, 제조에 이르기까지 도움이 필요합니다.

어떤 도움을 드릴까요?