5G가 약속을 이행하도록 보장하기 위해 모바일 네트워크 사업자와 네트워크 장비 제조업체는 최대 네트워크 커버리지 및 성능을 촉진하는 포괄적이고 사전 예방적인 테스트 전략이 필요합니다. 네트워크 검증 및 최적화, 네트워크 벤치마킹, 사이트 승인 및 모니터링은 고품질 네트워크를 유지하고 고객 이탈을 줄이며 5G 서비스를 배포하는 데 필수적입니다.

라이브 5G New Radio 네트워크 성능 분석

Nemo 무선 솔루션은 운영자가 자사의 프로세스 및 무선 네트워크를 비용 효율적으로 최적화할 수 있도록 측정 및 분석 기능을 제공합니다.

네트워크 검증 및 최적화

무선 네트워크 최적화는 통신 사업자가 5G 네트워크의 용량과 품질을 측정하고 테스트할 수 있도록 합니다. 키사이트의 Nemo 최적화 도구는 동적 스펙트럼 공유(DSS), O-RAN, 빔포밍 및 대규모 MIMO와 같은 고급 5G NR 기술의 현장 테스트 및 검증을 지원합니다.

또한 Nemo 도구에는 다음과 같은 고급 최적화 기능이 포함되어 있습니다.

  • 빔 커버리지 시각화
  • 5G-LTE 커버리지 비교
  • 낮은 커버리지 감지
  • 고간섭 감지
  • 파일럿 오염 분석
  • 셀 지배 분석
  • 모바일 엣지 컴퓨팅 분석
  • Qualcomm 원시 로그 파일 분석

네트워크 벤치마킹

무선 네트워크 벤치마킹은 운영자에게 경쟁사와 비교하여 네트워크 품질이 어떤지 통찰력을 제공합니다. 키사이트의 Nemo 벤치마킹 제품은 기성 보고서 템플릿을 통해 커버리지를 구축할 위치와 개선해야 할 주요 성능 지표(KPI)에 대한 정성적 정보를 제공합니다. Nemo 솔루션은 실내외에서 여러 무선 통신사 네트워크를 서로 빠르게 비교할 수 있도록 합니다.

Nemo 벤치마킹 툴은 원격 클라우드 기반 모니터링 및 측정 제어 자동화를 지원하여 수작업을 최소화하고 운영 비용(OpEx)을 절감하며 품질을 향상시킵니다.

현장 인수 작업 자동화

현장 승인

현장 승인 작업을 자동화하면 하루에 테스트할 수 있는 현장 수를 늘림으로써 적시 출시가 보장됩니다. 5G 현장 승인을 위한 키사이트의 Nemo 솔루션은 프로세스를 자동화하여 비용 효율적이고 시기적절한 측정 및 승인을 가능하게 합니다. 측정 및 원격 모니터링부터 자동 후처리 및 승인 보고에 이르는 통합 프로세스는 측정 결과에 대한 실시간 가시성을 제공하여 사람의 개입을 줄입니다.

시장 관련 KPI를 포함한 즉각적인 승인 보고서는 운영자가 네트워크를 신속하게 출시할 수 있도록 합니다. 안내된 테스트 워크플로우는 각 현장의 균일한 검증을 보장하여 품질과 효율성을 극대화하고 인적 오류를 최소화합니다. 실시간 모니터링 및 즉각적인 합격/불합격 피드백을 통해 현장 문제를 즉시 식별하고 수정할 수 있습니다.

원격 모니터링

실시간으로 네트워크 성능과 경험 품질을 모니터링하는 기능은 운영자가 이상 징후에 선제적으로 대응하고 고객 이탈을 줄일 수 있도록 합니다. 키사이트는 다양한 Nemo 제품을 하나의 강력한 업계 선도적인 원격 모니터링 솔루션으로 연결하는 고유한 플랫폼을 제공합니다. 이 솔루션은 키사이트의 측정 및 분석 솔루션에 대한 원격 액세스 및 제어를 가능하게 합니다. 또한 주문형 또는 연중무휴로 사용자 간에 효율적인 데이터 공유를 가능하게 합니다.

Nemo Cloud는 원격 모니터링을 위한 주요 사용자 인터페이스 역할을 합니다. 연결된 측정 솔루션은 4G 및 5G는 물론, 모든 최신 플래그십 디바이스 및 테스트 프로토콜을 지원합니다. 이 솔루션은 실시간으로 KPI를 제공하고 수백 가지 테스트 케이스를 지원합니다.

성능 벤치마킹 

새로운 모델, 기능 및 버전이 출시됨에 따라 이동통신 사업자는 실제 5G NR 네트워크에서 5G 디바이스와 기지국이 얼마나 잘 작동하는지 평가해야 합니다. 

키사이트의 랩 네트워크용 성능 벤치마킹은 이동통신 사업자가 실제 기지국 또는 레퍼런스 5G 디바이스를 사용하는 5G 기지국을 사용하여 단일 테스트 캠페인에서 여러 디바이스를 유연하고, 확신을 가지고, 비용 효율적으로 평가할 수 있도록 지원합니다. 고객은 여러 테스트 케이스에서 KPI를 취합하고 단일 점수를 생성하여 테스트 중인 다양한 모델 또는 버전 간의 객관적인 비교를 강화할 수 있습니다. 이 솔루션은 테스트 계획 실행, 분석, 보고서 생성 및 기록 액세스를 위한 단일 사용자 인터페이스를 제공합니다.

NEMO 무선 네트워크 솔루션을 위한 자료

어떤 도움을 드릴까요?