고속 디지털 표준을 위한 자동화된 테스트 부트캠프
  • 부트캠프
  • 14 품목

이 부트캠프에서 키사이트 엔지니어는 심층적인 탐구를 통해 고속 디지털 표준 자동화 테스트를 이해하는 데 필요한 기술을 제공합니다. PCIe®, USB, DDR 및 이더넷 표준의 새로운 사양을 안내하고, 더 빠른 디지털 프로토콜과 통신하는 디바이스 개발의 과제를 극복하는 데 필요한 설계 및 테스트 솔루션을 시연합니다. 이 부트캠프를 마치면 이러한 주요 디지털 표준이 어떻게 변화했으며, 자동화된 설계 및 테스트 솔루션을 활용하여 보다 효율적으로 개발하는 방법을 이해하게 될 것입니다.

학습:

  • 개발자가 각 표준의 새로운 사양에 따라 직면하는 과제
  • 설계를 시뮬레이션하고 테스트를 자동화하여 개발 프로세스를 가속화하는 방법.
  • EDA 설계 소프트웨어부터 Tx/Rx 테스트 솔루션까지, 성공적이고 규정을 준수하는 설계를 위해 어떤 툴을 사용할 수 있을까요?

이 부트캠프는 고속 디지털 설계 및 테스트 엔지니어 및 고속 디지털 표준을 위한 자동화된 테스트에 대한 심층적인 이해를 얻고자 하는 모든 분에게 이상적입니다.

레슨