키사이트는 설계, 에뮬레이션 및 테스트 솔루션으로 가장 복잡한 엔지니어링 문제를 해결합니다. 당사의 사명은 전체 혁신 라이프사이클에 걸쳐 가상 설계와 물리적 현실을 연결하여 고객이 더 빠르게 움직이고, 위험을 줄이며, 더 큰 자신감을 가지고 혁신할 수 있도록 지원하는 것입니다.
2026년 일렉트로니카(electronica 2026) 행사장인 뮌헨 메세(Messe München) 4홀 506번 부스에서 키사이트(Keysight)를 만나보세요.
이 시연은 당사의 최신 세대 오실로스코프들이 어떻게 연동되어 신호 무결성 문제의 근본 원인을 신속하게 파악하는지 보여줍니다.
이 시연은 오실로스코프들이 확장 가능한 측정 시스템으로 어떻게 연동되어, 높은 신호 무결성을 갖춘 16개의 동기화된 아날로그 채널을 제공하는지 보여줍니다.
이번 시연은 키사이트의 기능성 인터커넥트 테스트 솔루션(FITS)을 통해, 1.6T 고속 인터커넥트의 패턴 생성 및 BER/FEC 오류 성능 검증과, 레인당 100G 및 200G 속도의 아이 다이어그램 측정을 수행하는 과정을 보여줍니다.
무선, 항공우주 및 방위 산업 분야를 위한 신호 생성부터 현장 검증에 이르는 엔드투엔드 RF 테스트 워크플로우 시연.
이 시연에서는 키사이트의 최신 네트워크 분석 솔루션을 소개하며, 벤치탑 VNA와 PXI 기반 모듈형 플랫폼을 결합하여 끊임없이 변화하는 RF 및 마이크로파 테스트 요구 사항을 충족합니다.
이번 시연은 첨단 무선, 항공우주, 방위 및 반도체 애플리케이션을 위한 빠른 주파수 전환, 탁월한 신호 순도, 그리고 확장 가능한 다중 채널 RF 검증 워크플로우를 보여줍니다.
이 시연은 키사이트 RP5900 시리즈를 사용하여 DC 전원을 공급하고 측정함으로써 AI 데이터 센터 랙의 전원 환경을 재현하며, PC를 통해 실시간 제어 및 시각화를 수행합니다.
이 시연은 AI/ML을 적용하여 수작업 부담을 줄이면서 더 빠르게 설계를 수행할 수 있는 강력한 새로운 도구 모음을 보여줍니다. 또한, 여러분의 설계와 물리학적 원리를 파이썬 스크립트와 코드로 변환함으로써 전문 지식을 체계화할 수 있게 해줍니다.
이번 시연에서는 당사의 디바이스 보안 포트폴리오가 하드웨어 취약점을 파악하고, CRA 규정 준수를 가속화하며, 전 세계적인 보안 인증을 지원하는 방법을 중점적으로 소개할 예정입니다.
이번 시연에서는 전기차 충전 및 V2G 통신 검증과 더불어, 다양한 운영 시나리오에 걸쳐 충전 인프라의 성능, 상호 운용성 및 규정 준수 여부를 테스트하기 위한 전력망 에뮬레이션 기능을 중점적으로 선보일 예정입니다.
방문객들은 4채널 전원 공급 장치부터 첨단 DC 분석기, 키사이트의 중급형 MXR 오실로스코프에 이르기까지, 키사이트의 다양한 최신 일상용 벤치탑 장비들을 한눈에 둘러볼 수 있습니다.
이 논문은 11월 12일 ‘electronica 2026’에서 야쇼단 쿨카르니가 발표할 예정입니다.
AI는 디지털 세계를 지탱하는 인프라를 재정의하고 있습니다. 점점 더 복잡해지는 AI 워크로드의 요구를 충족하기 위해 컴퓨팅, 메모리, 네트워킹, 포토닉스 기술이 진화함에 따라, 엔지니어링의 복잡성은 기존의 검증 방식이 따라잡을 수 없을 정도로 빠르게 증가하고 있습니다. 100GHz는 물론 200GHz에 달하는 대역폭과, 1.6T(224G)를 넘어 3.2T(448G)에 이르는 기술, 이종 아키텍처, 그리고 전기 및 광학 기술의 융합은 AI 인프라 구축이라는 과제를 근본적으로 재편하고 있습니다.
이번 세션에서는 AI가 측정이라는 역할을 독립적인 활동에서 통합된 엔지니어링 워크플로로 어떻게 변화시키고 있는지 살펴봅니다. 컴퓨팅, 메모리, 네트워킹, 포토닉스 등 다양한 분야의 실제 사례를 통해, 엔지니어들이 혁신을 가속화하면서도 차세대 AI 인프라를 자신 있게 구축할 수 있도록 지원하는 기술과 방법론을 심도 있게 분석할 것입니다.
하지만 이러한 추세를 따라가기 위해서는 단순히 더 빠른 계측기만으로는 부족합니다. 설계 탐색, 프로토콜 에뮬레이션, 시스템 검증, 고속 측정 등이 유기적으로 연계되어 개념 단계부터 실제 배포에 이르기까지 신뢰성을 확보할 수 있는 새로운 엔지니어링 접근 방식이 필요합니다.
EMEA 및 인도 지역에서 키사이트의 고속 디지털 및 광학 제품 포트폴리오를 총괄하며, 포트폴리오 전략, 사업 개발 및 기술적 조화를 담당하고 있습니다. PCIe 수신기 및 프로토콜 테스트 솔루션에 대한 실무 경험을 바탕으로 시장 요구 사항과 제1원리 기반 엔지니어링 간의 긴밀한 연계가 가능하도록 지원합니다. PCI-SIG, IEEE, OIF-CEI, MIPI, USB, DP, HDMI 등 업계 표준 기구에 적극적으로 참여하고 있으며, 실리콘, IP 및 시스템 검증에 필요한 준수 및 적합성 솔루션을 지원합니다.
무엇을 찾고 있습니까?