보안

키사이트테크놀로지스, 임베디드 디바이스 보안 강화를 위한 글리치 앰프(Glitch Amplifier) 출시

인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅, 핵심 인프라 분야를 중심으로 임베디드 시스템의 복잡성과 성능이 계속해서 높아짐에 따라, 더욱 정교한 테스트 도구의 필요성도 커지고 있습니다. 이러한 요구에 발맞추어 키사이트는 전원 결함 주입 테스트의 한계를 극복하도록 설계된 새로운 솔루션인 DS1142A 30A 글리치 앰프(Glitch Amplifier)를 출시한다고 밝혔습니다.

키사이트의 하드웨어 보안 포트폴리오에 새롭게 추가된 이번 제품은 엔지니어와 보안 전문가가 칩과 시스템의 취약점이 악용되기 전에 이를 식별할 수 있도록 지원합니다. 글리치 앰프는 정밀하고 높은 전류의 글리칭 기능을 제공함으로써, 임베디드 방어 체계를 우회하려는 공격자들이 흔히 사용하는 공격 벡터인 전원 이상에 디바이스가 어떻게 반응하는지 엄격하고 실제적인 환경에서 테스트할 수 있게 해줍니다.

글리치 앰프는 차세대 시스템을 염두에 두고 설계되었습니다. 최대 30A의 전류와 -4V ~ +12V의 전압 범위를 지원하므로, 이전 세대보다 더 높은 전력 수준에서 작동하는 최신 칩을 테스트하는 데 이상적입니다. 이러한 기능 덕분에 전력 소비와 전압 변화에 대한 민감도가 모두 높은 인공지능(AI), 머신러닝, 고성능 컴퓨팅 분야의 애플리케이션에서 특히 유용합니다.

"차세대 기술은 테스트 도구에 더 높은 성능을 요구합니다."라고 키사이트의 기술 디렉터인 마르크 비테만(Marc Witteman)은 말했습니다. "새로운 글리치 앰프는 다양한 산업 분야의 엔지니어가 혁신을 효율적으로 보호하는 데 필요한 유연성과 정밀성을 제공합니다."

디바이스의 응답을 관찰하기 위해 의도적으로 갑작스러운 전원 중단이나 전압 변동을 유발하여 테스트하는 기법인 전원 결함 주입은 현대 하드웨어 보안 평가의 핵심 요소가 되었습니다. 글리치 앰프를 사용하면 테스터는 보다 정교하고 정확한 결함 주입 캠페인을 수행할 수 있으며, 메모리를 손상시키거나 보호된 데이터에 접근하고 보안 메커니즘을 우회하기 위해 실제 환경에서 사용될 수 있는 공격을 시뮬레이션할 수 있습니다.

글리치 앰프는 DS1180A 글리치 패턴 제너레이터(Glitch Pattern Generator) 및 인스펙터 소프트웨어(Inspector Software)와 원활하게 통합되어 통합 및 자동화된 결함 주입 테스트 환경을 제공합니다. 이 포괄적인 설정을 통해 정밀하고 맞춤 설정 가능한 결함 주입 캠페인을 수행하는 동시에 디바이스 응답에 대한 고해상도 측정을 캡처할 수 있습니다. 수집된 데이터는 실시간 테스트 제어, 시각화 및 인사이트를 위한 중앙 집중식 인터페이스를 제공하는 인스펙터 소프트웨어를 통해 처리 및 분석됩니다. 이처럼 DS1050A 차세대 임베디드 보안 테스트벤치(Next-Generation Embedded Security Testbench), DS1180A 글리치 패턴 제너레이터, 인스펙터 소프트웨어가 결합되어 통합된 자동화 결함 주입 테스트 환경을 제공합니다. 이 포괄적인 설정을 통해 정밀하고 맞춤 설정 가능한 결함 주입 캠페인을 수행하는 동시에 디바이스 응답에 대한 고해상도 측정을 캡처할 수 있습니다. 이러한 통합 접근 방식을 통해 보안 연구원과 엔지니어는 더욱 높은 효율성으로 현실적이고 심층적인 테스트를 수행할 수 있습니다.

이 앰프는 디바이스 보안이 중요한 다양한 분야에서 사용하기에 적합합니다. 반도체 산업에서는 칩의 보안과 무결성을 검증하는 데 도움을 줍니다. 자동차 산업에서는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 자율주행차의 개발을 지원합니다. 정부 및 국방 기관은 이 도구를 사용하여 국가 보안 및 국방 기술의 견고성을 확인할 수 있으며, IoT 및 데이터 센터 엔지니어는 배포 전에 디바이스의 취약점을 식별하고 보완할 수 있습니다.

글리치 앰프를 통해 키사이트는 하드웨어 보안 테스트의 새로운 기준을 세우며, 임베디드 시스템이 진화함에 따라 이를 보호하는 데 사용되는 도구 역시 함께 발전하도록 보장합니다.

기술적인 세부 정보는 글리치 앰프 데이터 시트에서 다운로드하실 수 있습니다.

Welcome-Journey-Testing

DS1142A 30A 글치(Glitch) 증폭기는 임베디드 보안 테스트 벤치, Inspector 소프트웨어, 글치 패턴 생성기와 원활하게 통합되어 통합되고 효율적인 테스트 설정을 제공합니다.