Wi-Fi용 E7515W UXM 무선 연결 테스트 플랫폼
비디오
E7515W UXM 무선 연결 테스트 플랫폼 집중 조명
새로운 키사이트 E7515W UXM 무선 연결 테스트 플랫폼은 세계에서 가장 강력한 5G 네트워크 에뮬레이터인 UXM 플랫폼을 확장하여 광범위한 Wi-Fi 테스트를 지원합니다. 이 시스템은 Wi-Fi RF 대 응용 프로그램 및 Wi-Fi 대 셀룰러 연동을 수행합니다.
이미지 라이브러리
이미지 1
키사이트는 Wi-Fi®용 E7515W UXM 무선 연결 테스트 플랫폼을 소개합니다. 이 네트워크 에뮬레이션 솔루션은 Wi-Fi 7을 사용하는 디바이스에 대한 시그널링 무선 주파수 및 처리량 테스트를 제공합니다.
이미지 2
새로운 키사이트 E7515W UXM 무선 연결 테스트 플랫폼은 분석 소프트웨어를 사용하여 관련 Wi-Fi 시그널링 및 무선 주파수 처리량 결과를 생성하기 위한 PHY/MAC 수준 정보를 포함한 더 깊은 통찰력을 제공합니다.
이미지 3
새로운 키사이트 E7515W UXM 무선 연결 테스트 플랫폼은 고유한 동기화, 향상된 반복성, 케이블링 및 테스트 설정에 소요되는 시간 단축, 향상된 자동화, 더 빠른 디버깅 및 보고를 통해 테스트를 간소화합니다.
이미지 4
새로운 키사이트 E7515W UXM 무선 연결 테스트 플랫폼은 시장의 기존 솔루션보다 3배 더 많은 수백 개의 클라이언트를 한 번에 에뮬레이트하며, 4x4 MIMO 320 MHz 대역폭을 포함한 Wi-Fi 7 처리량을 지원합니다.
백서
무선랜(WLAN)이 1997년 전기전자공학자협회(IEEE) 802.11 표준 채택으로 대중화된 이래 무선 데이터 액세스 및 처리량에 대한 소비자 수요는 꾸준히 증가해 왔습니다. 오늘날 사용자는 데이터 집약적인 애플리케이션을 지원하기 위해 고속 WLAN이 광범위하게 가용해질 것을 기대합니다. 가정 내에서 PC, 스마트폰, 태블릿, 카메라, TV, 스마트 홈 기기가 증가함에 따라 네트워크를 공유하는 WLAN 지원 기기 또한 크게 늘어났습니다.
추가 정보
자세한 내용은 Wi-Fi®용 E7515W UXM 무선 연결 테스트 플랫폼에서 확인할 수 있습니다.