NSS ラボ・テスト・パック

NSS ラボのラップトップ

実績ある手法で社内ネットワークのセキュリティテストを加速

この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートにアクセスする

ハイライト

  • お使いの機器に対する現実的な攻撃条件下で実行することで、セキュリティに対する確信を得る
  • 機器の展開前に、その性能とリアクションを知る
  • 最もインパクトのあるテストシナリオを使ってテストサイクルのコストを削減
  • 第三者ラボによるテストの事前に、自社の機器の性能を把握

専門家に匹敵するテスト

NSS ラボ 製品について市場の他社製品と比較する場合、機器提供者は独立したテストラボによって性能比較が行われ、評価されます。 テストラボとキーサイト

キーサイトは、業界有数の独立テストラボであるNSSラボと提携し、ネットワーク機器の性能を評価できる攻撃シナリオとトラフィック負荷条件を作成しました BreakingPointとPerfectStormのテスト機能を活用したこれらのテストパックは、機器ベンダーや企業が独立した評価で使用する機器と同じ種類の条件に対応してテストを実施できるよう準備されています。

ITの意思決定者は、これらの独立したレポートで得た結果を活用し製品購入の意思決定を行っています。 テストパックを使用することで、最も現実的な条件とシナリオに基づいてネットワークセキュリティの機器のテストが可能です。

NSS ラボのロゴ

ご要望、ご質問はございませんか。