Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
25개 이상의 X-Series 애플리케이션을 사용하여 무선, 항공우주/방위, EMI 및 위상 잡음 전반에 걸쳐 신호를 분석, 복조 및 문제 해결하십시오.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
공격보다 한 발 앞서 나가는 동적 보안 인텔리전스
어디서든 엔터프라이즈 전반의 애플리케이션 및 보안 테스트
정교한 공격 시뮬레이션, 제어 검증, 사이버 준비 태세 확보
키사이트 보안 테스트용 하드웨어 가속기는 수백만 명의 사용자 시뮬레이션부터 암호화된 트래픽 및 악성 위협 재현에 이르기까지 네트워크 인프라에 대한 현실적이고 높은 스트레스의 검증을 제공합니다. 속도, 확장성 및 정밀성을 위해 설계된 이 가속기는 팀이 배포 전에 성능 및 보안 격차를 파악하도록 돕습니다. 엔터프라이즈, 통신 및 클라우드 공급업체에 이상적인 이 플랫폼은 방화벽, 트래픽 시스템 및 초저지연 네트워크가 실제 요구 사항을 충족하도록 보장합니다. 탁월한 현실감과 제어 기능을 갖춘 하드웨어 가속기는 신뢰할 수 있는 의미 있는 결과를 제공합니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 보안 공격 에뮬레이션 소프트웨어는 조직이 사이버 복원력을 지속적으로 평가하고 개선할 수 있도록 지원합니다. 클라우드 네이티브 파이프라인, 가상 환경 또는 프로덕션 네트워크에 배포되는 이 솔루션은 현실적인 트래픽, 최신 위협 인텔리전스 및 풀 스택 검증을 제공합니다. 이 솔루션을 사용하여 제로 트러스트 아키텍처를 검증하고, 적용 지점을 테스트하거나, 탐지 및 대응 워크플로의 격차를 파악할 수 있습니다. 당사의 에뮬레이션 소프트웨어는 보안, DevOps 및 규정 준수 팀이 프로덕션 환경을 위험에 빠뜨리지 않고도 자신 있게 테스트할 수 있도록 지원합니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 보안 테스트용 하드웨어 가속기는 수백만 명의 사용자 시뮬레이션부터 암호화된 트래픽 및 악성 위협 재현에 이르기까지 네트워크 인프라에 대한 현실적이고 높은 스트레스의 검증을 제공합니다. 속도, 확장성 및 정밀성을 위해 설계된 이 가속기는 팀이 배포 전에 성능 및 보안 격차를 파악하도록 돕습니다. 엔터프라이즈, 통신 및 클라우드 공급업체에 이상적인 이 플랫폼은 방화벽, 트래픽 시스템 및 초저지연 네트워크가 실제 요구 사항을 충족하도록 보장합니다. 탁월한 현실감과 제어 기능을 갖춘 하드웨어 가속기는 신뢰할 수 있는 의미 있는 결과를 제공합니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 보안 공격 에뮬레이션 소프트웨어는 조직이 사이버 복원력을 지속적으로 평가하고 개선할 수 있도록 지원합니다. 클라우드 네이티브 파이프라인, 가상 환경 또는 프로덕션 네트워크에 배포되는 이 솔루션은 현실적인 트래픽, 최신 위협 인텔리전스 및 풀 스택 검증을 제공합니다. 이 솔루션을 사용하여 제로 트러스트 아키텍처를 검증하고, 적용 지점을 테스트하거나, 탐지 및 대응 워크플로의 격차를 파악할 수 있습니다. 당사의 에뮬레이션 소프트웨어는 보안, DevOps 및 규정 준수 팀이 프로덕션 환경을 위험에 빠뜨리지 않고도 자신 있게 테스트할 수 있도록 지원합니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
최신 분산 클라우드 환경을 보호하려면 현실성, 확장성 및 신뢰성을 결합한 솔루션이 필요합니다. 키사이트 보안 공격 에뮬레이션 플랫폼을 사용하면 최대 400GE의 하이퍼스케일 속도로 실제 트래픽, 암호화된 워크로드 및 고급 공격 시나리오에 대해 제로 트러스트 아키텍처를 검증할 수 있습니다. 포괄적인 성능 및 보안 검증을 통해 약점을 조기에 파악하고, 방어를 최적화하며, 진화하는 사이버 위협에 자신 있게 대비할 수 있습니다.
유선 통신
실제 트래픽 및 공격 에뮬레이션을 통한 제로 트러스트 네트워크 검증.
엔터프라이즈 IT
디바이스 보안 테스트 및 침해/공격 시뮬레이션을 통한 중요 IoT 배포 보안.
무선 통신
자동화된 보안 평가를 통한 IoT 디바이스 적합성 테스트.
엔터프라이즈 IT
합성 모니터링을 통한 음성 및 비디오 서비스 품질 검증.
엔터프라이즈 IT
합성 모니터링을 통한 VPN 액세스 및 성능 테스트.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
보안 공격 시뮬레이션이란, 대상 환경에서 보안 통제 수단이 의도한 대로 작동하는지 검증하기 위해 실제 위협과 정상 트래픽을 통제된 방식으로 재현하는 것을 말합니다.
올바른 솔루션은 기업, 클라우드 또는 통신 분야의 다양한 사용 사례에 걸쳐 배포 모델, 네트워크 규모, 트래픽 현실성 및 검증 목표에 부합해야 하며, 동시에 관련 보안 검증 프레임워크와 측정 가능한 결과를 지원해야 합니다. 주요 결과 지표로는 공격 탐지율, 오탐지율 감소, 지연 시간 영향, 부하 상태에서의 처리량, 혼합 트래픽 환경에서의 제어 안정성 등이 있습니다. 키사이트는 운영 네트워크, 가상 환경 및 클라우드 네이티브 파이프라인 전반에 걸쳐 이러한 검증 요구 사항을 지원합니다.
보안 공격 시뮬레이션 솔루션은 실제와 같은 위협과 애플리케이션 트래픽을 재현하여 현실적인 환경에서 보안 통제 수단을 검증하는 시스템입니다.
주요 기능으로는 위협 인텔리전스, 트래픽 현실성, 확장성, 자동화, 그리고 보안 적용 지점 전반에 걸친 풀스택 검증 등이 있습니다. 보안 검증은 차단된 공격 비율, 탐지 범위, 지연 시간, 처리량, 암호화 트래픽 처리, 테스트 주기 간 재현성 등 측정 가능한 결과에 달려 있기 때문에 이러한 기능들은 매우 중요합니다. 키사이트는 운영 네트워크, 가상 환경, 클라우드 네이티브 환경 전반에서 이러한 검증 워크플로를 지원합니다.
보안 공격 시뮬레이션은 통제되고 재현 가능한 환경에서 실제와 같은 위협과 정상 트래픽을 재현하여, 부하 상태에서 방어 체계의 성능을 측정합니다.
주요 평가 항목으로는 실제 환경에서의 탐지 효율성, 지연 시간, 처리량 및 복원력이 포함됩니다. 침투 테스트는 정의된 범위 내에서 악용 가능한 취약점을 식별하는 데 중점을 둔 전문가 주도형 활동입니다. 침해 및 공격 시뮬레이션(BAS)은 일반적으로 보안 통제 수단이 알려진 공격자의 행동을 탐지하고 대응하는지 지속적으로 검증하는 데 사용되는 자동화된 접근 방식입니다. 실제로 공격 에뮬레이션은 기업, 클라우드 및 통신 보안 환경에 대한 현실적인 검증 결과를 중시하는 반면, 침투 테스트는 발견된 취약점을, BAS는 지속적인 통제 검증에 중점을 둡니다. 키사이트는 현대적인 기업 환경 전반에 걸쳐 이러한 보안 검증 워크플로우를 지원합니다.
보안 공격 시뮬레이션은 릴리스 주기 전반에 걸쳐 실행 가능한 반복적이고 자동화된 위협 및 트래픽 시나리오를 제공함으로써 DevSecOps, CI/CD 파이프라인 및 지속적인 보안 검증 워크플로에 통합됩니다.
이를 통해 코드, 구성 또는 인프라 업데이트 후 탐지 효율성, 지연 시간 영향, 처리량 저하, 정책 적용 일관성, 회귀 현상 추적과 같은 측정 가능한 결과를 확보할 수 있습니다. 키사이트는 보안 공격 시뮬레이션 기술을 활용하여 클라우드 네이티브 파이프라인, 가상 환경 및 운영 네트워크 전반에 걸쳐 지속적인 검증을 수행합니다.
공격 시뮬레이션은 보안 제어 수단과 시스템이 실제 위협, 정상 트래픽, 암호화된 워크로드 및 복합적인 운영 환경에 어떻게 대응하는지 검증합니다. 여기에는 기업, 클라우드 및 통신 환경에 걸친 방화벽, 침입 방지 시스템(IPS), 제로 트러스트 아키텍처, 적용 지점, 탐지 및 대응 워크플로가 포함됩니다.
측정 가능한 성과 지표로는 차단률, 탐지 범위, 검사 중 지연 시간, 공격 시 처리량, 그리고 고부하 환경에서의 서비스 연속성 등이 있습니다. 키사이트는 이러한 보안 검증 워크플로우를 위한 공격 시뮬레이션을 지원합니다.
보안 공격 시뮬레이션의 효과성과 투자 수익률(ROI)은 검증 결과를 통해 시간이 지남에 따라 보안 태세가 어떻게 개선되는지를 보여줌으로써 측정됩니다.
유용한 지표로는 탐지율, 차단된 위협 규모, 설정 결함 감소, 오탐지율 저하, 공격 상황에서의 안정적인 지연 시간 및 처리량, 신속한 대응 주기, 그리고 기업 검증 과정에서 발생하는 제어 실패 사례 감소 등이 있습니다. 또한 상세한 분석, 체계적인 보고, 반복 가능한 감사 대비 시나리오는 지속적인 개선과 규정 준수 보고를 뒷받침합니다. 키사이트는 사이버 보안 태세를 강화하는 데 도움이 되는 지속적인 보안 검증을 지원합니다.
보안 공격 시뮬레이션은 방화벽, 침입 방지 시스템 및 기타 보안 장비가 실제 위협, 정상 트래픽, 암호화된 워크로드, 복합적인 운영 환경에 어떻게 대응하는지 평가합니다. 주요 평가 지표로는 차단율, 탐지 범위, 검사 시 지연 시간, 공격 시 처리량, 서비스 연속성 등이 있습니다.
이러한 형태의 보안 검증은 개별 테스트에서는 드러나지 않을 수 있는 사각지대, 잘못된 구성 및 성능 병목 현상을 파악하는 데 도움이 됩니다. 키사이트는 엔터프라이즈, 클라우드 및 통신 환경 전반에 걸쳐 최신 보안 제어 기능을 검증하기 위한 공격 시뮬레이션을 지원합니다.
보안 공격 시뮬레이션은 실제 운영 환경에서 보안 제어 수단이 어떻게 작동하는지 검증하기 위해, 현실적인 위협과 정상 트래픽을 통제된 방식으로 재현하는 과정입니다. 주요 평가 항목으로는 탐지 효율성, 지연 시간 영향, 부하 상태에서의 처리량, 정책 복원력, 그리고 혼합 트래픽 시나리오에서의 서비스 연속성 등이 있습니다.
이는 현대적인 사이버 보안 검증에 있어 중요한 요소입니다. 정적 또는 격리된 테스트만으로는 암호화된 트래픽, 애플리케이션 트래픽, 동시 공격 상황에서 제어 수단이 어떻게 작동하는지 파악하기 어렵기 때문입니다. 키사이트는 운영 네트워크, 가상 환경, 클라우드 네이티브 인프라 전반에 걸친 검증을 위한 보안 공격 시뮬레이션을 지원합니다.