お気に入りに追加しました
お気に入りから削除しました
エッセンシャル信号発生器ガイド:RFにおける強固な基盤を構築する — パート2
信号発生器の数多くの仕様と機能を把握することは困難な場合があります。このホワイトペーパーシリーズでは、さまざまな変調方式、スペクトル純度の重要性、歪みの影響について説明することで、その理解を助けます。さらに、アプリケーションソフトウェアが生産性をどのように向上させるかについても探ります。信号発生器は、ビジネスの成功に不可欠な、堅牢で信頼性の高い高速ワイヤレス接続に対する顧客要件を満たすために不可欠です。市場の要求に対応するためには、適切な信号発生器を選択することが極めて重要です。スペクトル効率を高め、より高いデータレートを達成するために必要な複雑な変調方式は、正確で安定した信号発生器に依存します。信号発生器には、デジタル(ベクトル)とアナログがあります。ベクトル信号発生器は複雑なデジタル変調信号を生成し、アナログ信号発生器は基本的な変調を伴う連続波信号を生成します。選択は、特定のアプリケーションと試験要件によって異なります。RF信号を生成するには、高いスペクトル純度を確保するために、優れた歪み特性とスプリアス特性を備えた計測グレードの信号発生器が必要です。信号発生器の周波数確度は、基準発振器の安定性と最終校正からの経過時間に依存します。全体として、信号発生器は、GNSS、5G、アビオニクス、レーダーなど、無線周波数に依存するアプリケーションを評価し、信頼性と効率的な性能を確保するために不可欠です。