オンデマンド
AoAおよびビームフォーミングテストの簡素化
位相ドリフト、キャリブレーションの複雑さ、信頼性の低いマルチボックスセットアップにお悩みではありませんか?この無料ウェビナーでは、キーサイトのエキスパートが、当社のMXGシグナルジェネレータが4つの位相コヒーレントDDSチャネルでAoA(Angle of Arrival)、ビームフォーミング、MIMOテストをどのように効率化するかを説明します。航空宇宙・防衛分野のRFエンジニア向けに設計されたこのセッションでは、ヒントとライブデモが含まれています。
このウェビナーは、レーダー、電子戦、または高度な通信分野で働き、ビームフォーミング、AoA、MIMOテストを簡素化したいRFエンジニアおよびシステム設計者向けに設計されています。特に、マルチボックスセットアップの複雑さなしに、より高速で信頼性が高く、再現性のある結果を求める方にとって非常に有用です。
何をお探しですか?