Acompanhando o ritmo das mudanças

À medida que as redes se tornam mais centradas no software, a inovação tecnológica se acelera a velocidades inimagináveis até cinco anos atrás. Isso criou um grande desafio para os fabricantes de equipamentos de rede acompanharem os rápidos ciclos de desenvolvimento necessários para se manterem à frente da concorrência. E criou um desafio de constante rotatividade nos lançamentos de produtos para seus clientes, os provedores de serviços e os gerentes de TI das empresas.

Em um relatório recente do Gartner, seus analistas previram "Até 2025, 70% das organizações de I&O adotarão uma abordagem diversificada para sua estrutura organizacional para apoiar suas iniciativas de negócios digitais, em comparação com 10% em 2020."*

Parte dessa estrutura diversificada deve incluir a automação contínua de testes para validar a transformação e a adoção digital.

O desenvolvimento ágil incentiva um ritmo acelerado de mudanças que, por sua vez, acelera o ritmo de validação e implementação.

*Gartner, Adote Novas Estruturas Organizacionais de I&O para Impulsionar a Transformação Digital, Mark Margevicius, Duncan Prosser, 14 de agosto de 2020

A automação contínua de testes é a chave para o DevOps

automação de testes

Os princípios de DevOps e Agile promovem práticas aprimoradas de automação e gerenciamento de dados. Essas metodologias, por sua vez, exigem testes contínuos (CT) abrangentes que apoiam o objetivo geral de DevOps de integração contínua (CI) e entrega contínua (CD).

O recurso de CT atinge o processo de teste ideal ao integrar a otimização do laboratório e a automação de testes nas operações de desenvolvimento e garantia de qualidade (QA).

Além disso, cria conhecimento institucional facilmente distribuído por meio do compartilhamento de ambientes reproduzíveis. Isso proporciona uma produtividade acelerada por meio de fluxos de trabalho integrados de desenvolvimento e controle de qualidade. O resultado final é a otimização de todo o ambiente do laboratório de testes e dos processos de teste.

Testes contínuos no mundo DEVOPS

A Gartner observa que a principal tendência que afetará as infraestruturas e as operações em 2020 é que as arquiteturas de automação estão se tornando essenciais.

"Para apoiar os negócios digitais, os líderes de I&O devem planejar a demanda imprevisível, entregar qualidade previsível e simplesmente fazer mais com menos; assim, a automação está rapidamente se tornando um facilitador fundamental para suas equipes."*

Isso significa que os laboratórios de teste projetados para testar as redes que hospedam o negócio digital também devem fazer parte dessa tendência. As equipes de teste devem evoluir para trabalhar de forma mais inteligente, implantando a automação de testes e aproveitando seus esforços de script em todas as fases dos processos de CD/CI/CT/CD.

*Gartner, As 10 Principais Tendências que Afetam a Infraestrutura e Operações para 2020, Ross Winser, David Cappuccio, 14 de abril de 2020

DEVOPS depende de operações de laboratório

desafios da automação de testes

O ritmo das mudanças está forçando as equipes de teste a evoluir e a adotar a automação por meio de scripts para atingir as metas operacionais e comerciais da organização. Entretanto, a automação dos testes não é suficiente se a configuração e a desmontagem do banco de testes ainda forem realizadas manualmente.

Bancos de teste estáticos que nunca mudam e são projetados para cenários de teste específicos reduzem a utilização dos equipamentos nos laboratórios. Quando é necessário testar outros cenários, o banco de testes estático é de pouca utilidade. Isso significa que é necessário adquirir bancos de teste separados para cada cenário de teste exclusivo.

Os bancos de testes dinâmicos que são configurados manualmente exigem tempo de configuração para cada execução de teste e são propensos a erros humanos durante o processo de configuração. E o tempo necessário para configurar o banco de testes é tempo ocioso para o equipamento que poderia ter sido usado para executar testes.

A solução é automatizar as operações do laboratório juntamente com a automação dos casos de teste. Com o uso de uma solução de gerenciamento e operações de laboratório, a utilização do equipamento de teste é aumentada, o ciclo geral de teste é reduzido e os atrasos causados por erro humano e desgaste do equipamento são eliminados.

Conte com a ajuda dos especialistas para seu TESTE CONTÍNUO

Acelere seus testes e aumente a eficácia. O Testing as a Service (TaaS) oferece uma abordagem automatizada, rápida, repetível e precisa para o teste de produtos. Otimize seus investimentos em rede e, ao mesmo tempo, minimize seus investimentos em equipamentos de teste.

Benefícios e destaques do TaaS:

  • Acesso a equipamentos de teste líderes mundiais
  • Avaliações profissionais facilmente custeadas (CapEx vs. OpEx) com base em sua necessidade
  • Planos e metodologias de teste comprovados e repetíveis
  • Especialistas em testes altamente experientes para complementar sua própria equipe técnica
desafios da automação de testes

Deseja ajuda ou tem dúvidas?