변화의 속도에 발맞추십시오.

네트워크가 더욱 소프트웨어 중심이 됨에 따라 기술 혁신은 5년 전에는 상상할 수 없었던 속도로 가속화되었습니다. 이는 네트워크 장비 제조업체가 경쟁에서 앞서나가기 위해 필요한 빠른 개발 주기를 따라잡는 데 큰 과제를 안겨주었습니다. 또한 서비스 제공업체 및 기업 IT 관리자와 같은 고객을 위한 제품 릴리스의 끊임없는 변화라는 과제를 야기했습니다.

최근 가트너 보고서에서 애널리스트들은 "2025년까지 I&O 조직의 70%가 디지털 비즈니스 이니셔티브를 지원하기 위해 조직 구조에 대한 다양한 접근 방식을 채택할 것이며, 이는 2020년의 10%에 비해 증가한 수치입니다."*라고 예측했습니다.

그 다양한 구조의 일부는 디지털 전환 및 채택을 검증하기 위한 지속적인 테스트 자동화를 포함해야 합니다.

애자일 개발은 변화의 속도를 가속화하고, 이는 다시 검증 및 배포 속도를 가속화합니다.

*Gartner, 디지털 전환을 추진하기 위한 새로운 I&O 조직 구조 채택, Mark Margevicius, Duncan Prosser, 2020년 8월 14일

테스트 자동화 과제

지속적인 테스트 자동화는 DevOps의 핵심입니다.

테스트 자동화

DevOps 및 애자일(Agile) 원칙은 자동화 및 데이터 관리 관행 개선을 촉진합니다. 이러한 방법론은 DevOps의 전반적인 목표인 지속적인 통합(CI) 및 지속적인 제공(CD)을 지원하는 포괄적인 지속적인 테스트(CT)를 필요로 합니다.

CT 기능은 개발 및 품질 보증(QA) 운영 전반에 걸쳐 랩 최적화 및 테스트 자동화를 통합함으로써 최적의 테스트 프로세스를 달성합니다.

또한 재현 가능한 환경 공유를 통해 쉽게 배포되는 기관 지식을 생성합니다. 이는 통합된 개발-QA 워크플로우를 통해 생산성 가속화를 제공합니다. 최종 결과는 전체 테스트 랩 환경 및 테스트 프로세스의 최적화입니다.

DevOps 환경에서의 지속적인 테스트

Gartner는 2020년 인프라 및 운영에 영향을 미치는 가장 중요한 트렌드가 자동화 아키텍처가 필수적인 요소가 되고 있다는 점이라고 분석합니다.

디지털 비즈니스를 지원하기 위해 I&O 리더는 예측 불가능한 수요에 대비하고, 예측 가능한 품질을 제공하며, 더 적은 자원으로 더 많은 것을 해야 합니다. 따라서 자동화는 팀의 근본적인 조력자가 되고 있습니다.*

이는 디지털 비즈니스를 호스팅하는 네트워크를 테스트하도록 설계된 테스트 랩도 이러한 추세에 동참해야 함을 의미합니다. 테스트 팀은 테스트 자동화를 배포하고 스크립팅 노력을 CD/CI/CT/CD 프로세스의 모든 단계에 활용하여 더 스마트하게 작업하도록 발전해야 합니다.

*Gartner, 2020년 인프라 및 운영에 영향을 미치는 10가지 주요 트렌드, Ross Winser, David Cappuccio, 2020년 4월 14일

DEVOPS는 랩 운영에 달려 있습니다.

테스트 자동화 과제

변화의 속도는 테스트 팀이 조직의 운영 및 비즈니스 목표를 달성하기 위해 스크립팅을 통한 자동화를 수용하고 발전하도록 강요하고 있습니다. 그러나 테스트 베드의 설정 및 해체가 여전히 수동으로 수행된다면 테스트 자동화만으로는 충분하지 않습니다.

특정 테스트 시나리오를 위해 설계되어 변경되지 않는 고정 테스트 베드는 실험실 장비 활용도를 떨어뜨립니다. 다른 시나리오 테스트가 필요한 경우, 정적 테스트 베드는 거의 쓸모가 없습니다. 이는 각 고유한 테스트 시나리오에 대해 별도의 테스트 베드를 확보해야 함을 의미합니다.

수동으로 구성되는 동적 테스트 베드는 각 테스트 실행마다 설정 시간이 필요하며, 설정 과정에서 인적 오류가 발생하기 쉽습니다. 또한 테스트 베드를 설정하는 데 걸리는 시간은 테스트를 실행하는 데 사용될 수 있었던 장비의 유휴 시간입니다.

이 솔루션은 테스트 케이스 자동화와 함께 랩 운영을 자동화하는 것입니다. 랩 운영 및 관리 솔루션을 사용하면 테스트 장비 활용도가 증가하고, 전체 테스트 주기가 단축되며, 인적 오류 및 장비 마모로 인한 지연이 제거됩니다.

지속적인 테스트에 대해 전문가의 도움을 받으십시오.

테스트 속도를 높이고 효율성을 향상시키십시오. TaaS(Testing as a Service)는 제품 테스트에 자동화되고 빠르며 반복 가능하고 정확한 접근 방식을 제공합니다. 테스트 장비 투자를 최소화하면서 네트워크 투자를 최적화하십시오.

TaaS의 이점 및 주요 특징:

  • 세계 최고 수준의 테스트 장비 액세스
  • 필요에 따라 전문 평가(자본 지출 vs. 운영 지출)를 쉽게 비용 처리할 수 있습니다.
  • 검증되고 반복 가능한 테스트 계획 및 방법론
  • 귀사의 기술 인력을 보완할 고도로 숙련된 테스트 전문가
테스트 자동화 과제

어떤 도움을 드릴까요?