O que é tecnologia de informação quântica?

A tecnologia de informação quântica (QIT) é um campo que avança rapidamente e que aproveita a mecânica quântica para manipular informações de maneiras inovadoras, levando a grandes melhorias em relação às tecnologias clássicas. A QIT explora fenômenos quânticos como a superposição e o entrelaçamento quântico para superar os desafios de armazenamento, processamento, transmissão e segurança de informações. O campo da QIT abrange um espectro de aplicações que aproveitam os sistemas quânticos, inclusive a computação quântica, o sensoriamento quântico e as comunicações quânticas.

Estamos à beira de uma revolução na tecnologia da informação (TI) possibilitada pela mecânica quântica. Para alcançá-la, será necessária uma pesquisa colaborativa para enfrentar os desafios inerentes à tentativa de controlar as propriedades do reino quântico. Cada avanço aprofunda a compreensão das propriedades quânticas e leva a novas arquiteturas e inovações que nos aproximam da supremacia quântica e de aplicações comercialmente viáveis.

Dimensionamento de sistemas quânticos para quilo Qubits e além

A Keysight entregou recentemente o maior sistema de controle quântico do mundo, que ultrapassa os limites da computação quântica em termos de escala e desempenho.

2025: O Ano Internacional do Quantum

As Nações Unidas estão reconhecendo um século de inovação quântica ao designar 2025 como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quânticas (IYQ). Essa iniciativa global com duração de um ano abre as portas para o reino quântico e dá as boas-vindas a todos para saber mais sobre como a tecnologia de informação quântica moldará um mundo melhor e mais brilhante para todos nós.

Comemore essa ocasião importante com a Keysight e saiba mais sobre os princípios orientadores do IYQ, que honram a inovação colaborativa e a cooperação internacional que definiram esse incrível campo de pesquisa desde sua criação.

Ilustração vetorial de um globo terrestre

A ciência quântica não pertence a ninguém
Conheça o primeiro princípio do Ano Internacional da Física Quântica nesta primeira parte de uma série de oito episódios que reflete sobre o espírito do IYQ.

Ícone do processo

Todos estão convidados para a Revolução Quântica
Explore o segundo princípio orientador que estende um convite aberto para a revolução quântica.

Tecnologia de informação quântica

A Dança Quântica
Explore o quarto princípio orientador do IYQ e aprenda a importância de reconhecer o consenso, respeitar a dissidência e admitir a ignorância.

Tecnologia de informação quântica

A Dança Quântica
Explore o quarto princípio orientador do IYQ e aprenda a importância de reconhecer o consenso, respeitar a dissidência e admitir a ignorância.

Os fundamentos da mecânica quântica

Quais são as principais diferenças entre a mecânica clássica e a mecânica quântica?

Uma ilustração de uma peça de quebra-cabeça

O princípio da incerteza de Heisenberg (HUP) representa uma mudança da previsibilidade clássica para a probabilidade quântica e destaca as diferenças entre a mecânica clássica e a quântica. A HUP afirma que quanto mais precisamente conhecemos uma propriedade de uma partícula, menos precisamente podemos determinar outras propriedades.

Por exemplo, quanto mais precisamente você medir a localização, maior será a incerteza na velocidade, e vice-versa. Isso ocorre porque, para ver a partícula, é necessário iluminar a partícula; para medir sua localização, a luz deve ter comprimentos de onda curtos. Entretanto, como essas fontes de luz de comprimento de onda curto são densas em energia, elas perturbam a velocidade da partícula. Portanto, o ato de tentar medir com precisão onde uma partícula está dificulta a medição de sua velocidade com precisão.

A HUP serve como porta de entrada para a compreensão das profundas diferenças entre a mecânica clássica e a quântica, incluindo superposição, qubits e emaranhamento.

Principais conceitos de mecânica quântica a serem compreendidos

Uma descrição matemática comum dos qubits usa a esfera de Bloch. Imagine uma esfera em um plano cartesiano centrado em (0,0,0) com raio de 1. Chamamos o ponto no estado do polo norte de |1> e o ponto no estado do polo sul de |0>, e esses acabam sendo os estados da base; eles se tornam a base de todos os outros pontos na esfera. Se imaginarmos todos os estados possíveis de um qubit como estando na superfície da esfera, poderemos escrever cada estado possível como uma combinação linear de |0> e |1>. Isso nos mostra que o qubit pode assumir infinitos estados, pois há infinitos pontos na superfície da esfera, e que cada estado é uma combinação (ou superposição!) dos dois estados da base.

Uma amplitude de probabilidade é um número complexo usado para descrever como os sistemas se comportam na mecânica quântica. As amplitudes de probabilidade são uma forma de uma onda de probabilidade que descreve as chances de encontrar uma partícula em determinados locais. Elas conectam o vetor de estado quântico do sistema e os resultados observacionais resultados observacionais desse sistema.

A tecnologia quântica é altamente suscetível a erros causados por ruído, imperfeições de hardware e fatores ambientais. Correção de erros que detectam e corrigem erros em estados quânticos são essenciais para o desenvolver sistemas quânticos comercialmente viáveis e tolerantes a falhas. O desenvolvimento de códigos e protocolos eficientes de correção de erros que possam proteger as informações quânticas proteger as informações quânticas contra ruído e decoerência e, ao mesmo tempo, minimizar os custos de recursos é um é um desafio prioritário para os pesquisadores.

Componentes principais da tecnologia de informação quântica

Qubits

Os bits quânticos, ou qubits, são os blocos de construção do QIT. Eles são as unidades mais fundamentais da informação quântica. Os bits de dados clássicos existem em dois estados, escritos como 0 e 1. Embora possam assumir muitas formas e executar uma vasta gama de funções, um bit sempre deve estar em um estado 0 ou 1.

Se você imaginar uma esfera, a superfície representa todos os estados possíveis de um qubit. Os bits clássicos são como pontos localizados apenas nos polos da esfera, fixados no estado 0 ou 1. Os qubits podem ocupar qualquer ponto ao longo da superfície da esfera, representando um número infinito de estados possíveis. Essa liberdade permite que os qubits codifiquem e processem exponencialmente mais informações do que os bits clássicos.

Os Qubits fazem isso por meio de superposição e emaranhamento. A superposição fornece sua extraordinária flexibilidade e potência. O entrelaçamento permite que os qubits se tornem correlacionados de tal forma que o estado de um qubit influencia instantaneamente o outro, independentemente da distância entre eles. Essas propriedades exclusivas rompem as restrições dos bits clássicos e permitem que os qubits existam em um espaço de estado rico e complexo. Eles podem codificar e processar informações quânticas de maneiras que prometem avanços significativos em computação, comunicação e criptografia.

Superposição

Voltando à analogia da esfera, a superposição permite que os qubits transportem informações entre os estados 0 e 1 ao mesmo tempo. Na física clássica, os objetos têm propriedades definitivas em um determinado momento. Na física quântica, no entanto, partículas como elétrons, fótons e átomos podem existir em uma combinação de estados simultaneamente, conhecida como superposição.

O gato de Schrödinger é um experimento mental bem conhecido que descreve como a superposição quântica de núcleos radioativos decaídos e não decaídos pode influenciar a superposição em um nível macroscópico. Nesse cenário macabro, um cientista coloca um gato em uma caixa com um mecanismo radioativo que controla um frasco de veneno. O momento da liberação do veneno é desconhecido; assim, o gato ocupa um estado de vida e morte até abrirmos a caixa e observarmos seu destino.

A mecânica quântica não pode prever o destino do gato de Schrodinger. Em vez disso, ela nos fornece a probabilidade do estado em que encontraremos o gato quando abrirmos a caixa em um grande conjunto de experimentos idênticos.

A superposição é o que permite que os bits quânticos (qubits) executem funções altamente complexas ao representar vários estados simultaneamente. Voltando à analogia da esfera, os estados de superposição têm amplitudes e permitem que os qubits transportem informações entre os estados 0 e 1 ao mesmo tempo. À medida que o número de qubits aumenta, o número de amplitudes de probabilidade disponíveis aumenta exponencialmente. É essa propriedade que dá à tecnologia quântica a probabilidade de acelerar drasticamente a velocidade das tarefas de computação em relação às suas contrapartes clássicas.

Emaranhamento quântico

O entrelaçamento é a chave para o aproveitamento do processamento de informações quânticas. O entrelaçamento quântico ocorre quando os estados de duas ou mais partículas se correlacionam de tal forma que o estado de uma partícula influencia instantaneamente o estado de outra, independentemente da distância entre elas.

Essa correlação persiste quando as partículas emaranhadas se separam, mesmo a longas distâncias. Sem o entrelaçamento, cada qubit existe independentemente na esfera, em seu próprio mundo com seus próprios estados possíveis. No entanto, quando os qubits são emaranhados, suas posições tornam-se intrinsecamente ligadas, permitindo que eles explorem uma gama mais ampla de estados do que poderiam individualmente.

Os movimentos de coordenadas dos qubits emaranhados na superfície da esfera maximizam a flexibilidade possibilitada pela superposição. Se você realizar uma medição em um qubit emaranhado e colapsá-lo em um estado específico, o estado do outro qubit também será determinado instantaneamente, independentemente de onde ele estiver na esfera. O entrelaçamento permite que os qubits aproveitem sua natureza quântica coletiva para liberar o potencial de computação altamente eficiente, comunicação segura e novos protocolos criptográficos.

Um diagrama do teste de Bell para qubits emaranhados

Esse gráfico mostra os dois observadores, Alice e Bob, compartilhando um estado emaranhado.

Decoerência quântica

Embora as propriedades explicadas anteriormente permitam que os qubits tenham muito mais capacidade de computação do que os bits clássicos, um grande desafio para os computadores quânticos é um fenômeno chamado decoerência quântica.

A decoerência quântica ocorre quando um sistema interage com elementos do ambiente, como o ar, a radiação térmica ou um aparelho de medição sem demolição. Para entender a decoerência, você deve primeiro entender a coerência quântica. Em sua forma mais simples, a coerência refere-se à medida da relação entre diferentes estados possíveis dentro do sistema quântico. Essas informações são necessárias para o funcionamento do computador quântico. O isolamento mantém a coerência.

A decoerência quântica ocorre quando o sistema interage com seu ambiente interno e externo. Quando isso acontece, as informações do sistema e as informações do ambiente se misturam, dificultando a distinção entre os sinais do sistema quântico e o ruído ambiental. Os estados dos qubits são instáveis, e diferentes fatores ambientais podem afetar o estado de um qubit de forma desconhecida, semelhante ao ruído em medições científicas. Um fóton perdido ou uma flutuação na temperatura pode causar uma mudança de energia no qubit. Como resultado, o estado se aproxima do colapso.

 

Interferência quântica

Além da influência de fatores ambientais, os qubits em um sistema emaranhado podem afetar o estado de outros qubits. A interferência quântica ocorre quando as amplitudes de probabilidade de diferentes estados que um qubit pode assumir interferem umas nas outras, causando efeitos de interferência construtivos ou destrutivos. Cada trajetória corresponde a uma sequência diferente de operações aplicadas ao qubit.

A interferência construtiva ocorre quando as amplitudes de probabilidade das trajetórias se alinham e se reforçam mutuamente, aumentando a probabilidade de encontrar um qubit em determinados estados. A interferência destrutiva ocorre quando as amplitudes de probabilidade das trajetórias se cancelam mutuamente, reduzindo a probabilidade de encontrar o qubit em determinados estados.

A interferência quântica desempenha um papel fundamental no processamento de informações quânticas. Ao manipular os estados quânticos dos qubits e controlar os efeitos de interferência, os algoritmos quânticos podem explorar a interferência para aumentar a eficiência computacional e resolver problemas considerados intratáveis para sistemas clássicos.

Correção de erros quânticos

Para combater a decoerência quântica e o ruído no sistema, os computadores quânticos usam o emaranhamento e a interferência para ajudar a corrigir erros. É mais fácil trabalhar com a correção de erros clássica. Um bit pode ser apenas 0 ou 1, e um erro pode ser apenas uma inversão de bit. Para combater isso, os computadores clássicos codificam seus bits de forma redundante. Em vez de usar 1 bit para representar 0 ou 1, eles usam vários, como 000 ou 111. Um erro pode se parecer com 010, em que podemos presumir que isso significa 0, e o bit do meio apenas teve um erro. Isso também funciona porque as inversões de bits em bits clássicos são raras.

Os Qubits são diferentes. Embora seu estado possa se desviar das expectativas, não podemos observar a mudança devido ao colapso da medição que resultaria das observações. A maneira como trabalhamos com isso é semelhante aos bits clássicos, pois codificamos os qubits de forma redundante, mas os colocamos em um estado emaranhado com outros qubits auxiliares. No estado emaranhado, o estado de cada qubit se conecta aos estados dos outros qubits. Dessa forma, podemos extrair informações de um qubit auxiliar e inferir a mudança de estado no qubit computacional e, assim, corrigi-lo.

Processamento e comunicação de informações quânticas

Um ícone que representa a tecnologia de informação quântica

As propriedades da mecânica quântica sustentam os motivos pelos quais a QIT promete um potencial revolucionário para a TI. A capacidade de processamento de um sistema quântico se expande exponencialmente com cada qubit adicional. Organizar a interferência entre as amplitudes de um processador de vários qubits de várias maneiras revela soluções para tarefas de computação que são impossíveis de serem realizadas até mesmo pelo mais poderoso supercomputador clássico. 

Na física clássica, observamos os sistemas de forma passiva. Podemos, por exemplo, ver uma pessoa chutar uma bola sem detectar ou influenciar a ação. Esse não é o caso da quântica. É impossível observar informações quânticas sem interferir ou deixar evidências.

Além disso, os qubits emaranhados podem existir em estados que não podem ser fatorados. A maioria dos estados quânticos envolve emaranhamento, portanto, o fenômeno é fundamental para o processamento quântico. Como os qubits emaranhados não precisam estar no mesmo local, o emaranhamento abre uma série de oportunidades de tecnologia de comunicação.

Esses e outros exemplos demonstram o imenso potencial do quantum para processamento de computadores, criptografia, comunicação segura e muito mais.

Tipos de tecnologia de informação quântica

Computação quântica

Os computadores quânticos representam um paradigma inovador em computação, aproveitando os princípios da mecânica quântica para realizar cálculos em velocidades sem precedentes. No centro de sua operação estão os qubits, as contrapartes quânticas dos bits clássicos, que exploram os fenômenos de superposição e emaranhamento para codificar e processar informações de maneiras fundamentalmente diferentes.

A superposição permite que os qubits existam em vários estados ao mesmo tempo, oferecendo o potencial de paralelismo exponencial na computação. Enquanto isso, o emaranhamento estabelece correlações entre qubits que desafiam a intuição clássica, permitindo a criação de estados altamente correlacionados que codificam e manipulam informações quânticas com extraordinária eficiência.

Por meio do fenômeno da interferência, em que as amplitudes de probabilidade de diferentes estados quânticos interferem umas nas outras, os computadores quânticos podem explorar as vantagens computacionais da superposição e do emaranhamento para realizar cálculos complexos. Esse método leva a possíveis acelerações de tarefas computacionais específicas, como a fatoração de inteiros com o algoritmo de Shor e a pesquisa não estruturada com o algoritmo de Grover.

Os computadores quânticos são uma promessa imensa para inteligência artificial, criptografia, ciência dos materiais, otimização e outros campos. No entanto, para concretizar esse potencial, é necessário superar desafios significativos, como a decoerência, o ruído e a engenharia de hardware quântico dimensionável.

Apesar desses obstáculos, os esforços contínuos de pesquisa e desenvolvimento estão avançando os recursos dos sistemas de computação quântica. À medida que o progresso continua, prevemos o surgimento de computadores quânticos cada vez mais potentes e versáteis que ultrapassam os limites do que é computacionalmente possível, revolucionando o cenário da computação como o conhecemos.

Sensoriamento quântico

O sensoriamento quântico é uma tecnologia de ponta que utiliza os princípios da mecânica quântica para obter medições de altíssima precisão, além dos recursos dos sensores clássicos. Em sua essência, o sensoriamento quântico explora as propriedades quânticas, como a superposição e o entrelaçamento, para aumentar a sensibilidade e a precisão da medição.

Os relógios atômicos de alta precisão são um exemplo importante de sensoriamento quântico. Os relógios atômicos dependem das propriedades quânticas dos átomos, geralmente césio ou rubídio, para medir o tempo com extraordinária precisão. Ao aproveitar a frequência precisa das transições atômicas, os relógios atômicos mantêm a precisão da marcação do tempo no nível de nanossegundos durante períodos de milhões de anos.

Outra aplicação importante do sensoriamento quântico é a magnetometria quântica, que visa detectar e medir campos magnéticos com sensibilidade sem precedentes. Os magnetômetros quânticos usam as propriedades quânticas dos spins atômicos para detectar alterações mínimas nos campos magnéticos. A magnetometria quântica tem aplicações em vários campos, incluindo geofísica, navegação e imagens médicas, onde as medições de campo magnético de alta precisão são cruciais.

Além disso, os sensores quânticos estão sendo desenvolvidos para outras aplicações, como sensoriamento de gravidade, sensoriamento inercial e imagem quântica. Os sensores quânticos de gravidade, por exemplo, têm como objetivo detectar variações minúsculas nos campos gravitacionais, oferecendo informações sobre estruturas geológicas, recursos subterrâneos e mudanças ambientais. Os sensores inerciais baseados na tecnologia quântica poderiam revolucionar os sistemas de navegação, fornecendo informações precisas de posicionamento e orientação em ambientes sem GPS.

Os avanços nas tecnologias quânticas, incluindo o controle de qubit, as técnicas de medição quântica e a correção de erros quânticos, estão impulsionando o desenvolvimento de sensores quânticos. Esses desenvolvimentos permitem a criação de sensores com sensibilidade, precisão e robustez sem precedentes, abrindo novas oportunidades para pesquisa científica, aplicações industriais e inovação tecnológica.

De modo geral, o sensoriamento quântico promete transformar campos como geofísica, navegação, diagnóstico médico e monitoramento ambiental, fornecendo medições de altíssima precisão que não podem ser obtidas com sensores clássicos. À medida que a pesquisa e o desenvolvimento do sensoriamento quântico avançam, podemos esperar ver avanços ainda maiores na tecnologia de medição de precisão, levando a novos insights e descobertas em vários domínios.

Comunicação quântica

A comunicação quântica é um campo emergente que usa os princípios da mecânica quântica para proteger a transmissão de informações entre as partes. Diferentemente dos protocolos de comunicação clássicos, que dependem de algoritmos matemáticos para criptografia, os protocolos de comunicação quântica aproveitam as propriedades inerentes dos sistemas quânticos para obter uma segurança inquebrável.

No centro da comunicação quântica está o fenômeno do entrelaçamento quântico. Nesse conceito, os estados de duas ou mais partículas tornam-se correlacionados, de modo que o estado de uma partícula influencia imediatamente o estado de outra, independentemente da distância entre elas.

Um dos principais aplicativos de comunicação quântica é a distribuição de chaves quânticas (QKD), que permite a geração de chaves criptográficas com segurança incondicional. Em um protocolo típico de QKD, duas partes, geralmente chamadas de Alice e Bob, trocam estados quânticos codificados com informações aleatórias. Qualquer tentativa de interceptar ou medir esses estados quânticos os perturbaria, revelando a presença do espião, geralmente chamado de Eve, para Alice e Bob.

As leis da mecânica quântica, especificamente o teorema da não clonagem e o princípio da indeterminação quântica, garantem a segurança do protocolo QKD. Esses princípios garantem que qualquer tentativa de medir ou copiar os estados quânticos sem detecção resulte em uma perturbação irreversível, impedindo assim a espionagem sem detecção.

Além do QKD, a comunicação quântica abrange outros protocolos criptográficos, como teletransporte quântico, assinaturas digitais quânticas e lançamento de moedas quânticas. Esses protocolos aproveitam as propriedades exclusivas dos sistemas quânticos, incluindo a superposição e o emaranhamento, para permitir a comunicação e a autenticação seguras entre as partes.

As tecnologias de comunicação quântica ainda estão nos estágios iniciais de desenvolvimento, mas são imensamente promissoras para aplicativos que exigem comunicação segura e privada, como bancos, comunicações governamentais e operações militares. À medida que a pesquisa e o desenvolvimento da comunicação quântica avançam, espera-se ver implementações cada vez mais sofisticadas e práticas de protocolos de comunicação quântica, dando início a uma nova era de comunicação segura na era digital.

Vantagens do QIT para o setor

A criptografia quântica representa uma mudança de paradigma na segurança das comunicações e oferece melhores formas de proteger dados confidenciais contra a interceptação e a descriptografia por agentes mal-intencionados.

Os computadores quânticos permitem simulações precisas de interações moleculares que irão acelerar a descoberta de novos medicamentos e materiais com as propriedades desejadas.

Os algoritmos quânticos têm o potencial de resolver complexos desafios de otimização com maior eficiência, resultando em uma melhor gestão de portfólio, otimização da cadeia de suprimentos e planejamento logístico.

Os algoritmos de aprendizado de máquina quântico aceleram o treinamento de modelos de aprendizado profundo e melhoram o reconhecimento de padrões, levando a avanços significativos na inteligência artificial (IA).

Deseja ajuda ou tem dúvidas?