Comece sua cotação escolhendo um produtoSelecione uma configuração
Boletim de Segurança de Dispositivos
Análise mensal diretamente da linha de frente da pesquisa em segurança de hardware e sistemas embarcados
Inscreva-se no boletim informativo
O “Device Security Bulletin” é um boletim informativo mensal do laboratório de pesquisa em segurança de dispositivos da Keysight. Cada edição traz uma seção detalhada intitulada “Security Highlight”, além de um resumo das novidades que estão moldando o setor — desde análise de canal lateral e injeção de falhas até criptografia pós-quântica, segurança de semicondutores e normas de certificação.
Destaques mais recentes sobre segurança
Análises aprofundadas sobre ataques notáveis, vulnerabilidades e desafios em constante evolução na área de segurança de dispositivos.
A IA está acelerando a descoberta de vulnerabilidades. Saiba como os defensores podem reverter a vantagem dos invasores na segurança de hardware e firmware.
Decreto Presidencial dos EUA sobre a segurança da cadeia de suprimentos da rede energética
Uma análise do que a encomenda de equipamentos para a rede elétrica dos EUA em 2026 revela sobre os riscos da cadeia de suprimentos, o acesso remoto e as medidas que os fornecedores devem considerar.
Como um conector de manutenção se tornou uma superfície de ataque no Boeing 737 — e o que isso nos ensina sobre como definir corretamente os limites da confiança.
Quando os lasers passam a fazer parte do modelo de ameaças do TROPIC01
A injeção de falhas por laser revela os riscos da verificação de firmware no TROPIC01, destacando cenários reais de ataques ao hardware e suas implicações de segurança.
Uma pesquisa sobre o Xbox One revela uma vulnerabilidade de injeção de falha na ROM de inicialização, destacando a evolução das ameaças e a necessidade de testes de injeção de falha.
Vamos resolver o que está por vir.
Converse com um especialista que saiba o que é necessário.