開啟瀏覽器cookie以提升網站功能與效能。
Here's the page we think you wanted. See search results instead:
Keysight Technologies
Toggle Menu
即時對談
聯絡我們
Welcome

歡迎登入

  • 我的資料
  • 登出
  • 會員登入
  • 註冊
索取報價
  • 您的是德網路即時報價無內容。
  • 索取自訂報價
  • 採購/租賃說明
中國臺灣

確認您的國家或地區

中國臺灣
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
  • 更多..

請確認

確認您的國別以取得相關報價、產品促銷訊息、活動訊息,以及聯絡資訊。

  • 產品與服務
    • 示波器與分析儀
      • 示波器
      • 頻譜分析儀(信號分析儀)
      • 網路分析儀
      • 邏輯分析儀
      • 協定分析儀與模擬器
      • 誤碼率測試儀
      • 雜訊指數分析儀與雜訊信號源
      • 高速數位轉換器和多通道資料擷取解決方案
      • 交流電源分析儀
      • 直流電源分析儀
      • 材料測試設備
      • 元件電流波形分析儀
      • 半導體參數/元件分析儀系列
    • 儀錶
      • 數位萬用電錶(DMM)
      • 相位雜訊量測
      • 功率錶和功率感測器
      • 53200 Series RF and Universal Frequency Counter / Timers
      • LCR 錶和阻抗量測產品
      • B2980A 系列 Femto/Pico 微電流錶和靜電錶/高阻計
    • 產生器、信號源、電源
      • 信號產生器(信號源)
      • 波形與函數產生器
      • 任意波形產生器
      • 脈衝產生器
      • HEV/EV/Grid 模擬器和測試系統
      • 直流電源供應器
      • 電源量測設備
      • 直流電子負載
      • 交流電源
    • 軟體
      • Application Software Testing
      • PathWave 設計軟體
      • PathWave 測試軟體
      • Application Software
      • 生產力軟體
      • Software Enterprise Agreement
      • 所有設計與測試軟體  
    • 無線產品
      • 無線網路模擬器
      • 通道模擬器
      • Nemo 無線網路解決方案
      • 5G OTA 暗室
      • Wireless Analyzers
      • 物聯網法規相符性測試解決方案
    • 模組化儀器
      • PXI 產品
      • AXIe 產品
      • 資料擷取 - DAQ
      • USB 產品
      • VXI 產品
      • 參考解決方案
      • All Modular Instruments  
    • 網路測試
      • 協定與負載測試
      • 網路測試硬體
      • Cloud Test
      • 網路效能監測
      • 5G NR 基地台測試
      • 無線存取和核心網路測試
      • Network Modeling
      • All Network Test  
    • 網路安全性與可視度
      • 網路導流設備
      • Cloud Visibility
      • 網路分流器
      • 旁路交換器
      • 網路安全
      • Application and Threat Intelligence
    • 新增產品
      • 在線測試系統
      • 特定應用測試系統與元件
      • 參數測試解決方案
      • 光學量測產品
      • 雷射干涉儀與校驗系統
      • Monolithic Laser Combiners & Precision Optics
      • MMIC 毫米波與微波裝置
    • 服務
      • KeysightCare 服務和支援
      • KeysightAccess Service
      • 校驗服務
      • 維修服務
      • Technology Refresh Services
      • 測試即服務(TaaS)
      • Network/Security Services
      • Consulting Services
      • Financial Services
      • 訓練服務
      • Keysight Support Portal
      • Used Equipment
      • 所有服務  
    • 所有產品、軟體、服務  
  • 解決方案
    • 5G
    • 雲端
    • 車聯網
    • 資料中心基礎設施
    • 設計與自動化
    • 嶄新技術
    • 能源生態系統
    • 高速數位系統設計
    • 物聯網(IoT)
    • 製造測試
    • 量測基本原理
    • 網路安全
    • 網路測試
    • 網路可視化
    • SDN,NFV,虛擬化
    • 軟體測試自動化
    • 所有解决方案  
  • 產業
    • 航太與國防
    • 汽車與能源
    • 通訊
    • 教育
    • 企業
    • 政府
    • 半導體
    • 服務提供者
    • 所有產業 + 技術  
  • 洞見是德
    • 探索新知
    • 成功案例
    • 部落格
    • Keysight University
  • 資源
  • 支援
    • 是德科技產品支援
    • Ixia 產品支援
No product matches found - System Exception
Spectrum and Signal Analyzer Measurements and Noise
Application Notes

Spectrum and Signal Analyzer Measurements and Noise

Show Description

Measuring Noise and Noise-Like Digital Communications Signals with Spectrum and Signal Analyzers 

Introduction 

Noise. It is the classical limitation of electronics. In measurements, noise and distortion limit the dynamic range of test results. 

In this four-part paper, the characteristics of noise and its direct measurement are discussed in Part I. Part II contains a discussion of the measurement of noise-like signals exemplified by digital CDMA and TDMA signals. Part III discusses using averaging techniques to reduce noise. Part IV is about compensating for the noise in instrumentation while measuring CW (sinusoidal) and noise-like signals.

Table of contents

Part I: Noise Measurements  

  • Simple noise—Baseband, Real, Gaussian  
  • Bandpassed noise—I and Q  
  • Measuring the power of noise with an envelope detector  
  • Logarithmic processing  
  • Equivalent noise bandwidth 
  • Cautions when measuring noise with spectrum and signal analyzers  

Part II: Measurements of Noise-like Signals  

  • The noise-like nature of digital signals  
  • Channel-power measurements   
  • Adjacent-Channel Power (ACP) 
  • Carrier power  
  • Peak-detected noise and TDMA ACP measurements  
  • Peak-detected noise in continuous and sampled measurements  

Part III: Averaging and the Noisiness of Noise Measurements 

  • Averaging a number of computed results  
  • Swept versus FFT analysis  
  • Zero span  
  • Averaging with an average detector 
  • Measuring the power of noise with a power envelope scale   
  • The standard deviation of CW measurements  

Part IV: Compensation for Instrumentation Noise  

  • CW signals and log versus power detection 
  • To compensate S+N measurements on a log scale   
  • Power-detection measurements and noise subtraction  
  • Noise Floor Extension (NFE) for noise compensation   
  • Log scale ideal for CW measurements 

Carrier power 

Burst carriers, such as those used in TDMA mobile stations, are measured differently than continuous carriers. The power of the transmitter during the time it is on is called the "carrier power." 

Carrier power is measured with the spectrum analyzer in zero span. In this mode, the LO of the analyzer does not sweep, thus the span swept is zero. The display then shows amplitude normally on the y axis, and time on the x-axis. If we set the RBW large compared to the bandwidth of the burst signal, then all of the display points include all of the power in the channel. The carrier power is computed simply by averaging the power of all the display points that represent the times when the burst is on. Depending on the modulation type, this is often considered to be any point within 20 dB of the highest registered amplitude. (A trigger and gated spectrum analysis may be used if the carrier power is to be measured over a specified portion of a burst-RF signal.) 

Using a wide RBW for the carrier-power measurement means that the signal will not have noise-like statistics. It will not have CW-like statistics, either, so it is still wise to set the VBW as wide as possible. But let’s consider some examples to see if the sample-mode bandwidths of spectrum analyzers are a problem.

Zero span 

A zero-span measurement of carrier power is made with a wide RBW, so the independence of data points is determined by the symbol rate of the digital modulation. Data points spaced by a time greater than the symbol rate will be almost completely independent. 

Zero span is sometimes used for other noise and noise-like measurements where the noise bandwidth is much greater than the RBW, such as in the measurement of power spectral density. For example, some companies specify IS-95 CDMA ACPR measurements that are spot-frequency power spectral density specifications; zero span can be used to speed this kind of measurement

Noise Floor Extension (NFE) for noise compensation 

A very convenient form of noise compensation is now built-in to some advanced spectrum analyzers: NFE. It goes beyond the power subtraction we just discussed. 

NFE creates a model of the noise of the spectrum analyzer as a function of its state. This model works for all RBWs, all attenuation settings, all paths (such as preamp on and off), even all detectors (such as peak and average), and VBW settings. The user does not need to characterize his analyzer before turning NFE on, because the models are already in the analyzer. 

NFE is most effective with noise-like signals, but it also works on CW and impulsive signals. It greatly reduces the errors caused by noise, replacing them with a smaller uncertainty. See the reference “Using Noise Floor Extension in the PXA Signal Analyzer” for more information on this topic. 

NFE can often allow the user to see signals below the theoretical noise floor of a room-temperature termination impedance. See the reference for discussion on that topic, too.

變更email?
必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

必填欄位

按下此鍵,代表您同意提供您的個人資料給是德科技。如需關於我們如何使用這些資料的資訊, 請查閱是德科技隱私權聲明。.

感謝您!
Download

探索

  • 產品與服務
  • 解決方案
  • 產業
  • 活動
  • Keysight University

Insights

  • Discover Insights
  • 成功案例
  • 資源
  • 部落格
  • 社群

夥伴

支援

  • 是德科技產品支援
  • Ixia 產品支援
  • 管理軟體授權
  • 產品訂單狀態
  • 零件

關於是德科技

  • 新聞中心
  • 投資者關係
  • 企業社會責任
  • 多樣性、公平性和包容性
  • 供應鏈透明度
  • 招賢納士

  • Facebook:與是德連線 LinkedIn:與是德連線 Twitter:與是德連線 YouTube:與是德連線 WeChat:與是德科技互聯
  • © Keysight Technologies 2000–2022
  • 隱私聲明
  • 使用條款
  • 網站意見