펄스 레이더 환경에서 RF 전력을 검증하는 방법

전력계 및 센서
+ 전력 측정기 및 센서

펄스 레이더 전력의 정확한 측정

펄스 레이더 조건에서 무선 주파수 전력을 검증하려면 오프타임 간격을 제외하면서 짧은 듀레이션의 펄스 동안 신호 전력을 캡처해야 합니다. 레이더 신호는 일반적으로 정의된 펄스 폭, 반복 간격 및 듀티 사이클을 갖는 고출력 펄스로 구성되며, 이로 인해 평균 전력과 피크 전력을 정확하게 측정하는 데 어려움이 발생합니다. 엔지니어는 펄스 타이밍에 맞추어 측정 시스템을 구성해야 하며, 센서 응답 속도가 켜짐 상태와 꺼짐 상태 간의 빠른 전환을 캡처할 수 있을 만큼 충분히 빠른지 확인해야 합니다.

펄스의 활성 부분만 측정 결과에 반영되도록 하려면 시간 정렬과 게이팅이 매우 중요합니다. 측정 설정에는 평균 전력계, 호환되는 전력 센서, 그리고 시간 게이팅 획득 및 데이터 로깅이 가능한 소프트웨어가 포함됩니다. 엔지니어는 지연 및 폭과 같은 게이트 파라미터를 정의하여 펄스 특성에 맞추고, 여러 펄스 주기를 캡처하여 반복성을 보장합니다.

펄스 레이더 출력 측정 솔루션

펄스 레이더 조건에서 RF 전력을 검증하려면 레이더 펄스 구조와 정확히 일치하는 시간 게이팅 측정 시스템을 구성하여 오프타임 기간을 제외하고 활성 전송 구간만 캡처해야 합니다. 엔지니어는 펄스 폭과 반복 간격을 기반으로 게이트 지연, 게이트 폭, 트리거 조건을 정의해야 하며, 선택한 전력 센어가 빠른 전환을 정확하게 추적할 수 있는 충분한 응답 속도와 다이나믹 런지를 갖추도록 해야 합니다. 측정 설정에는 호환되는 전력 센서와 결합된 평균 전력계와 게이팅 획득, 여러 펄스에 걸친 평균화, 연속 데이터 로깅을 지원하는 소프트웨어가 포함됩니다. 정확한 타이밍 정렬과 일관된 측정 조건을 유지함으로써, 이 시스템을 통해 다양한 작동 조건에서 펄스 레이더 신호의 RF 전력을 정밀하게 특성화할 수 있습니다.

펄스 레이더 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

펄스 레이더 환경에서 RF 전력을 검증하는 방법

펄스 레이더 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?