IP 프로토콜 적합성 검증 방법

IxANVL
+ IxANVL

자동화된 프로토콜 검증

이더넷 장치는 다양한 작동 조건, 메시지 시퀀스 및 상호 운용성 시나리오 전반에 걸쳐 복잡한 프로토콜 동작을 안정적으로 구현해야 합니다. 사소한 구현 오류로 인해 연결 실패, 일관되지 않은 장치 동작 또는 수동 테스트로는 감지하기 어려운 회귀(regression)가 발생할 수 있습니다. 기존의 임시 검증 방법으로는 문제를 일관되게 재현하거나 반복되는 소프트웨어 및 펌웨어 업데이트 전반에서 프로토콜 동작을 검증하기가 어려울 수 있습니다.

자동화된 프로토콜 검증은 정의된 테스트 스위트를 사용하여 제어된 프로토콜 교환을 생성하고, 장치 응답을 캡처하며, 관찰된 동작을 예상 결과와 비교합니다. 엔지니어는 통과, 실패, 경고 및 타이밍 결과를 검토하여 구현 결함, 상호 운용성 격차 및 회귀를 신속하게 격리할 수 있습니다. 이러한 반복 가능한 접근 방식은 개발 팀이 프로토콜 문제를 더 일찍 식별하고, 테스트 커버리지를 개선하며, 출시 전에 장치 동작에 대한 더 큰 신뢰를 구축하는 데 도움을 줍니다.

IP 프로토콜 적합성 검증 솔루션

테스트 대상 장치(DUT)를 자동화된 프로토콜 검증 환경에 연결하고 해당 적합성 또는 상호 운용성 테스트 스위트를 실행하여 테스트를 수행합니다. 이 솔루션은 IxANVL을 사용하여 반복 가능한 레이어 2 및 레이어 3 프로토콜 검사를 실행하고, 프로토콜 응답을 캡처하며, 통과, 실패 및 진단 세부 정보를 보고합니다. 이 워크플로는 네트워크 장비 및 임베디드 이더넷 시스템 전반에서 회귀 테스트, 프로토콜 구현 검증 및 결함 격리를 지원합니다.

IP 프로토콜 적합성 솔루션의 데모 영상 보기

IP 프로토콜 적합성 검증 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

IP 프로토콜 적합성 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?