DC-DC 변환기 시동 동작을 검증하는 방법

탁상용 DC 전자 부하
+ 벤치탑 DC 전자 부하

동적 부하 조건에서 스타트업 평가

DC-DC 컨버터 스타트업 테스트는 컨버터 입력 조건을 제어하는 동시에 출력에 정의된 부하를 인가하고 턴온부터 정상 상태 동작까지의 전기적 거동을 모니터링해야 합니다. 필요한 입력 전압을 설정하고 초기 출력 부하를 구성한 후, 시간에 따른 출력 전압과 전류를 측정하면서 컨버터 스타트업 시퀀스를 시작합니다. 결과 파형은 턴온 지연, 출력 전압 상승, 오버슈ート 또는 언더슈트, 규정된 출력 레벨로의 정착을 포함하여 컨버터가 스타트업 시퀀스를 진행하는 방식을 보여줍니다. 다양한 입력 전압과 출력 부하에서리 측정 값을 반복하면 컨버터의 의도된 동작 조건에서 스타트업 거동이 특성화되며, 최소 또는 최대 입력 전압 부근이나 경부하 및 중부하 조건에서 발생할 수 있는 변화가 드러납니다.

동적 로딩은 스타트업 중 또는 그 이후에 제어된 지점에서 컨버터 출력 전류를 변경하여 측정을 확장합니다. 프로그래밍 가능한 전자 부하가 반복 가능한 전류 수준, 전환 타이밍 및 슬루 레이트를 설정하므로 동작점이 변경될 때 컨버터를 평가할 수 있습니다. 부하 전류와 함께 출력 전압 응답을 측정하여 프로그래밍된 각 부하 전환을 전압 편차, 복구 및 정착 거동과 상관시킵니다. 여러 동작점에서 부하 조건을 반복하여 컨버터 응답을 일관되게 비교할 수 있으며, 시간 영역 측정은 더 큰 측정 대역폭이 필요한 스타트업 및 과도 현상을 포착합니다. 이러한 조합은 컨버터 스타트업과 정상 규정 동작으로의 전환을 특성화하는 데 필요한 전압, 전류, 타이밍 및 동적 부하 제어 기능을 제공합니다.

DC-DC 컨버터 시동 검증 솔루션

DC-DC 컨버터 스타트업 거동 테스트에는 턴온부터 규정 동작까지 컨버터 응답을 측정하는 동시에 반복 가능한 입력 및 출력 조건을 설정하는 작업이 포함됩니다. 이 솔루션은 키사이트 벤치탑 DC 전원 공급기를 사용하여 컨버터에 제어된 DC 입력 전력을 공급하고, 키사이트 벤치탑 DC 전자 부하를 사용하여 컨버터 출력에 프로그래밍된 부하 조건을 인가합니다. 정의된 부하 수준, 전환 타이밍 및 슬루 레이트는 출력 수요의 변화를 재현하고, 키사이트 오실로스코프는 스타트업 및 부하 전환 중에 시간 상관 전압 및 전류 파형을 캡처합니다. 기록된 측정값은 출력 전압 상승, 과도 편차, 정착 거동 및 부하 전류의 해당 변화를 보여줍니다. 이 접근 방식은 여러 입력 전압, 출력 부하 및 동적 동작 조건에서 반복 가능한 컨버터 스타트업 특성화를 지원합니다.

DC-DC 컨버터 스타트업 검증 솔루션의 블록 다이어그램

DC-DC 컨버터 시동 동작 검증 방법 - 블록 다이어그램

DC-DC 컨버터 스타트업 검증 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

DC-DC 컨버터 스타트업 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?