BLE 및 WLAN IoT 수신기의 감도와 패킷 오류율을 검증하는 방법

IoT 무선 테스트
+ IoT 무선 테스트

수신기 감도 및 패킷 오류율 테스트 워크플로

안정적인 IoT 연결성은 디바이스가 약하거나 한계에 있는 무선 신호를 얼마나 잘 수신하고 응답하는지에 따라 달라집니다. Bluetooth® Low Energy 및 WLAN 디바이스의 경우, 수신기 감도 및 패킷 오류율 테스트는 신호 레벨이 감소함에 따라 수신기가 통신을 유지할 수 있는지 여부를 엔지니어가 판단하는 데 도움이 됩니다. 이러한 테스트는 소형 안테나, 제한된 전력 예산으로 작동하거나 범위, 방향 또는 간섭이 무선 성능에 영향을 미칠 수 있는 환경에서 작동하는 소형 IoT 제품에 특히 중요합니다.

키사이트의 IoT 무선 테스트 솔루션은 최종 펌웨어를 실행하는 BLE 및 WLAN 디바이스에 대한 전도 및 비전도 신호 테스트를 지원합니다. 엔지니어는 채널 기반 패킷 오류율, 복합 패킷 오류율, 수신기 감도 및 스캔 응답 데이터 처리량 측정을 사용하여 수신기 동작을 특성화할 수 있습니다. 테스트 조건을 제어하고 수신기 응답을 모니터링함으로써 팀은 약한 신호 성능 한계를 식별하고, 합격/불합격 임계값을 설정하며, 생산 전에 디바이스 동작을 검증할 수 있습니다. 이 워크플로는 R&D 팀에 수신기 마진에 대한 통찰력을 제공하고 제조 팀이 무선 품질과 생산 처리량의 균형을 맞추는 반복 가능한 수신기 성능 테스트를 실행하는 데 도움이 됩니다.

수신기 감도 및 패킷 오류율 테스트 솔루션

수신기 감도 및 패킷 오류율 테스트는 BLE 및 WLAN IoT 디바이스가 약한 신호 조건에서도 안정적인 통신을 유지할 수 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 키사이트의 IoT 무선 테스트 솔루션은 최종 펌웨어를 실행하는 디바이스에 대한 전도 및 비전도 신호 테스트를 지원하며, 엔지니어는 채널 기반 패킷 오류율, 복합 패킷 오류율, 수신기 감도 및 스캔 응답 데이터 처리량 측정을 사용하여 수신기 동작을 특성화할 수 있습니다. 이러한 워크플로는 팀이 수신기 성능 한계를 정의하고, 설계 마진을 검증하며, 수신 성능이 한계에 있는 디바이스를 식별하고, 칩셋별 드라이버에 의존하지 않고 반복 가능한 R&D 또는 제조 테스트를 실행하는 데 도움이 됩니다.

IoT 수신기 감도 및 패킷 오류율 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

IoT 수신기 감도 및 패킷 오류율 테스트 솔루션

IoT 수신기 감도 테스트용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

IoT 수신기 감도 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?