기지국 신호 커버리지 확인 방법

FieldFox 분석기
+ FieldFox 핸드형 분석기

실제 RF 커버리지 검증

기지국 신호 커버리지의 정확한 검증은 셀룰러, 공공 안전 및 광대역 시스템을 포함한 무선 통신 네트워크에서 안정적인 성능을 보장하는 데 필수적입니다. RF 신호 강도의 변화는 지형, 건물, 다중 경로 전파와 같은 환경적 요인뿐만 아니라 안테나 정렬 불량, 케이블 손실 또는 하드웨어 성능 저하와 같은 인프라 문제로 인해 발생할 수 있습니다. 이러한 변화는 커버리지 공백을 만들고, 신호 품질을 저하시키며, 연결 끊김 또는 데이터 처리량 감소로 이어질 수 있습니다. 따라서 효과적인 신호 커버리지 측정 및 RF 전력 레벨 테스트는 네트워크 성능을 검증하고 서비스 품질을 유지하는 데 중요합니다.

현장 엔지니어는 실제 네트워크 환경에서 RF 신호 강도, 채널 전력 및 간섭 수준을 직접 측정하여 커버리지 유효성 검사를 수행합니다. 휴대형 스펙트럼 분석기를 사용하여 주파수 대역 전반의 신호 동작을 평가하고, 약한 커버리지 영역을 식별하며, 간섭 및 노이즈가 시스템 성능에 미치는 영향을 평가할 수 있습니다. 측정 데이터를 지리적 위치 및 네트워크 조건과 상호 연관시킴으로써 엔지니어는 기지국 배치를 최적화하고, 커버리지 균일성을 개선하며, 네트워크 성능 요구 사항을 준수할 수 있습니다.

기지국 커버리지 검증 솔루션

이 솔루션은 휴대형 핸드형 분석기를 사용한 실시간 RF 신호 강도 측정 및 스펙트럼 분석을 통해 정확한 기지국 검증을 지원합니다. 이 계측기는 높은 동적 범위, 정밀한 진폭 정확도, 빠른 측정 기능을 제공하므로 엔지니어가 작동 주파수 대역에서 채널 전력, 수신 신호 레벨, 스펙트럼 특성을 평가할 수 있습니다. 이러한 측정은 라이브 무선 네트워크의 커버리지 품질에 대한 상세한 평가와 성능 제한 요소 식별을 지원합니다. 스펙트로그램 분석, 피크 검출, 간섭 분석과 같은 고급 측정 기능을 통해 엔지니어가 시간에 따라 변하는 신호 거동을 캡처하고 커버리지 신뢰성에 영향을 미치는 과도 장애를 감지할 수 있습니다. 휴대형 배터리 구동 설계 덕분에 커버리지 영역 내 여러 위치에서 측정을 수행할 수 있어 종합적인 현장 검증 및 커버리지 매핑을 지원합니다. 정확한 RF 전력 레벨 테스트와 실제 신호 분석을 가능하게 함으로써 이 솔루션은 네트워크 배포를 최적화하고, 서비스 품질을 개선하며, 일관된 무선 커버리지를 보장하는 데 도움을 줍니다.

기지국 커버리지 유효성 검사 솔루션의 블록 다이어그램 보기

기지국 신호 커버리지 검증 방법 블록 다이어그램

당사의 기지국 커버리지 유효성 검사 솔루션용 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?