AC 모터 성능 테스트 방법

AC 전원 공급 장치
+ Pro 3상 AC 전원 공급 장치

정밀한 AC 모터 테스트를 간편하게

전기 모터 제조업체는 AC 모터의 효율성, 신뢰성 및 성능을 지속적으로 개선하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하려면 테스트 중인 모터에 인가되는 전압과 주파수를 정밀하게 제어하고, 다양한 작동 조건에서 모터의 전기적 응답을 정확하게 측정해야 합니다.

기존 테스트 방법과 일관되지 않은 계통 전력은 노이즈, 제한된 제어 및 반복성 문제를 야기합니다. 엔지니어는 실제 전력 조건을 시뮬레이션하고 정상 상태 및 과도 시나리오에서 모터 동작을 분석하기 위해 프로그래밍 가능하고 안정적이며 정확한 AC 소스가 필요합니다.

AC 모터 성능 테스트 솔루션

포괄적인 전력 시스템 검증을 수행하려면 정밀한 전압 및 주파수 제어 기능을 갖춘 3상 AC 소스와 전력 품질을 분석하고 실제 조건을 시뮬레이션하는 도구가 필요합니다. 키사이트 Pro 3상 AC 소스는 최대 50차 고조파 분석 기능이 내장된 정확한 신호 생성을 제공하여 왜곡 효과에 대한 상세한 평가를 가능하게 합니다. 엔지니어는 과도 현상을 시뮬레이션하고 임의 파형을 생성하여 정상 및 결함 시나리오를 재현할 수 있습니다. 통합 측정 기능은 모터 및 시스템 성능의 효율적인 검증을 지원합니다.

당사의 AC 모터 성능 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?