동적 부하에 대한 전압 안정화 방법

전문용 벤치탑 DC 전원 공급 장치
+ Expert 벤치탑 DC 전원 공급기

동적 조건에서 전압 안정화

동적 및 리액티브 부하는 시간에 따라 변하는 전류 요구 사항을 생성하여 테스트 대상 디바이스(DUT)에 전압 불안정성을 유발할 수 있으며, 특히 작동 조건이 급변하는 시스템에서 더욱 그렇습니다. 이러한 변동은 종종 리드 저항, 기생 임피던스 및 과도 부하 동작에 의해 악화되어 DUT에서 의도된 전압과 실제 전압 간의 편차로 이어집니다. 이러한 불안정성은 측정 정확도를 저해하고 검증 중 실제 시스템 성능을 가릴 수 있습니다.

원격 감지는 전원 공급기가 부하에서 직접 전압을 지속적으로 모니터링하고 실시간으로 출력을 조정할 수 있도록 함으로써 이러한 문제를 해결합니다. 이 폐루프 제어는 동적 전류 변화에도 불구하고 DUT에서 안정적인 전압을 유지하여 일관된 테스트 조건을 보장하고 실제 작동 시나리오에서 시스템 동작을 정확하게 특성화할 수 있도록 합니다.

동적 부하 전압 안정화 솔루션

동적 및 리액티브 부하 조건에서 안정적인 전압을 유지하려면 전류 및 부하 임피던스의 급격한 변화를 보상할 수 있는 측정 시스템이 필요합니다. 키사이트 Expert 벤치탑 DC 전원 공급기는 원격(4선식) 감지 기능을 통해 테스트 대상 디바이스(DUT)에서 직접 전압을 지속적으로 모니터링하고 실시간으로 전원 공급기 출력을 조정함으로써 정밀한 전압 조절을 가능하게 합니다. 이 폐루프 방식은 과도 이벤트 및 변동하는 작동 조건에서도 부하 지점에서 정확한 전압 공급을 보장합니다. 이러한 기능들을 통해 엔지니어는 전력에 민감한 디바이스의 신뢰할 수 있는 테스트를 수행하고, 측정 일관성을 향상시키며, 시스템 레벨 검증에 대한 신뢰도를 높일 수 있습니다.

동적 부하 전압 안정화 솔루션 블록 다이어그램

동적 부하에 대한 전압 안정화 방법 블록 다이어그램

당사의 동적 부하 전압 안정화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?