벤치 밸리데이션에서 측정 속도 저하를 유발하는 병목 현상을 줄이는 방법

필수적인 탁상용 디지털 멀티미터
+ Essential 벤치탑 디지털 멀티미터

검증을 지속적으로 진행

디지털 멀티미터(DMM)를 사용하여 정착, 범위 재설정, 트리거 또는 안정적인 결과 반환에 너무 오래 걸리는 반복적인 측정을 수행할 경우 벤치 검증 속도가 느려집니다. 엔지니어는 특히 구성 변경, 수집 설정 또는 반복적인 설정 조정에서 불필요한 지연이 일상적인 검증 단계 전반에 걸쳐 발생할 때 결과를 평가하는 것보다 DMM 판독값을 기다리는 데 더 많은 시간을 소비하게 될 수 있습니다.

디지털 멀티미터가 판독값을 더 빠르게 캡처하고, 측정 간에 더 효율적으로 전환하며, 더 반복 가능한 벤치 워크플로우를 지원할 때 이러한 병목 현상이 줄어듭니다. DMM 구성 및 사용 방식을 개선하면 반복적인 검증 단계를 단축하고, 중단 및 대기 테스트를 줄이며, 반복 측정 및 변화하는 테스트 조건 전반에서 결과를 더 쉽게 비교할 수 있습니다.

더 빠른 벤치 측정 솔루션

벤치 검증에서 느린 측정 병목 현상을 줄이는 것은 판독값을 빠르게 캡처하고 반복 테스트를 효율적으로 처리하는 디지털 멀티미터(DMM) 워크플로우에서 시작됩니다. 엔지니어가 측정을 기다리거나, 설정을 변경하거나, 동일한 검증 단계를 반복하는 데 너무 많은 시간을 소비하면 전반적인 벤치 생산성이 떨어지고 테스트 주기가 필요 이상으로 길어집니다. 더 빠른 판독값 캡처와 원활한 측정 흐름은 팀이 일상적인 작업을 지연시키는 중단을 줄이면서 검증을 지속적으로 진행하는 데 도움이 됩니다. 키사이트 Essential 벤치탑 디지털 멀티미터는 5½디지트 분해능, 초당 최대 110회 판독, 5,000포인트 로깅 메모리, USB/LAN 연결을 통해 더 빠른 결과 캡처와 더 반복 가능한 벤치 작동을 지원합니다. 광범위한 신호 범위와 듀얼 디스플레이 가시성 또한 엔지니어가 반복적인 검증 작업을 더 적은 중단으로 수행하고, 실시간 결과를 더 쉽게 비교하며, 반복적인 벤치 측정 전반에서 더 나은 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

더 빠른 벤치 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?