리드 저항 측정 오류를 줄이는 방법

고급형 탁상용 디지털 멀티미터
+ Advanced 벤치탑 디지털 멀티미터

측정에서 리드 저항 분리

정밀 저항 측정에는 리드 및 접촉 저항이 판독값에 영향을 미칠 만큼 클 때 4선 방식이 필요합니다. 한 쌍의 리드는 피시험 장치를 통해 테스트 전류를 공급하고, 별도의 센스 쌍은 단자에서 직접 전압을 측정하여 배선 저항이 감지된 전압에서 제외되도록 합니다.

반복 가능한 특성화를 위해 켈빈(Kelvin) 연결은 안정적인 접촉 및 적절한 저항 레인지와 함께 장치 단자에 최대한 가깝게 배치해야 합니다. 오프셋 보상을 통해 저저항 측정에서 열전 전압 효과를 더욱 줄일 수 있으며, 반복 판독값은 실제 장치 편차를 고정물 또는 연결 변경 사항과 구분하는 데 도움이 됩니다.

정밀 저항 측정 솔루션

정밀 저항 특성화에는 리드, 접촉 및 열 효과가 결과에 큰 영향을 미치지 않도록 4선 연결과 안정적인 테스트 조건이 필요합니다. Keysight Advanced 벤치탑 디지털 멀티미터는 고해상도 저항 측정, 2선 및 4선 측정 기능, 저저항 작업에서 열전 효과를 줄이는 데 도움이 되는 오프셋 보상을 통해 해당 워크플로우를 지원합니다. 또한 그래픽 가시성과 측정 메모리는 엔지니어가 반복 판독값을 비교하고 설정 장치가 아닌 피시험 장치로 인해 발생하는 변화를 식별하는 데 도움을 줍니다. 이러한 기능은 함께 결합되어 측정값에 테스트 리드 저항을 직접 추가하지 않고도 더욱 반복 가능한 저항 특성화를 지원하고 작은 저항 변화를 쉽게 평가할 수 있도록 합니다.

정밀 저항 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

정밀 저항 측정 솔루션의 블록 다이어그램

정밀 저항 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?