다중 지점 온도 측정 방법

데이터 수집 시스템
+ 데이터 수집 시스템

설계 복잡도에 기반한 다중 포인트 온도 측정 설정

다지점 온도 측정을 위해서는 제품의 크기와 설계 복잡성에 대한 이해가 필요합니다. 디바이스의 크기와 복잡성에 따라 설계 엔지니어는 단순 디바이스의 최소 3개 지점에서 복잡한 디바이스의 10개 이상 지점까지 모니터링할 온도 지점 수를 결정해야 합니다. 온도 측정을 이해하면 설계 엔지니어는 적합한 부품 사용, 적절한 회로 설계 고려 사항 또는 열 방출을 위한 방열판 추가 등 올바른 설계 결정을 내리는 데 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

온도 모니터링을 위한 올바른 도구를 선택하는 것은 필수적입니다. 민감한 디바이스의 경우, 설계 엔지니어는 온도 제어 챔버를 사용하여 온도 측정을 수행할 가능성이 높습니다. 이상적으로는 긴 센서 케이블을 가진 소형 데이터 수집(DAQ) 시스템을 사용하여 여러 온도 지점을 매우 빠르게 스캔하고 측정하며, 원격으로 컴퓨터나 노트북에 기록할 것입니다. 또한, DAQ 소프트웨어는 배선 구성, 트리거링 메커니즘 선택, 측정 실행 및 실시간 모니터링 및 분석을 위한 데이터 그래픽 플로팅을 지원할 수 있습니다.

다점 온도 측정 솔루션

여러 온도 지점을 모니터링하려면 고속 스캔 속도로 여러 온도 지점을 기록하는 온도 데이터 로거가 필요합니다. 키사이트 DAQ 시스템은 모듈당 20개의 입력 채널을 가진 최대 3개의 멀티플렉서 스위칭 모듈과 초당 450채널의 스캔 속도를 지원합니다. 이 솔루션에는 키사이트 DAQ 시스템 PC 소프트웨어도 포함되어 있어 프로그래밍의 번거로움 없이 테스트를 그래픽으로 설정, 구성 및 실행할 수 있습니다.

다중 포인트 온도 측정 데모 보기

당사의 다중 포인트 온도 측정 시스템 제품 살펴보기

자료 및 인사이트 살펴보기

다지점 온도 측정을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?