gNodeB 에너지 성능 평가 방법

UeSIM UE 에뮬레이션 RAN 솔루션
+ UeSIM UE 에뮬레이션 RAN 솔루션

ETSI 표준에 따른 gNodeB의 에너지 평면 평가

에너지 평면(E-Plane) 측정은 RAN 구성 요소의 전반적인 에너지 성능에 대한 의미 있는 통찰력을 얻기 위해 교차 도메인 테스트 시스템과 결과 데이터의 교차 상관 관계를 필요로 합니다. 이 시스템은 안테나 RF 전력 출력 측정 기능, DC 또는 AC 전원 공급, BLER(블록 오류율) 측면에서 전송된 데이터 패킷의 품질이라는 세 가지 도메인을 포괄해야 합니다. O-RAN 및 3GPP가 빠르게 발전함에 따라 장비 제조업체는 새로운 표준 버전과의 지속적인 준수를 보장하기 위해 반복적인 측정을 수행해야 합니다. 회귀 테스트 및 보고서 생성에 사용되는 테스트 케이스를 자동화하는 것이 핵심입니다.

gNodeB를 테스트하려면 테스트 엔지니어는 ETSI 표준에 기반한 자동화된 테스트 케이스 및 분석 도구 세트를 갖춰야 합니다. 테스트 설정에는 사용자 장비(UE) 에뮬레이터, 코어 네트워크 에뮬레이터 및 전력 분석기가 포함되어야 합니다. UE 에뮬레이터는 상태 저장 UE 트래픽 및 측정을 에뮬레이션합니다. 이와 대조적으로, 코어 네트워크 에뮬레이터는 상태 저장 개방형 분산 장치(O-DU)/개방형 중앙 집중식 장치(O-CU) 테스트를 위해 UE 에뮬레이터로부터의 호출을 종료합니다. 두 에뮬레이터 모두 부하 테스트 시나리오를 위한 사이징이 필요합니다. 서버의 전력 소비를 측정하려면 전력 분석기가 필요합니다.

gNodeB E-Plane 테스트 솔루션

gNodeB의 E-평면 테스트는 다양한 조건에서 에너지 효율성과 성능을 평가해야 합니다. 키사이트 gNodeB E-평면 테스트 솔루션은 O-RU 테스트를 위한 정적 트래픽 방식과 O-DU/O-CU 및 gNodeB 테스트를 위한 동적 트래픽 방식을 사용하여 gNodeB 구성 요소에 대한 에너지 소비(EC) 및 에너지 효율성 측정을 지원합니다. 이 솔루션은 채널 에뮬레이션 기능이 내장된 키사이트 UE 에뮬레이터를 사용하여 낮은, 중간, 혼잡 시간대 수준에 대한 ETSI 트래픽 프로파일을 생성합니다. gNodeB E-평면 테스트 솔루션은 통합 DMTF Redfish® 허브와 전력 분석기를 통해 EC 통계를 확보하여 트래픽 수준이 낮을수록 EC가 낮아지도록 보장합니다.

당사의 gNodeB E-평면 테스트 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?