실제와 같은 네트워크 트래픽을 시뮬레이션하는 방법

IxNetwork
+ IxNetwork

제어된 실제 네트워크 조건

엔지니어는 제어된 실험실 환경에서 실제적인 트래픽과 네트워크 조건을 재현하여 네트워크 장치와 애플리케이션을 검증할 수 있습니다. 테스트는 대표적인 네트워크 트래픽을 생성하고 테스트 엔드포인트와 테스트 대상 장치 또는 시스템 간에 반복 가능한 트래픽 플로우를 설정하는 것으로 시작됩니다. 그런 다음 엔지니어는 지연, 패킷 손실, 트래픽 셰이핑 및 기타 네트워크 손상을 포함하여 프로덕션 네트워크를 반영하는 조건을 도입합니다. 이러한 변수를 제어함으로써 테스트 환경은 라이브 프로덕션 네트워크에 의존하지 않고도 정상적인 작동 조건과 더 까다로운 시나리오를 모두 재현할 수 있습니다.

테스트 중 엔지니어는 장치, 프로토콜 또는 애플리케이션의 응답 방식을 모니터링하면서 트래픽 수준과 손상 조건을 변경합니다. 네트워크 조건이 변경됨에 따라 트래픽 전달 동작, 패킷 손실, 처리량, 지연 시간 및 기타 관련 성능 지표를 측정할 수 있습니다. 엔지니어는 동일한 테스트 구성을 반복하여 일관된 조건에서 소프트웨어 리비전, 하드웨어 구성 또는 네트워크 설정을 비교할 수 있습니다. 이 접근 방식은 실제와 같은 네트워크 트래픽, 네트워크 에뮬레이션 및 반복 가능한 성능 테스트를 결합하여 엔지니어가 정의된 범위의 실제 네트워크 조건에서 시스템이 어떻게 작동하는지 관찰할 수 있도록 합니다.

실제 환경 기반 네트워크 검증 솔루션

트래픽 생성, 프로토콜 에뮬레이션, 반복 가능한 성능 측정을 결합하여 실제와 같은 네트워크 트래픽과 제어된 네트워크 조건을 재현합니다. 키사이트의 IxNetwork는 실제와 같은 레이어 2 및 레이어 3 트래픽 플로우를 생성하고 네트워크 프로토콜 및 토폴로지를 에뮬레이션하므로 엔지니어는 확장 가능하고 반복 가능한 워크로드에서 네트워크 장치를 테스트할 수 있습니다. 엔지니어는 테스트 조건이 변경됨에 따라 트래픽 패턴을 구성하고, 제공된 부하를 변경하며, 전달 동작 및 성능을 모니터링할 수 있습니다. 실제 네트워크 손상이 필요한 테스트의 경우 엔지니어는 지연, 패킷 손실, 트래픽 셰이핑과 같은 조건을 테스트 경로에 도입할 수 있습니다. 이 조합을 통해 팀은 제어된 실험실 환경에서 정상 네트워크 조건과 악화된 네트워크 조건을 모두 재현할 수 있으며, 시스템의 응답을 측정할 수 있습니다. IxNetwork는 트래픽 및 토폴로지 조건 변화에 따른 네트워크 동작 평가에 도움이 되는 트래픽 분석 및 성능 가시성을 제공합니다.

실제 네트워크 검증 솔루션 데모 비디오 보기

실제 네트워크 검증 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

실제 네트워크 검증을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?