IoT 기기의 전력 소비 패턴을 디버깅하는 방법

IoT 무선 테스트
+ IoT 무선 테스트

IoT 무선 전력 분석 워크플로우

IoT 디바이스 전력 소비 분석은 무선 활동이 배터리 수명에 미치는 영향을 이해하기 위해 작동 상태 전반에 걸친 전류 소모에 대한 시간 기반 측정을 필요로 합니다. 엔지니어는 절전, 유휴, 광고, 전송 및 수신 상태 동안 전류 소비를 캡처하고, 이러한 측정을 Bluetooth® Low Energy 및 WLAN 신호 이벤트와 상호 연관시켜야 합니다. 이러한 테스트에는 다양한 무선 조건 및 구성에서 디바이스가 전력 상태 간에 어떻게 전환되는지 모니터링하면서 반복 가능한 OTA 통신 시나리오를 생성하는 것이 포함됩니다.

키사이트의 IoT 무선 테스트 플랫폼은 제어된 BLE 및 WLAN 신호 전송을 가능하게 하며, 외부 전력 측정은 디바이스의 전류 및 전압 동작을 캡처합니다. 엔지니어는 무선 시나리오를 구성하고, 특정 디바이스 활동을 트리거하며, 신호 동작에 따라 전력 소비가 어떻게 변하는지 관찰할 수 있습니다. PathWave 기반 소프트웨어는 테스트 타이밍, RF 결과 및 디바이스 활동에 대한 가시성을 제공하여 엔지니어가 전력 스파이크, 비효율적인 상태 전환 및 배터리 수명에 영향을 미치는 예기치 않은 동작을 식별하는 데 도움을 줍니다.

IoT 무선 충전 디버깅 솔루션

전력 소비 디버깅은 디바이스 전류 소모를 측정하고 이를 BLE/WLAN 신호 이벤트 및 작동 상태와 상호 연관시키는 것을 필요로 합니다. 키사이트의 IoT 무선 테스트 플랫폼은 엔지니어가 반복 가능한 OTA 신호 시나리오를 생성하고 광고, 연결, 전송, 수신 및 유휴 기간 동안 디바이스 전력 소비가 어떻게 변하는지 관찰할 수 있도록 합니다. 통합 소프트웨어는 테스트 시퀀싱, 타이밍 가시성, RF 측정 결과 및 디바이스 활동 분석을 지원합니다. 엔지니어는 반복 가능한 테스트 시나리오를 실행하고, 작동 상태 전반에 걸쳐 전력 동작을 분석하며, 배터리 수명 및 장기적인 디바이스 성능에 영향을 미치는 비효율성을 식별할 수 있습니다.

IoT 무선 전력 디버깅 솔루션 블록 다이어그램 보기

IoT 기기의 전력 소비 패턴 디버깅

IoT 무선 전력 디버깅 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

IoT 무선 전력 디버깅 솔루션을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?