광대역 다중 채널 RF 테스트베드의 특성 분석 방법

전문용 벤치탑 오실로스코프
+ Expert 벤치탑 오실로스코프

광대역 다채널 RF 신호 특성화

광대역 RF 및 차동 신호 테스트베드에서는 엔지니어가 여러 채널, 도메인 및 신호 경로에서 동시에 신호 동작을 비교해야 합니다. 기존의 파형 뷰만으로는 채널 간 불일치, 차동 불균형, 스퓨리어스, 변조 저하 또는 시간 및 주파수 도메인 관점을 함께 사용할 때만 나타나는 과도 현상과 같은 미묘한 손상을 파악하기에 충분하지 않은 경우가 많습니다. 이러한 측정은 또한 엔지니어가 전체 시스템 동작을 관찰할 수 있도록 임베디드 차동 노드와 지원 트리거, 클럭 및 제어 신호에 대한 안정적인 액세스에 따라 달라집니다.

엔지니어는 동기화된 채널, 직교 관계, 넓은 분석 대역폭 및 고충실도 프로빙이 모두 측정에 영향을 미치는 복잡한 벤치에서 문제를 격리해야 합니다. 이 정보를 캡처하려면 동기화된 다채널 수집, 고충실도 프로빙, 그리고 채널을 일관되게 비교하고, 베이스밴드 또는 중간 주파수 동작을 확대하며, 시스템 전반의 신호 품질 지표를 검토할 수 있는 분석 소프트웨어를 갖춘 오실로스코프가 필요합니다. 이러한 광범위한 관점을 통해 엔지니어는 신호를 한 번에 하나의 트레이스씩 평가할 때 놓칠 수 있는 상호 작용을 보다 효과적으로 격리할 수 있습니다.

광대역 다중 채널 RF 특성 분석 솔루션

광대역 RF 및 차동 신호 테스트베드를 특성화하려면 시간, 주파수, 베이스밴드 및 중간 주파수(IF) 뷰에서 동기화된 다채널 신호를 상호 연관시킬 수 있는 오실로스코프, 고충실도 프로빙 및 분석 소프트웨어가 필요합니다. 키사이트의 광대역 RF 특성화 솔루션은 8채널, 6GHz Expert 벤치탑 오실로스코프와 벡터 신호 분석 소프트웨어, 임베디드 차동 노드용 차동 프로브, 그리고 트리거, 클럭 및 기타 지원 신호용 수동 프로브를 결합합니다. 이 통합 설정은 엔지니어가 복잡한 신호 동작을 캡처하고 채널 간 변동, 차동 불균형, 스퓨리어스 및 변조 저하와 같은 문제를 밝혀내는 데 도움이 됩니다. 이러한 제품들은 스펙트럼, 시간 및 주파수 도메인, 베이스밴드, IF 줌, 동상 및 직교(I+jQ), 그리고 EVM(오차 벡터 크기) 분석을 가능하게 하여 더 빠른 문제 해결과 더 신뢰할 수 있는 시스템 수준 특성화를 지원합니다.

광대역 다채널 RF 특성화 솔루션의 블록 다이어그램 보기

광대역 다중 채널 RF 특성 분석 솔루션 블록 다이어그램

당사의 광대역 다채널 RF 특성화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?