동기식 이더넷 클럭 동기화의 특성 분석 방법

시간 동기화 분석기
+ 타임 싱크 분석기

SyncE 클럭 품질 특성 분석

동기식 이더넷(SyncE) 클럭 특성 분석에는 이더넷 테스트 인터페이스, 안정적인 주파수 기준 신호, 그리고 물리 계층 주파수를 복구하거나 분배하도록 구성된 네트워크 요소가 사용됩니다. 테스트 시스템은 정의된 기준 신호를 제공하고 이더넷 링크를 통해 클럭 품질 정보를 전송합니다. 엔지니어는 인터페이스 속도를 선택하고, 활성 클럭 소스를 식별하며, 이더넷 동기화 메시징 채널(ESMC) 상태 및 품질 수준 정보를 기록합니다. 네트워크 요소가 클럭 출력을 제공하는 경우, 타이밍 측정기를 사용하여 복구된 주파수를 직접 측정할 수 있으며, 그렇지 않은 경우에는 호환되는 이더넷 타이밍 측정 인터페이스가 필요합니다. 데이터를 수집하기 전에 기준 토폴로지, 측정 간격 및 소스 선택 규칙을 설정해야 합니다. SyncE 클럭 동기화 결과와 함께 링크 상태 및 각 기준 신호와 클럭 복구 경로의 구성을 기록합니다.

안정적인 입력 조건에서 특성 분석을 시작하고, 기준 이더넷 클럭 드리프트 추이를 확보하십시오. 시간 간격 오차, 이용 가능한 클럭 품질 지표 및 관측된 주파수 잠금 상태를 기록하십시오. 연결된 계측기가 해당 기능을 지원하는 경우, 공시된 품질 수준을 변경하거나, 선택된 기준 신호를 전환하거나, 정의된 장애를 적용한 후 측정을 반복하십시오. 관련 없는 네트워크 설정은 변경하지 않은 상태에서 결과적인 클럭 전환 및 복구 동작을 포착하십시오. 측정된 클럭 드리프트를 해당 국제전기통신연합 통신표준화부문(ITU-T) 기준 또는 문서화된 엔지니어링 한계치와 비교하십시오. 각 캡처에 대해 테스트 기간, 이더넷 인터페이스 속도, 소스 우선순위 설정 및 타이밍 기준 상태를 기록해 두십시오. 이 절차는 SyncE 클럭 품질 및 ESMC 품질 수준 관측 결과를 복구된 이더넷 클럭의 측정된 동작과 연계합니다.

동기식 이더넷 클럭 특성 분석 솔루션

동기식 이더넷(SyncE) 클럭을 특성 분석하려면, 제어된 이더넷 주파수 기준 신호를 장치에 입력하고, 복구된 클럭을 측정한 다음, 관측된 드리프트를 해당 허용 한계와 비교하면 됩니다. 키사이트 타임 싱크 분석기(Time Sync Analyzer)는 필요한 라인 카드와 소프트웨어 라이선스가 구비된 경우, 이더넷 물리 계층 클럭 분석, SyncE 및 이더넷 동기화 메시징 채널(ESMC) 에뮬레이션, 내장형 클럭 품질 분석을 지원합니다. 타이밍 카드는 기준 신호 연결을 제공하며, 이더넷 라인 카드는 네트워크 요소에 연결되어 동시 클럭 측정을 지원합니다. TimeSync 데이터 시트에는 사용자 정의 가능한 방황 장애, 사용자 정의 마스크, 실시간 또는 오프라인 분석 기능이 나열되어 있습니다. 엔지니어는 테스트 속도와 클럭 품질 알림을 구성하고, 안정적인 트레이스를 수집한 후, 선택한 측정 기준을 적용합니다. 동기화 생성 및 측정 기능은 옵션에 따라 다르며, 구성 검토 없이는 어플라이언스의 기본 구성에 포함된 것으로 간주해서는 안 됩니다.

동기식 이더넷 클럭 특성 분석 솔루션의 블록 다이어그램 보기

당사의 동기식 이더넷 클럭 특성 분석 솔루션에 포함된 제품 살펴보기

당사의 동기식 이더넷 클럭 특성 분석 솔루션에 포함된 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

자료 및 통찰력 알아보기 동기식 이더넷 클럭 특성 분석에 대한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?