큐비트 코히어런스 시간을 특성화하는 방법

양자 제어 시스템
+ 양자 제어 시스템

시간에 따른 큐비트 코히어런스 측정

큐비트 코히어런스 특성화에는 제어된 지연 범위 전체에 걸쳐 정밀한 제어, 반복 가능한 펄스 시퀀싱, 동기화된 타이밍, 그리고 안정적인 큐비트 상태 리드아웃이 필요합니다. T₁ 이완 측정에서는 보정된 제어 펄스가 큐비트를 바닥 상태에서 들뜬 상태로 구동합니다. 그런 다음 시스템은 큐비트 상태를 측정하기 전에 선택된 간격 동안 대기합니다. 점진적으로 더 긴 지연 시간으로 이 시퀀스를 반복하면 들뜬 상태 모구가 시간에 따라 어떻게 감소하는지 알 수 있습니다. 연구원들은 각 지연 시간에서의 반복 측정을 평균화하고 그 결과를 감쇠 곡선에 피팅하여 T₁ 이완 시간을 추정합니다. 신뢰할 수 있는 결과를 얻으려면 일관된 펄스 진폭, 정확한 타이밍, 측정된 상태 간의 신뢰할 수 있는 판별이 필수적입니다. 이 측정은 큐비트의 에너지 손실을 파악하고 디바이스 성능, 보정 변경 사항 및 조건을 평가하기 위한 기준선을 제공하는 데 도움이 됩니다.

램지(Ramsey) 측정은 가변적인 자유 진화 간격으로 분리된 두 개의 위상 감응 제어 펄스를 사용하여 위상 코히어런스를 조사합니다. 첫 번째 펄스는 중첩 상태를 준비하여 큐비트가 진화하면서 위상을 축적할 수 있도록 하고, 두 번째 펄스는 그 위상 차이를 큐비트 상태 확률의 측정 가능한 변화로 변환합니다. 간격을 스위핑하면 램지 프린지가 생성되며, 그 감쇠하는 포락선으로부터 일반적으로 T₂*라고 하는 코히어런스 시간을 얻을 수 있습니다. 연구원들은 각 지연 시간에서 시퀀스를 반복하고 평균화한 후 진동을 피팅하고 시간에 따른 결과를 비교합니다. 안정적인 제어 및 리드아웃 신호, 정밀한 동기화, 세심한 보정은 관측된 감쇠가 큐비트의 거동을 충실히 반영하도록 보장합니다. 타이밍 오차, 보정 드리프트, 리드아웃 노이즈, 그리고 제한된 신호 대 잡음비로 인해 프린지가 모호해지거나 테스트된 디바이스에 대한 명목상의 T₂ 위상 완화(dephasing)를 해석하기 어려워질 수 있습니다.

큐비트 코히어런스 특성 분석 솔루션

제어 펄스와 상태 리드아웃 사이의 간격을 변경하는 T₁ 이완 및 램지 측정 실험을 통해 큐비트 코히어런스 시간을 측정합니다. T₁ 실험에서 양자 제어 시스템은 큐비트를 여자시키고 프로그래밍된 지연 시간 동안 대기한 후 여자 상태가 어떻게 감쇠하는지 측정합니다. 키사이트 양자 제어 시스템은 각 지연이 일관되게 실행되도록 신호 생성, 프로그래밍 가능한 펄스 시퀀싱, 동기화된 타이밍 및 데이터 수집을 조율합니다. 램지 실험에서는 가변적인 진화 기간을 전후로 두 개의 위상 제어 펄스가 배치되어 페이딩을 통해 T₂ 위상 완화 거동(일반적으로 T₂*로 보고됨)을 드러내는 프린지를 생성합니다. 연구원들은 평균화를 위해 시퀀스를 반복하고, 큐비트 상태 측정을 획득하며, 지연 스위프 전반의 데이터를 시각화합니다. 분석 및 피팅은 이완 및 램지 코히어런스 시간을 추출하고, 측정을 비교하며, 시간에 따른 조건 변화에 따른 디바이스 성능 변화를 추적하는 데 도움이 됩니다. 통합된 제어 및 리드아웃은 타이밍 불일치를 줄이고 큐비트 거동과 측정 노이즈를 구별하는 데 도움을 주어 반복 가능한 코히어런스 특성화를 지원합니다.

큐비트 코히어런스 특성화 솔루션 블록 다이어그램 보기

큐비트 코히어런스 특성 분석 솔루션의 블록 다이어그램

큐비트 코히어런스 특성화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?