DC 컨버터 부하 단계 특성 분석 방법

DC 에뮬레이터
+ DC 에뮬레이터

부하 단계(Load-Step) 응답 특성화

DC-DC 컨버터 부하 단계 테스트에는 프로그래머블 DC 소스, 제어 가능한 싱크 또는 부하, 동기화된 전압 및 전류 측정, 그리고 컨버터의 과도 상태 거동을 포착하기에 충분한 측정 대역폭이 필요합니다. 소스는 컨버터 입력 조건을 설정하고, 부하 전환은 출력단이 정의된 전류 변화에 응답하도록 강제합니다.

측정은 각 단계 이후의 출력 전압 룹(droop), 오버슈트, 복구 시간, 정정 시간, 리플 및 부하 규정 거동을 기록합니다. 엔지니어는 입력 전압, 출력 전류, 슬루율, 동작 모드에 걸쳐 테스트를 반복하여 제어된 소스 및 싱크 조건에서 컨버터 제어 루프 응답을 비교할 수 있습니다.

부하 단계 특성 분석 솔루션

이 테스트를 수행하려면 제어되는 입력 소스, 프로그래머블 부하 전환, 그리고 컨버터 입력 및 출력 전반에 걸친 동기화된 전압 및 전류 측정이 필요합니다. 이 솔루션은 DC 에뮬레이터 또는 프로그래머블 DC 소스를 사용하여 동작 조건을 설정하고, 싱크/부하 기능을 사용하여 반복 가능한 전류 단계를 적용합니다. 오실로스코프 또는 고속 수집 측정을 통해 과도 전압 룹, 오버슈트, 복구 시간, 리플 및 정정 거동을 포착합니다. 디지털 멀티미터 또는 데이터 로깅 측정을 추가하여 정상 상태 정확도, 라인 레귤레이션, 부하 레귤레이션, 효율을 확인할 수 있습니다. 이 워크플로는 동작 범위 전반에서 DC-DC 컨버터 거동의 반복 가능한 특성화를 지원합니다.

부하 단계 특성화 솔루션 블록 다이어그램

DC 컨버터 부하 단계 특성 분석 방법

부하 단계 특성화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?