엣지 라우터 처리량 벤치마킹 방법

초고밀도
+ 초고밀도

풀 라인 속도로 라우터 검증

에지 라우터 처리량 벤치마킹은 최대 포워딩 속도만 측정하는 것보다 더 복잡합니다. 실제 배포는 변화하는 부하 조건에서 낮은 지연 시간, 안정적인 포워딩 동작 및 최소한의 패킷 손실을 유지하면서 높은 트래픽 볼륨을 유지해야 하기 때문입니다. 에지 라우터가 더 높은 포트 수와 더 빠른 이더넷 인터페이스로 확장됨에 따라 엔지니어는 포워딩 효율성이 저하되기 시작하는 지점, 포화 상태 근처에서 지연 시간이 어떻게 변하는지, 그리고 버스트 또는 과도하게 구독된 트래픽 시나리오에서 정체 또는 손실이 언제 발생하는지 파악해야 합니다.

이러한 과제는 하드웨어 플랫폼과 네트워크 운영 소프트웨어가 다양한 라우팅 및 포워딩 조건에서 안정적으로 함께 작동해야 하는 분산형 네트워크 환경에서 격리하기가 더 어려워집니다. 따라서 의미 있는 에지 라우터 벤치마킹은 정체 지점을 노출하고, 부하 상태에서 지속적인 처리량을 측정하고, 지연 시간 및 패킷 손실 동작을 평가하고, 복구 특성을 파악하는 반복 가능한 트래픽 프로필을 필요로 하므로 엔지니어는 성능 한계를 더 일찍 파악하고 더 나은 시스템 검증 결정을 내릴 수 있습니다.

벤치마크 에지 라우터 처리량

에지 라우터 처리량 테스트 및 벤치마킹에는 현실적인 다중 속도 트래픽 생성, 포워딩 동작의 자동 측정, 그리고 분산형 네트워크 아키텍처 전반에 걸친 반복 가능한 검증이 필요합니다. 초고밀도 네트워크 테스트 시스템과 함께 사용되는 키사이트의 분산형 네트워크 테스트 접근 방식은 엔지니어가 포화 상태 근처에서 지속적인 처리량, 지연 시간, 패킷 손실 및 정체 응답을 측정할 수 있도록 하며, 에지 라우터 검증을 위한 확장 가능한 이더넷 검증, 자동화 워크플로 및 화이트박스 네트워크 테스트 환경을 지원합니다.

당사의 에지 라우터 처리량 벤치마크 솔루션 블록 다이어그램 보기

벤치마크 에지 라우터 처리량

당사의 에지 라우터 처리량 벤치마크 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

에지 라우터 처리량 벤치마크를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?