RTD 및 서미스터 데이터 로깅을 자동화하는 방법

데이터 수집 시스템
+ 데이터 수집 시스템

다채널 온도 데이터 캡처 자동화

엔지니어는 종종 장기간의 테스트 기간 동안 여러 지점에서 온도를 기록하고, 변화하는 조건에서 저항 온도 감지기(RTD) 및 서미스터 응답을 비교해야 합니다. 이 과정을 수동으로 처리하면 검증 시간이 길어지고 설정 노력이 증가하며, 반복적인 테스트, 팀 및 측정 워크플로 전반에 걸쳐 일관되고 체계적인 기록을 유지하기가 더 어려워질 수 있습니다.

자동화된 접근 방식은 팀이 다채널 온도 데이터를 보다 효율적으로 캡처하고, 시간 경과에 따른 결과를 추세 분석하며, 검증 및 문제 해결 워크플로에서 반복성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이는 테스트에 더 긴 관찰 기간, 여러 센서 유형 또는 열 거동, 성능 비교 및 프로그램 전반의 엔지니어링 검토에 대한 엄격한 문서화 요구 사항이 포함될 때 특히 유용합니다.

RTD 및 서미스터 데이터 로깅 솔루션

데이터 수집(DAQ) 시스템은 반복 가능한 온도 측정이 필수적인 검증 환경에서 여러 채널에 걸쳐 RTD 및 서미스터 로깅을 자동화하는 데 도움이 됩니다. 엔지니어는 시간 경과에 따른 온도 추세를 캡처하고, 테스트 지점 전반에 걸쳐 센서 응답을 비교하며, 결과를 기록하고 정리하는 데 필요한 수동 작업을 줄일 수 있습니다. 자동화된 수집은 또한 반복 테스트 전반에 걸쳐 일관성을 향상시키고 설계 평가, 문제 해결 및 보고를 위한 열 거동 문서화를 더 쉽게 만듭니다. 장시간 및 다중 센서 온도 모니터링을 간소화함으로써 키사이트 DAQ 시스템은 보다 효율적인 검증 워크플로우를 지원하고 팀이 더 명확하고 추적 가능한 열 테스트 기록을 생성하도록 돕습니다.

RTD 및 서미스터 로깅 솔루션의 블록 다이어그램 보기

RTD 및 서미스터 자동 로깅 솔루션의 블록 다이어그램

당사의 RTD 및 서미스터 로깅 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

RTD 및 서미스터 로깅을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?