Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 SBOM Manager는 복잡한 개발, 통합 및 운영 환경 전반에서 전체 수명 주기 소프트웨어 투명성과 위험 인사이트를 제공하는 엔터프라이즈급 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 바이너리 수준의 SBOM 생성과 검증, 보강, 공유 및 지속적인 모니터링을 결합하여 엔드 투 엔드 SBOM(Software Bill of Materials) 가시성, 유효성 검사 및 보안 인텔리전스를 제공합니다. SBOM Generator, SBOM Studio, SBOM Consumer로 구성된 통합 에코시스템을 통해 조직은 고도로 정확한 바이너리 기반 SBOM을 생성하고, 이를 중앙에서 관리 및 배포하며, 소프트웨어 공급망 위험을 지속적으로 평가할 수 있습니다. 제품 팀, 시스템 통합업체, 보안 운영 및 규정 준수 기능을 포함한 광범위한 이해 관계자를 위해 설계된 SBOM Manager는 오픈 소스, 독점 및 타사 구성 요소 추적을 자동화하는 동시에 취약점 상관 관계, 버전 추적 및 규정 준수 보고를 제공합니다. 이를 통해 조직은 안전하지 않은 종속성을 감지하고, 정책을 적용하며, 새로운 위협에 신속하게 대응하고, 감사 준비 상태를 유지하여 궁극적으로 소프트웨어 공급망의 전반적인 보안 태세를 강화할 수 있습니다.
바이너리, 펌웨어 및 OS 이미지에서 직접 고정밀 SBOM을 생성하여 고객에게 제공되는 오픈 소스, 독점 및 심층 임베디드 구성 요소를 파악합니다.
SBOM 구성 요소를 여러 취약점 소스와 상호 연관시키고 지능형 필터링을 적용하여 노이즈를 줄임으로써, 팀이 방대한 CVE 목록 대신 관련성이 높고 악용 가능한 위험에 집중할 수 있도록 지원합니다.
FDA, EU CRA, CERT-In 및 기타 프레임워크의 최소 요소 요구 사항에 부합하는 검증된 고품질 SBOM을 제공하며, 확장 가능한 VEX 생성 및 감사 준비를 위한 제어된 공유 기능을 갖추고 있습니다.
새로운 취약점을 지속적으로 추적하고 SBOM을 배포된 자산에 매핑하여 위험이 존재하는 위치에 대한 실시간 인사이트를 제공하고 더 빠르고 효과적인 해결을 가능하게 합니다.
고급 바이너리 분석을 사용하여 바이너리, 펌웨어 및 컨테이너에서 고정확도 SBOM을 생성합니다. 소스 코드는 필요하지 않습니다.
고급 바이너리 분석을 사용하여 바이너리, 펌웨어 및 컨테이너에서 고정확도 SBOM을 생성합니다. 소스 코드는 필요하지 않습니다.
983-1504
고급 바이너리 분석을 사용하여 바이너리, 펌웨어 및 컨테이너에서 고정확도 SBOM을 생성합니다. 소스 코드는 필요하지 않습니다.
SBOM 생성기
SBOM 스튜디오
SBOM 소비자
취약점 추적 및 규제 준수를 위해 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 SBOM 관리를 중앙 집중화하는 데 디지털 제품 생산자를 지원합니다.
취약점 추적 및 규제 준수를 위해 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 SBOM 관리를 중앙 집중화하는 데 디지털 제품 생산자를 지원합니다.
983-1501
취약점 추적 및 규제 준수를 위해 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 SBOM 관리를 중앙 집중화하는 데 디지털 제품 생산자를 지원합니다.
SBOM 생성기
SBOM 스튜디오
SBOM 소비자
실시간 취약점 추적 및 노출 감지 기능을 통해 공급업체 SBOM을 검증하고 지속적으로 모니터링하는 데 디지털 제품 구매자를 지원합니다.
실시간 취약점 추적 및 노출 감지 기능을 통해 공급업체 SBOM을 검증하고 지속적으로 모니터링하는 데 디지털 제품 구매자를 지원합니다.
983-1505
실시간 취약점 추적 및 노출 감지 기능을 통해 공급업체 SBOM을 검증하고 지속적으로 모니터링하는 데 디지털 제품 구매자를 지원합니다.
SBOM 생성기
SBOM 스튜디오
SBOM 소비자
자동화된 워크플로우를 사용하여 FDA, TGA Australia, EU MDR/IVDR 및 IMDRF와 같은 글로벌 프레임워크 준수를 간소화하는 방법을 알아보십시오. 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 취약점을 식별하고 우선순위를 지정하며 전달하는 보다 완전한 SBOM을 만들기 위한 규제 기대치와 실용적인 기술을 탐색하십시오. 또한 의료 서비스 제공자가 SBOM을 사용하여 조달 결정, 자산 가시성 및 사전 예방적 위험 관리를 강화하여 규정 준수 및 실제 보안을 위한 강력한 기반을 구축하는 데 어떻게 도움이 되는지 배우게 됩니다.
지금 이용 가능
이 웨비나에서 자동화된 워크플로우를 통해 CRA에 대비하는 방법을 알아보십시오. SBOM 생성, 유효성 검사, 취약점 모니터링 및 CRA 준비 보고를 간소화하는 방법을 발견하십시오. 명확한 다음 단계와 CRA 준비를 위한 더욱 강력한 기반을 확보하십시오.
지금 이용 가능
소프트웨어 자재 명세서(SBOM)는 최신 사이버 보안 및 소프트웨어 공급망 관리에서 가장 중요한 도구 중 하나가 되었습니다. SBOM은 소프트웨어 또는 디바이스를 구성하는 구성 요소를 나열하여 취약성을 평가하고, 규정 준수를 보장하며, 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 신뢰를 유지하는 데 필요한 가시성을 제공합니다.
대부분의 조직은 2027년 12월 11일까지 EU 사이버 복원력 법안(CRA)을 준수해야 한다고 생각합니다. 이러한 가정은 위험할 정도로 잘못된 것입니다. 실제 첫 번째 마감일은 오늘로부터 정확히 1년 후인 2026년 9월 11일입니다.
위성, 우주선 및 방위 시스템은 종종 오픈 소스, 타사 및 레거시 구성 요소로 구동되는 복잡한 소프트웨어 생태계에 의존합니다. 최근의 사건들은 해당 소프트웨어 공급망을 추적, 보호 및 관리하는 것이 얼마나 중요한지 다시 한번 상기시켜 줍니다.
"SBOM은 소프트웨어 구성 관리 및 공급망 위험 관리를 포함한 시스템 보안 위험 모니터링에 필수적입니다. 시스템 구성 요소에 대한 가시성을 확보하고 취약성 영향 분석을 지원하는 솔루션은 조직의 사이버 보안 노력을 강화할 상당한 잠재력을 가지고 있습니다."
Naoki Shimazaki
이사, 소프트웨어 정의 솔루션
"SBOM은 소프트웨어 구성 관리 및 공급망 위험 관리를 포함한 시스템 보안 위험 모니터링에 필수적입니다. 시스템 구성 요소에 대한 가시성을 확보하고 취약성 영향 분석을 지원하는 솔루션은 조직의 사이버 보안 노력을 강화할 상당한 잠재력을 가지고 있습니다."
Naoki Shimazaki
이사, 소프트웨어 정의 솔루션
키사이트 SBOM Manager는 특허 출원 중인 바이너리 SBOM 생성 기술과 검증, 보강, 지속적인 모니터링, 확장 가능한 VEX 관리 및 보안 공유 기능을 단일 플랫폼에 통합하여 다른 많은 SBOM 도구와 차별화됩니다. 주로 소스 코드 또는 빌드 시스템 데이터에 의존하는 도구와 달리, 바이너리, 펌웨어 및 컴파일된 소프트웨어를 분석하여 놓칠 수 있는 오픈 소스, 독점 및 깊이 내장된 구성 요소를 찾아냅니다. 또한 FDA 지침, EU 사이버 복원력법(EU Cyber Resilience Act) 및 CERT-In 요구 사항과 같은 프레임워크의 최소 요소 기대치에 출력을 맞춰 SBOM 품질 및 규정 준수 준비 상태를 개선합니다. 일부 도구는 완전한 CVE 도달 가능성 분석을 주장하지만, 이러한 접근 방식은 실제로는 종종 결론을 내리기 어렵습니다. 키사이트 SBOM Manager는 다중 소스 취약점 상관 관계, 명확하게 관련 없는 CVE에 대한 지능형 필터링 및 확장 가능한 VEX 생성을 결합하여 실제 악용 가능성 컨텍스트를 제공함으로써 보다 실용적이고 신뢰할 수 있는 접근 방식을 취합니다. 이를 통해 조직은 불확실한 도달 가능성 주장에 의존하지 않고 실행 가능한 위험의 우선순위를 정할 수 있습니다. 생산자와 소비자 모두에게 이 플랫폼은 라이프사이클 관리, 자산 수준 가시성 및 지속적인 모니터링을 제공하여 SBOM을 정적 규정 준수 문서에서 실행 가능한 보안 인텔리전스로 전환합니다.
예, 고급 바이너리 분석을 사용하여 소스 코드 없이도 SBOM을 생성할 수 있습니다. 키사이트 SBOM Manager는 특허 출원 중인 기술을 사용하여 컴파일된 바이너리, 펌웨어 및 컨테이너를 분석하여 소스 기반 도구가 종종 놓치는 임베디드 구성 요소를 탐지할 수 있습니다. 이 접근 방식은 소스 코드를 사용할 수 없는 타사 소프트웨어, 정적으로 링크된 라이브러리, 레거시 시스템 및 폐쇄형 소스 환경을 분석하는 데 특히 중요합니다.
키사이트 SBOM Manager는 소스 코드, 패키지 매니페스트 또는 빌드 시간 아티팩트에만 의존하는 대신, 실제로 제공되고 배포되는 바이너리, 펌웨어 및 컴파일된 소프트웨어를 분석하여 SBOM 정확도와 커버리지를 개선합니다. 이는 많은 소프트웨어 제품에 소스 기반 도구가 종종 놓치거나 잘못 식별하는 정적으로 링크된 라이브러리, 네이티브 코드, 독점 모듈, 타사 구성 요소 및 깊이 내장된 종속성이 포함되어 있기 때문에 중요합니다. 특허 출원 중인 바이너리 탐지 기술을 사용하여 키사이트는 오픈 소스, 독점 및 폐쇄형 소스 소프트웨어 전반에 걸쳐 더 광범위한 구성 요소를 식별하여 조직이 실제 출하 제품의 내용을 더 정확하게 반영하는 SBOM을 구축하도록 돕습니다. 또한 구성 요소 이름과 버전을 더 정확하게 식별하고 CPE 및 PURL을 포함한 올바른 식별자를 할당하여 더 신뢰할 수 있는 취약점 매핑을 지원함으로써 정밀도를 향상시킵니다. 또한 키사이트 SBOM Manager는 종속성 관계 및 필요한 메타데이터를 포함하여 가능한 모든 곳에서 SBOM 데이터를 검증, 정규화, 수정 및 보강하여 완전성과 품질을 개선합니다. 그 결과 취약점 관리, 규제 준수 및 다운스트림 운영 사용을 더 잘 지원하는 더 높은 품질, 더 완전하고 더 신뢰할 수 있는 SBOM이 탄생합니다.
키사이트 SBOM Manager는 SBOM이 생성될 뿐만 아니라 산업 및 정부 기대치에 따라 측정 가능하고, 검증 가능하며, 지속적으로 유지 관리되도록 보장함으로써 조직이 진화하는 규제 요구 사항을 충족하도록 돕습니다. 이 플랫폼에는 NTIA 최소 요소, BSI TR-03183 및 기타 글로벌 가이드라인과 같은 인정된 프레임워크에 맞춰진 내장된 SBOM 품질 점수 및 검증 기능이 포함되어 있어 팀이 제출 또는 공유 전에 SBOM 데이터의 완전성, 일관성 및 유용성을 평가할 수 있습니다. 또한 여러 취약점 인텔리전스 소스에 대해 SBOM 구성 요소를 지속적으로 모니터링하여 지속적인 위험 평가 및 새로 공개된 취약점에 대한 시기적절한 대응과 같은 출시 후 및 운영 규정 준수 요구 사항을 지원합니다. 또한 키사이트 SBOM Manager는 VEX를 통한 취약점 컨텍스트의 구조화된 처리, 통제되고 추적 가능한 SBOM 공유 및 제품 릴리스 전반의 버전 관리를 지원합니다. 품질 검증, 지속적인 모니터링 및 라이프사이클 추적성을 결합함으로써 이 플랫폼은 조직이 일회성 규정 준수 보고에서 FDA 지침, EU 사이버 복원력법(EU Cyber Resilience Act), PCI DSS 및 CERT-In 요구 사항과 같은 규제에 맞춰진 반복 가능하고 감사 준비가 된 규정 준수 프로세스로 전환할 수 있도록 합니다.
Vulnerability Exploitability eXchange (VEX)는 소프트웨어 생산자가 알려진 취약점(CVE)이 실제로 제품에 영향을 미치는지 여부와 그렇다면 어떤 조건에서 영향을 미치는지 전달하는 표준화된 방법입니다. SBOM은 모든 구성 요소와 잠재적 취약점을 나열하지만, 악용 가능성에 대한 컨텍스트를 제공하지 않습니다. 이로 인해 종종 많은 수의 CVE가 보고되지만, 그 중 상당수는 특정 제품 구성에서 관련이 없을 수 있습니다. VEX는 공급업체가 취약점이 영향을 받지 않음, 영향을 받음, 수정됨 또는 조사 중인지 여부를 지원 근거와 함께 선언할 수 있도록 하여 이 격차를 해소합니다. 이러한 컨텍스트는 규제 준수, 고객 커뮤니케이션 및 효과적인 취약점 우선순위 지정에 중요합니다. 키사이트 SBOM Manager는 VEX를 SBOM 데이터와 긴밀하게 통합하여 확장 가능하고 라이프사이클 중심의 VEX 관리를 가능하게 합니다. VEX 문서의 생성 및 가져오기를 모두 지원하여 조직이 자체 VEX 문을 생성하고 공급업체 및 타사로부터 VEX 데이터를 수집할 수 있도록 합니다. 이 플랫폼은 제품 및 버전 전반에 걸쳐 SBOM 업데이트와 취약점 상태 간의 동기화를 유지하여 시간 경과에 따른 일관성을 보장합니다. 여러 취약점 인텔리전스 소스와 SBOM 구성 요소를 지속적으로 상관 관계를 분석하여 새로 공개된 CVE를 식별하고 팀이 악용 가능성 상태를 효율적으로 평가하고 할당하도록 돕습니다. VEX와 지능형 취약점 필터링 및 우선순위 지정을 결합함으로써 키사이트는 CVE 노이즈를 줄이고 보안 팀이 실행 가능한 위험에 집중하도록 돕습니다. 또한 VEX 문서는 통제되고 버전 관리되는 배포 메커니즘을 통해 SBOM과 함께 고객, 파트너 및 규제 기관과 안전하게 공유될 수 있어 소프트웨어 공급망 라이프사이클 전반의 투명성, 신뢰 및 규정 준수를 개선합니다.
키사이트 SBOM Manager는 SBOM 기반 분석에서 발생하는 노이즈의 근본 원인, 즉 부정확한 취약점 매핑, 불완전한 데이터 소스 및 악용 가능성 컨텍스트 부족을 해결하여 취약점 과부하를 줄입니다. 많은 도구는 NVD(National Vulnerability Database)와 같은 단일 소스에 크게 의존하고 자동화된 CPE 기반 매칭을 사용하는데, 이는 누락되거나 지나치게 광범위하거나 잘못된 매핑으로 인해 오탐(false positive) 및 미탐(false negative)을 모두 유발할 수 있습니다. 키사이트는 SBOM 구성 요소를 공급업체 권고 및 프로젝트 유지 관리 리포지토리와 같은 신뢰할 수 있는 소스를 포함한 여러 취약점 및 위협 인텔리전스 소스와 상관 관계를 분석하고, 불일치가 발생할 경우 이를 우선순위로 지정함으로써 이를 극복합니다. 이를 통해 플랫폼은 취약점 데이터의 불일치를 식별하고 정확도를 크게 향상시킬 수 있습니다. 또한 키사이트 SBOM Manager는 정밀한 버전 및 패치 수준 분석을 수행하여 특정 구성 요소 버전에서 이미 수정된 취약점이 자동으로 제외되도록 합니다. 이는 적용된 패치를 고려하지 않고 기본 버전에만 기반하여 취약점을 보고하는 도구의 일반적인 문제를 방지합니다. 더 깊은 노이즈 감소를 위해 플랫폼은 악용 가능성에 대한 실용적이고 자동화된 접근 방식을 적용합니다. 선택된 구성 요소에 대해 고급 CVE 도달 가능성 분석을 수행하여 취약한 코드가 실제로 제품에 존재하거나 사용되는지 여부를 결정합니다. 이 분석을 기반으로 관련 코드가 포함되지 않은 경우 취약점을 Not Affected로 표시하는 등 VEX(Vulnerability Exploitability eXchange) 문을 자동으로 생성할 수 있습니다. 다중 소스 인텔리전스, 신뢰할 수 있는 검증, 패치 인식 분석, 선택적 도달 가능성 평가 및 자동화된 VEX 생성을 결합함으로써 키사이트 SBOM Manager는 오탐 및 미탐을 극적으로 줄입니다. 그 결과 보안 팀이 실제 위험의 우선순위를 정하고, 수동 조사 노력을 줄이며, 보안 및 규정 준수 요구 사항에 더 효율적으로 대응할 수 있도록 돕는 집중적이고 실행 가능한 취약점 보기가 제공됩니다.
키사이트 SBOM Manager는 SBOM 소비자 및 자산 소유자가 정적 SBOM을 넘어 실제 환경에 직접 매핑되는 운영 보안 인텔리전스로 전환할 수 있도록 합니다. 오늘날 많은 조직은 SBOM 가시성이 부족하거나 SBOM을 취약점 피드 또는 자산 인벤토리와 연결되지 않은 정적 문서로 취급하여 실질적인 가치를 제한합니다. 키사이트는 공급업체 제공 SBOM을 수집하고, 바이너리에서 독립적으로 SBOM을 생성하며, 둘을 비교하여 정확성을 검증하고 숨겨지거나 누락된 구성 요소를 찾아내는 중앙 집중식 플랫폼을 제공함으로써 이를 해결합니다. 이는 “신뢰하되 검증하라”는 접근 방식을 지원합니다. 이 플랫폼은 다중 소스 취약점 인텔리전스 및 지속적인 모니터링으로 SBOM 데이터를 보강하여 새로 공개된 취약점이 모든 알려진 구성 요소와 자동으로 상관 관계를 분석되도록 합니다. 공급업체 권고 및 수동 조사(수주 또는 수개월이 걸릴 수 있음)에 의존하는 기존 워크플로와 달리, 키사이트는 새로운 CVE 공개 후 몇 초 이내에 영향을 받는 구성 요소 및 자산을 식별하는 실시간 노출 탐지를 가능하게 합니다. 주요 차별점은 SBOM 데이터를 실제로 배포된 자산에 매핑하는 기능으로, 자산 위치, 소유권 및 중요도와 같은 전체 컨텍스트를 제공하기 위해 자산 인벤토리 및 검색 시스템과 통합됩니다. 이를 통해 조직은 즉시 중요한 질문에 답할 수 있습니다. “우리가 영향을 받았는가?”, “어떤 자산인가?”, “어디에 위치하는가?”, “얼마나 중요한가?” 키사이트 SBOM Manager는 또한 VEX 수집 및 관리를 통합하여 소비자가 공급업체 제공 악용 가능성 컨텍스트를 적용하고 시간 경과에 따라 초기 위험 평가를 개선할 수 있도록 합니다. 자동화된 취약점 분류, 지능형 우선순위 지정 및 상황별 경고와 결합되어 수동 노력을 크게 줄이고 의사 결정을 개선합니다. SBOM 수집 및 생성, 지속적인 취약점 모니터링, 자산 수준 상관 관계 및 VEX 기반 컨텍스트를 통합함으로써 키사이트 SBOM Manager는 자산 소유자가 지연된 반응형 분석에서 즉각적이고 정확하며 실행 가능한 위험 가시성으로 전환할 수 있도록 합니다. 이는 더 빠른 사고 대응, 향상된 운영 복원력 및 NIS2 및 IEC 62443과 같은 규제에 대한 더 강력한 준수로 이어집니다.
키사이트 SBOM Manager는 SBOM 및 VEX 문서를 공유하기 위한 중앙 집중식 역할 기반 액세스 및 통제된 배포 메커니즘을 제공합니다. 이는 버전 제어, 추적성 및 보안 액세스를 보장하여 수동 파일 전송의 필요성을 없애고 조직이 규제 기대치와 투명성에 대한 고객 요구 사항을 모두 충족할 수 있도록 합니다.