Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 셀룰러 가상 드라이브 테스트 에뮬레이션 툴셋을 통해 엔지니어는 실제 RF 전파 및 이동성 시나리오를 연구실 수준의 반복성으로 에뮬레이션하여 기지국을 테스트할 수 있습니다. 실제 드라이브 테스트 데이터에서 파생된 채널 모델을 사용하여 툴셋은 지리적 및 환경적 조건을 재현하여 기지국 성능을 평가합니다. FR1 및 FR2를 지원하고, 네트워크 에뮬레이터 및 채널 에뮬레이터와 통합되며, 다양한 이동성 프로파일에 걸쳐 빔 관리, 핸드오버 및 처리량 검증을 가능하게 합니다. 키사이트 셀룰러 가상 드라이브 테스트 에뮬레이션 툴셋에 대한 견적을 지금 요청하십시오. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
드라이브 테스트 데이터를 사용하여 실제 모빌리티 시나리오를 재현하여 랩에서 핸드오버, 커버리지 및 사용자 경험을 검증합니다.
지리적 데이터에서 파생된 상관 페이딩, 다중 경로, 도플러 및 이동성을 사용하여 복잡한 RF 조건을 시뮬레이션합니다.
제어된 동적 조건에서 처리량, 신호 품질 및 핸드오버 효율성과 같은 KPI 전반의 성능을 평가합니다.
무선, 프로토콜 및 물리 계층 에뮬레이션을 결합하여 종단 간 네트워크 시나리오에서 기지국 동작을 평가하십시오.
Workflow stage
Development
Test domain
Performance
Technology
5G NR, LTE
Test types
Virtual Drive Test, High Speed Train, Urban City
키사이트의 S8709A Virtual Drive Test Toolset은 광범위한 네트워크 신호 및 무선 채널 조건에서 5G 디바이스를 검증하는 실제 환경의 랩 테스트 환경입니다. 이 툴셋은 빠르고 체계적인 성능 검증을 가능하게 하는 완전히 제어된 테스트 시나리오를 제공합니다. 또한, 사용자는 비단독형(NSA) 또는 단독형(SA) 네트워크에 배포된 5G New Radio (NR) 디바이스와 다양한 이동성 시나리오에서의 성능을 효율적으로 분석할 수 있습니다.
S8709A 가상 드라이브 테스트 툴셋은 키사이트의 포괄적인 5G NR 설계 및 테스트 솔루션 포트폴리오의 일부입니다. 이 포트폴리오는 시뮬레이션, 개발, 설계 검증부터 적합성 및 승인 테스트, 그리고 최종적으로 제조 및 배포에 이르는 전체 워크플로우를 포괄합니다. 이 툴셋은 환경에 대한 포괄적인 분석 및 시뮬레이션 없이 실제 조건을 재현합니다. 실험실 기반 테스트를 통해 이동통신 사업자와 무선 디바이스 제조업체는 다양한 모바일 디바이스를 빠르고 효율적으로 벤치마킹할 수 있습니다. 따라서 S8709A 가상 드라이브 테스트 툴셋은 무선 디바이스의 유효성 검증을 가속화하고, 프로토타입부터 완벽하게 작동하는 5G NR 디바이스에 이르는 새로운 설계 개발을 지원합니다.
5G 가상 드라이브 테스트 솔루션은 다음을 제공합니다:
5G 가상 드라이브 테스트 솔루션은 다음을 포함하도록 확장 가능합니다:
S8709A 가상 드라이브 테스트 툴셋은 실제 로그를 테스트 워크플로우에 가져오는 유일한 솔루션입니다. 이 툴셋은 단일 랩 솔루션으로 계측 및 테스트 환경을 통합하여 R&D 팀이 반복 가능한 실제 성능 테스트에 액세스할 수 있도록 합니다. 사용자는 고용량 페이딩 옵션이 있는 현장 측정 기하학적 채널 모델과 사업자별 네트워크 기능을 복제하는 신호 스크립트에 액세스할 수 있습니다.
키사이트의 5G 채널 에뮬레이션 및 네트워크 에뮬레이션 솔루션과 키사이트의 Nemo Outdoor 툴을 원활하게 통합하여, 사용자는 까다로운 고속 열차 조건과 같은 실제 이동성 시나리오를 기반으로 최종 사용자 경험을 빠르고 쉽게 검증할 수 있습니다. 현장에서 캡처된 데이터는 S8709A Virtual Drive Test Toolset 테스트 시나리오로 가져와 제어된 실험실 환경에서 무선 채널 환경을 안정적이고 반복적으로 재생할 수 있습니다.
매시브 MIMO는 5G 및 LTE의 셀 용량을 증가시킵니다. 적절한 도구를 사용하면 실제 작동을 위한 네트워크-디바이스 상호 운용성 및 성능을 신속하게 검증할 수 있습니다.
전체 안테나 배열 샘플링 대규모 MIMO 솔루션을 사용하면 모든 안테나 배열 포트가 동시에 샘플링되어 다중 사용자 MIMO 3D 빔폼 검증을 위해 여러 모바일 장치 간의 공간 분리를 사실적으로 모델링할 수 있습니다. 완전한 기지국 MU-MIMO TM9 UE 피드백 및 업링크 SRS 기반 대규모 MIMO 스케줄러/빔포머 테스트를 위해 16x16bi에서 64x16bi까지 성능을 검증할 수 있습니다.
외부 RF 아날로그 결합기 또는 위상 시프터 매트릭스를 사용한 간소화된 부분 안테나 배열 샘플링 대규모 MIMO 테스트는 비용 효율적인 다중 사용자, 다중 RAT 및 핸드오버 이동성에 중점을 둔 UE 및 기지국 테스트를 위한 최적화된 솔루션입니다. 안테나 배열 열/행 조합 및 가상 프로브/키홀 채널 에뮬레이션 구성을 지원합니다.
키사이트의 PROPSIM F64 5G Massive MIMO 채널 에뮬레이션 솔루션
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
가상 드라이브 테스트 에뮬레이션은 실제 드라이브 테스트 데이터를 사용하여 실험실 환경에서 이동성 시나리오 및 무선 주파수(RF) 페이딩 조건을 재현합니다. 이를 통해 네트워크 장비 제조업체 및 운영자는 물리적으로 드라이브 테스트를 수행하지 않고도 실제 도시, 농촌, 고속도로 및 고속 이동성 시나리오에서 기지국, 무선 장치(RU) 및 사용자 장비(UE) 성능을 테스트하고 검증할 수 있습니다.
시간과 비용이 많이 드는 차량 경로가 필요한 기존 필드 테스트와 달리, 가상 드라이브 테스트 에뮬레이션은 반복 가능하고 자동화되며 확장 가능한 접근 방식을 제공합니다. 이는 환경 변동성을 제거하고, 회귀 테스트를 가속화하며, 핸드오버, 커버리지 손실, 도플러 편이 및 채널 손상을 포함한 이동성 이벤트에 대한 테스트 커버리지를 향상시킵니다. 실제 테스트를 실험실로 가져옴으로써 엔지니어는 개발 주기 초기에 RAN 성능을 디버그, 최적화 및 검증할 수 있으며, 궁극적으로 시장 출시 시간을 단축하고 더 높은 네트워크 안정성을 보장합니다.
가상 드라이브 테스트 에뮬레이션은 광범위한 실제 배포 시나리오를 지원하여 엔지니어가 필드 테스트의 시간과 비용 없이 네트워크 성능을 검증할 수 있도록 합니다.
이러한 시나리오에는 다음이 포함됩니다.
이처럼 광범위한 배포 조건을 커버함으로써 가상 드라이브 테스트는 가장 까다로운 실제 환경 조건에서도 5G 네트워크가 안정적인 성능을 제공하도록 보장하는 유연하고 반복 가능하며 비용 효율적인 방법을 제공합니다.
완전한 가상 드라이브 테스트 워크플로를 생성하려면 에뮬레이터가 일반적으로 여러 보완 도구와 결합됩니다. 각 도구는 실제 조건을 재현하고 반복 가능한 연구실 기반 검증을 가능하게 하는 역할을 합니다.
이러한 툴을 통합함으로써 엔지니어는 현장-실험실 워크플로우를 구축할 수 있습니다.
요약하자면, 가상 드라이브 테스트 에뮬레이션은 현장 로깅 도구, 채널 에뮬레이션 시스템 및 네트워크 신호 플랫폼과 결합될 때 가장 효과적이며, 실제 환경에서 장치 성능을 벤치마킹하기 위한 원활하고 반복 가능한 프로세스를 가능하게 합니다.
셀룰러 가상 드라이브 에뮬레이션은 모바일 네트워크 운영자가 반복적인 필드 테스트를 수행하지 않고도 실제 이동성 및 RF 조건에서 디바이스가 어떻게 작동하는지 검증할 수 있도록 합니다. 실험실에서 드라이브 테스트 시나리오를 에뮬레이션함으로써 운영자는 다음을 수행할 수 있습니다.
이는 운영자가 더 안정적인 네트워크를 제공하고, 사용자 경험을 개선하며, 최적화되지 않은 장치로 인해 발생하는 네트워크 문제를 최소화하는 데 도움이 됩니다.
가상 드라이브 테스트는 디바이스 중심적이며, O-RAN 및 기지국 에뮬레이션은 인프라 중심적입니다.
O-RAN 및 기지국 에뮬레이션은 gNodeB 동작, 개방형 인터페이스, 프로토콜 준수, RAN 슬라이싱 또는 DU-CU 상호 운용성과 같은 기능을 포함한 네트워크 요소 테스트에 중점을 둡니다. 이러한 테스트는 네트워크가 어떻게 작동하는지 검증합니다.
이와 대조적으로 가상 드라이브 테스트는 모바일 디바이스(스마트폰, 모뎀, IoT 장치)가 실제 이동성, RF 페이딩 및 신호 시나리오에서 어떻게 작동하는지 평가합니다. 이 모든 것은 반복 가능한 실험실 환경에서 재현됩니다. 다음 사항을 강조합니다:
요약하자면, O-RAN 및 기지국 에뮬레이터는 네트워크를 테스트하고, 가상 드라이브 테스트는 실제 조건에서 해당 네트워크에서 작동하는 디바이스의 능력을 테스트합니다.